Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Blindage dans l'automatisation

Le blindage est une mesure de protection particulièrement efficace contre les sources de perturbations électromagnétiques. Sans blindage professionnel, ces perturbations peuvent conduire dans le pire des cas à une défaillance d'installations entières. C'est pourquoi un câblage conforme CEM est particulièrement important.
Blindage dans l'automatisation

Perturbations des champs électromagnétiques

Au début de notre ère électronique, on observait souvent des interférences radio et des perturbations dans la réception lors de transmissions radio. À l'époque, un blindage professionnel était pratiquement inconnu. La présence grandissante d'appareils électroniques au cours des dernières décennies avait également été accompagnée d'une augmentation des perturbations susmentionnées. Cet état de fait laissait supposer que les appareils eux-mêmes étaient les déclencheurs de ces perturbations. Lorsque des conducteurs sous tension adjacents (+/-) ont été examinés, il a été constaté qu'il existait des différences de tension entre eux. Ces différences de tension entraînent une émission de radiations perturbatrices par chacun des appareils électroniques. La superposition de différentes radiations perturbatrices provenant de différents appareils fait augmenter le niveau global des perturbations. C'est pourquoi il est donc devenu nécessaire de protéger tous les appareils contre les rayonnements électromagnétiques perturbateurs. Les influences exercées par les radiations perturbatrices peuvent notamment causer de gros dommages dans la technologie de production et de process industrielle. Pour les équipements de technique de mesure, de commande et de régulation (MCR), une immunité particulièrement élevée est donc exigée. Pour garantir cette protection, les constructeurs d'appareils doivent fournir une déclaration de conformité pour leurs produits. C'est uniquement lorsque les appareils correspondent à la norme CEM qu'ils peuvent être positionnés sur le marché.

Qu'est-ce que la CEM ?
La législation européenne en matière de compatibilité électromagnétique déclare ce qui suit :
La compatibilité électromagnétique désigne l'aptitude d'un appareil à fonctionner de manière satisfaisante dans un environnement électromagnétique. Ce faisant, l'appareil ne doit lui-même également pas entraîner de perturbations électromagnétiques inadmissibles pour les autres appareils présents dans cet environnement.