Technologie Push-X

Push‑X fait des connexions sécurisées une expérience tangible. Perceptible lors de l'enfichage. Audible lors du déclenchement. Visible grâce au bouton-poussoir.
Chambre de contact d'un bloc de jonction Push-X

Technologie Push-X La technologie qui fait de la sécurité une expérience tangible.

Push‑X fonctionne selon un principe clairement défini. Le point de connexion est ouvert en usine et le ressort de contact est déjà précontraint. Vous n'avez rien à préparer. Il vous suffit d'enficher. Le conducteur est guidé jusqu'à la butée. Le ressort de contact précontraint ne se déclenche qu'à ce moment-là et serre alors tout le conducteur de manière sûre. Vous le sentez. Vous l'entendez. Vous le voyez. Et vous le savez tout de suite : la connexion est établie. Le mécanisme qui sous-tend ce système est réglé avec précision. Le conducteur est saisi sur toute sa longueur et le contact est établi de manière fiable. Toujours de la même façon. Toujours en toute sécurité. Quels que soient l'utilisateur, la force ou l'outil. Pas de marge de manœuvre. Pas de place pour le hasard. Seule reste une connexion définie et reproductible. Enficher. Déclencher. Établir le contact en toute sécurité.

Découvrez les avantages de Push-X


Push‑X : déclenchement du ressort de contact

Une sécurité maximale. Dès le premier contact.

Avec Push-X, les connexions sécurisées ne sont pas le fruit du hasard, mais font partie intégrante de la technologie. Le conducteur est guidé jusqu'à la butée et le ressort de contact précontraint ne se déclenche qu'à ce moment-là. Vous le savez tout de suite : la connexion est bien établie. 100 % en contact. 0 % de risque. À tout moment et sans exception. Le conducteur est toujours en contact avec la barre conductrice, et ce, sur toute sa longueur.

  • Saisie complète du conducteur.
  • Pas de contacts partiels.
  • Connexion toujours sécurisée.
Push-X : signal sonore et visuel

Un clic. Pour une confiance totale.

Le câblage peut être à la fois simple et parfaitement sûr. Et c'est exactement ce que permet Push‑X. Un clic net, un bouton-poussoir qui ressort, et vous le savez tout de suite : la connexion est établie. Peu importe le type de conducteur : il suffit de l'enficher et c'est terminé. Sans l'ombre d'un doute. Sans correction ultérieure. Push‑X n'est pas seulement plus rapide, mais donne aussi l'agréable impression que tout trouve directement sa juste place.

  • Sentir : un point de pression clairement défini
  • Entendre : un clic nettement audible
  • Voir : le bouton-poussoir ressort visiblement
Push‑X : blocage et ressort de contact

Sans effort. Pour un contrôle total.

Oubliez le vissage et le resserrage. Avec Push‑X, leur fonction est assurée par le ressort précontraint. De manière automatique. Fiable. Constante. Une brève impulsion suffit à déclencher le serrage. Vous le savez tout de suite : la connexion est établie. Et ce, quels que soient la force, l'outil ou l'utilisateur.

  • Effort minimal.
  • Force de serrage définie et reproductible.
  • Sans outil. Sans correction ultérieure. Sans risque.
  • Très grande sécurité des processus, quel que soit l'utilisateur.

Dénuder. Enficher. C'est terminé.

Push‑X : un principe de raccordement pour tous les types de conducteur en cuivre

Peu importe le type de conducteur. C'est toujours la même procédure.

Push‑X ne fait aucune distinction. Qu'ils soient rigides, souples, soudés par ultrasons ou munis d'un embout, cette technologie saisit les conducteurs en se déclenchant de manière sûre et fiable. Même avec des conducteurs très fins et souples, sans embout. Vous le savez tout de suite : ça fonctionne. Sans modification. Sans remise en question. Sans risque.

  • Principe de raccordement unique pour tous les types de conducteur en cuivre.
  • Câblage sécurisé des conducteurs rigides ou souples. Même sans embout.
  • Mise en contact fiable, même avec les conducteurs les plus fins.
  • Réduction des erreurs grâce à une utilisation claire et uniforme.
Automatisation avec Push-X

Prêts pour l'avenir. Sans détours.

Push‑X réinvente le câblage. Un principe de raccordement qui convainc aujourd'hui en mode manuel et fonctionnera parfaitement demain de manière automatisée. Une technologie. Deux univers. Un résultat. Push-X garantit toujours une qualité de contact constante et fiable. Pas de changement. Pas de compromis.

  • Un seul principe de raccordement pour le câblage manuel et automatisé.
  • Une flexibilité maximale dans la conception des processus.
  • Une solution pérenne pour répondre aux exigences croissantes en matière d'automatisation.
  • Une qualité élevée et constante, quel que soit le processus.

Commencer dès aujourd'hui. Mettre à l'échelle demain.

Phoenix Contact au salon SPS

Venez nous rencontrer à l'occasion du salon SPS 2026

Venez nous rencontrer du 24 au 26 novembre dans le hall 9, au stand 310, et découvrez comment les écosystèmes ouverts, l'IA industrielle et une sécurité globale assurent l'avenir de l'automatisation industrielle.

Produits


Nouveautés dotées de la technologie Push-X

Découvrez les derniers produits dotés de la technologie Push-X. Cliquez sur l'image respective et accédez directement à la liste des produits correspondants.

Blocs de jonction


Image interactive : borniers Push-X
Blocs de jonction (1,5 mm²)
Conçus pour des conducteurs souples de 0,34 à 2,5 mm², ils sont donc idéaux pour le câblage de signalisation et de commande. Particulièrement adaptés pour effectuer de nombreux raccordements de manière efficace et claire dans un espace restreint.
Vers la liste des produits XT 1,5...
Blocs de jonction (1,5 mm²)
Blocs de jonction (2,5 mm²)
Conçus pour des conducteurs souples de 0,5 à 4 mm², ils couvrent ainsi la plupart des opérations de câblage courantes dans la fabrication d'armoires électriques. C'est la gamme universelle pour les applications présentant des courants moyens et une grande diversité de variantes.
Vers la liste des produits XT 2,5...
Blocs de jonction (2,5 mm²)
Blocs de jonction (10 mm²)
Conçus pour des conducteurs souples de 2,5 à 16 mm² et optimisés pour un plus grand courant admissible. Adaptés aux applications à forte puissance qui exigent en outre une stabilité mécanique accrue.
Vers la liste des produits XTV 10...
Blocs de jonction (10 mm²)
Blocs de jonction (6 mm²)
Conçus pour des conducteurs souples de 1,5 à 10 mm² et optimisés pour les applications soumises à des contraintes mécaniques. La combinaison d'une section plus importante et d'une fixation des conducteurs résistante aux vibrations en fait un produit idéal pour les domaines d'application dynamiques.
Vers la liste des produits XTV 6...
Blocs de jonction (6 mm²)
Blocs de jonction (16 mm²)
Conçus pour des conducteurs souples de 4 à 25 mm², ils sont donc prédestinés pour les exigences de puissance maximales. À utiliser partout où il faut établir de manière sûre et durable le contact entre des sections de grande taille.
Vers la liste des produits XTV 16...
Blocs de jonction (16 mm²)
Blocs de jonction (4 mm²)
Conçus pour des conducteurs souples de 1,5 à 6 mm², ils conviennent donc aux applications nécessitant une puissance élevée. C'est le choix idéal lorsqu'il faut travailler avec des sections de conducteur plus importantes.
Vers la liste des produits XT 4...
Blocs de jonction (4 mm²)

Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs pour C.I.


Raccordement facile des appareils avec Push-X

Une nouvelle approche du raccordement direct : la technologie Push-X permet de raccorder des conducteurs à l'intérieur de l'appareil de manière sûre et rapide. Raccordez directement des conducteurs rigides et souples, avec ou sans embout, sans effort et sans outil. Le conducteur dénudé est directement enfiché dans le point de raccordement ouvert et la connexion sûre est confirmée à l'utilisateur par un signal acoustique. La technologie Push-X offre par ailleurs une très grande fiabilité et une grande facilité d'utilisation grâce à une livraison de la chambre de câblage ouverte.

Téléchargements et liens


Fichiers à télécharger Push-X

Téléchargements et liens

Vous trouverez ici tous les téléchargements et liens relatifs à la technologie Push-X.