Une approche intégrée pour une gestion optimale de l'énergie

Nous savons tous que la transition énergétique est inévitable. Mais comment ? Ça, c'est une autre paire de manches. Sources d'énergie renouvelables, stockage d'énergie, bornes de recharge… Comment assurer le suivi de vos sources et consommateurs d’énergie ? Et plus important encore : comment éviter les surcoûts, avec vos nouveaux gros consommateurs et le tarif capacitaire ? Avec une approche intégrée, nous connectons parfaitement tous les composants de votre système électrique. Nous aidons vos sources et consommateurs à communiquer entre eux et adaptons vos besoins à l'énergie disponible. Au lieu de les considérer séparément, nous voyons désormais tous les différents secteurs de l'énergie, comme l'électricité, le chauffage, le refroidissement, les transports et la consommation industrielle comme un tout cohérent.

Une approche intégrée pour une gestion optimale de l'énergie

Zoomer sur l'offre plutôt que la demande

Avant, la demande d'énergie était toujours au centre de l'attention, et l'offre y était adaptée. Mais aujourd'hui, les énergies renouvelables, comme l'énergie éolienne ou solaire, sont générées dans tellement d'endroits différents qu'on perd le contrôle. C'est pourquoi nous devons mettre l'accent sur l'offre plutôt que sur la demande.

  • Quelle quantité d'énergie verte avez-vous générée ?
  • Avez-vous des réserves ou des excédents ?
  • Quel est le prix de l'électricité du réseau ?

Au lieu de nous concentrer sur vos consommateurs et de déterminer la quantité d'énergie dont vous avez besoin, nous évaluons votre énergie disponible et la distribuons à vos consommateurs au niveau micro. Un scénario idéal en théorie, mais comment cela se passe-t-il en pratique ?

C'est un puzzle complexe et nous en sommes conscients. L'essentiel est de faire en sorte que différentes technologies fonctionnent ensemble de manière intelligente :

Tant vos sources...

  • électricité du réseau
  • panneaux solaires
  • éoliennes
  • batteries
  • …

… que vos consommateurs

  • site de production
  • flotte de véhicules électriques
  • climatisation
  • chauffage
  • …

Comment les coordonner ? Avec MINT, notre système intelligent de gestion de l'énergie.

Une fois que tous vos composants énergétiques sont connectés, le système contrôle l'ensemble de votre infrastructure énergétique, les entrées et les sorties. Grâce à la nature auto-apprenante et auto-gérée du système, tout est entièrement automatisé. Le seul choix qu'il vous reste à faire est de déterminer les consommateurs prioritaires et les flux d'énergie qui ne doivent jamais être interrompus. Le système garantit alors un équilibre constant sur votre site et le confort pour tous les utilisateurs finaux.

Avec le couplage sectoriel, plus besoin de repartir de zéro

Quelle que soit la complexité de votre infrastructure actuelle, nous développons une solution sur mesure pour chaque situation. Le système est entièrement adapté à votre infrastructure énergétique et prend en compte vos besoins et disponibilités énergétiques spécifiques.

De plus, avec MINT, vous intégrez facilement de nouveaux systèmes ou installations à un ensemble. Vous pouvez choisir vos fournisseurs ou fabricants pour de nouvelles bornes de recharge ou une nouvelle unité de production. Vous ne devez donc pas repartir de zéro à chaque nouvelle installation.

Un investissement rentable pour un avenir sans énergie fossile

Équilibrer toute votre infrastructure énergétique, ne plus vous soucier de la quantité d'énergie que vous utilisez en même temps : cela semble tentant, mais est-ce que l’investissement en vaut la peine ? Est-il rentable à terme ?

Le coût des nouvelles technologies vertes est assez élevé, c'est vrai. Mais une fois que tous vos composants sont connectés et que votre système de gestion de l'énergie économise automatiquement en privilégiant l'énergie locale ou à un tarif avantageux et en évitant les pics de consommation, cet investissement est vite rentabilisé.

Si vous générez de l'énergie locale et que vous voulez l'utiliser efficacement, il est essentiel d'optimiser l'offre et la demande. Supposons que vous génériez beaucoup plus d'énergie que nécessaire, le système décidera alors de stocker l'énergie locale et de l'utiliser lorsque le prix de l'énergie du réseau est élevé. De plus, vous pouvez même choisir de partager votre énergie produite avec d'autres parties ou secteurs locaux, le cas échéant.

En bref, il s’agit d’un investissement substantiel, mais à long terme, il est rentable. De plus, vous contribuez à un avenir sans combustibles fossiles.

Un article en collaboration avec De Tijd.

Conseils sur mesure
Vous avez des questions ou souhaitez des conseils personnalisés ?

Contactez-nous et ensemble, nous trouverons la solution la mieux adaptée à la transition énergétique de votre entreprise.

Contactez-nous
Joris Huegaerts - Phoenix Contact Director E-mobility, Industry Management & Automation