Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Postes de transformation intelligents Moderniser la technique. Numériser l'infrastructure. Garantir la sécurité d'alimentation. Réduire les coûts.

Poste de transformation intelligent dans le parc de la All Electric Society à Blomberg

Défi


Un homme entretient un pylône de transformateur

Sécurité de l'énergie et sécurité d'alimentation assurées

Le fort développement des installations d'énergie éolienne et photovoltaïque volatiles dans le cadre de l'alimentation électrique pose de nouveaux défis tels que des contraintes de capacité et des problèmes de maintien de la tension. Cependant, le développement de postes intelligents et la modernisation des réseaux existants s'avèrent souvent fastidieux. L'acquisition de données sur les valeurs de tension et de puissance permet dès aujourd'hui d'assurer la surveillance des réseaux. De plus, des mesures de contrôle garantissent également à l'avenir le fonctionnement sûr d'un poste de transformation intelligent. Les solutions de Phoenix Contact permettent d'automatiser et de numériser les postes de transformation ainsi que d'assurer une communication continue dans le réseau électrique de l'opérateur réseau.

Solution


Plusieurs armoires électriques à l'intérieur d'un poste de transformation

Système d'automatisation modulaire pour les postes de transformation intelligents

Phoenix Contact propose une solution flexible, robuste et hautement sécurisée pour la numérisation des postes de transformation dans le réseau moyenne et basse tension. L'utilisation de la technologie de raccordement et de la mise en réseau permet de réunir la technique de mesure, la télé-exploitation et le logiciel industriel PLCnext en une seule plateforme. Tous les composants importants sont ainsi reliés en un système réglable, très fiable et caractérisé par une bonne cybersécurité. Un système industriel de gestion des périphériques et des correctifs est disponible pour une mise en service sûre ainsi qu'une maintenance et une mise à jour simples des systèmes de télé-exploitation et d'automatisation.

Avantages d'un poste de transformation intelligent, et ce, au plus près de leur cause

  • Toutes les informations de votre poste de transformation en un coup d'œil : puissance active et réactive, courant, tension, messages d'erreur et avertissements
  • Localisation rapide des pannes et réparation sélective à distance
  • Temps de réponse courts en cas de panne et minimisation des temps d'interruption
  • Coupure et commutation rapides des charges, jusqu'au déplacement des points de sectionnement
  • Détection de la direction des courts-circuits et des défauts à la terre pour détecter et couper les défauts de réseau

Armoire de téléconduite pour l'automatisation des stations numériques

Carte d'images interactive : armoire électrique de téléconduite avec les unités fonctionnelles correspondantes dans un poste de transformation
Alimentation et protection
Des solutions d'alimentation fiables, comprenant l'alimentation, le parafoudre basse tension et la protection d'appareil, sont indispensables au fonctionnement de tous les appareils électriques ou électroniques dans un poste de transformation intelligent. Afin de garantir une communication continue même en cas de panne de secteur, l'alimentation en tension est conçue en combinaison avec une batterie de secours.
En savoir plus sur la fiabilité de la puissance
Alimentation et protection
Raccordement
Que ce soit dans l'armoire électrique ou sur le terrain : le secteur de l'énergie impose des exigences strictes en matière de technologie de raccordement dans les postes de transformation intelligents. Celle-ci doit être à la fois sûre, durable et en plus facile à utiliser. Les technologies de raccordement de Phoenix Contact répondent à ces exigences, du raccordement vissé jusqu'au raccordement Push-in en passant par le raccordement autodénudant.
En savoir plus sur les blocs de jonction
Raccordement
Energy Automation
L'expression « Energy Automation » (Automatisation de l'énergie) englobe des solutions pour l'exploitation efficace des réseaux électriques. La technologie de téléconduite et de commande modulaire de Phoenix Contact répond aux exigences élevées en matière de disponibilité, de CEM et de sécurité informatique dans les postes de transformation intelligents. Elle sert entre autres à la saisie d'informations et à la transmission de données actuelles sur l'électricité et l'installation côté basse tension à un poste de supervision du réseau ou à une base de données centrale.
En savoir plus sur les terminaux distants
Energy Automation
Communication sécurisée
En tant que partie intégrante de l'infrastructure critique, le secteur de l'énergie exige un réseau de communication performant et sécurisé pour le fonctionnement fiable des postes de transformation intelligents. Pour la surveillance des postes dans les réseaux de distribution, les exigences en matière de disponibilité, de fiabilité et de sécurité sont élevées. Pour atteindre cet objectif, Phoenix Contact propose les produits nécessaires, par exemple avec une connexion Modbus.
En savoir plus sur la communication industrielle
Communication sécurisée

Pour le développement efficace et le fonctionnement fiable des réseaux électriques intelligents, la surveillance des valeurs de fonctionnement constitue une base essentielle. Phoenix Contact propose tout ce dont vous avez besoin à cet effet, du composant au système complet adapté.

Matthias Schröder, Business Development Manager Energy Management
Matthias Schröder

Référence


Personne avec un ordinateur portable devant une armoire électrique

Concept de protection du réseau pour le groupe GRÄPER

En raison de l'augmentation des capacités de production d'une entreprise industrielle, le réseau 10 kV de l'opérateur réseau doit être doté d'un nouveau raccordement au réseau. En raison de la quantité d'énergie nécessaire, le client a besoin d'un transformateur de taille adaptée ainsi que d'un concept de protection du réseau. Pour y parvenir, Phoenix Contact fournit donc au groupe GRÄPER l'armoire de téléconduite adaptée et la solution de télé-exploitation modulaire smartRTU.

Contact

Votre interlocuteur : Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
C'est avec plaisir que je vous aiderai à mettre en place le réseau électrique numérique du futur.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillons et trouvons ensemble la solution optimale.