Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EN ISO 13849 et EN CEI 62061 Exigences en matière de niveau de performance et de niveau d'intégrité de sécurité (SIL).

Normes pour la sécurité fonctionnelle

La sécurité des machines et des installations pour la protection de l'utilisateur dépend essentiellement de l'application correcte des normes et des directives. En Europe, la base est représentée par la directive relative aux machines, qui soutient les entreprises par des prescriptions uniformes lors de la construction de machines axées sur la sécurité. Mais en dehors de l'espace économique européen, de nombreuses normes de sécurité européennes ont également une grande importance en raison de leur statut international. Dans ce contexte, les normes de sécurité fonctionnelle jouent également un rôle important. Les exigences relatives aux commandes de machines sont définies aussi bien dans la norme EN ISO 13849 que dans la norme EN CEI 62061.

Tendances mondiales en matière de sécurité des machines Nouvelles exigences en matière de PL et SIL

La tendance à la décentralisation comporte de nouveaux défis pour la protection des personnes, de l'environnement et des machines. Outre les dispositifs de sécurité classiques, tels que verrouillages de portes de protection, dispositifs d'arrêt d'urgence ou commutateurs de sécurité, on utilise de plus en plus, avec un degré de complexité croissant, des systèmes de sécurité programmables ou configurables pour sécuriser les machines et les installations. En 2015, on a tenté de réunir les deux normes EN ISO 13849 et EN CEI 62061. Aujourd'hui, les deux normes sont en cours de révision séparément.

Quels changements faut-il attendre en matière de PL et de SIL ?

Sur certains points, tels que les « logiciels liés à la sécurité » et la « cybersécurité », les deux normes se sont déjà rapprochées. De nombreuses autres adaptations ont été intégrées dans le détail, de sorte que l'on obtient globalement une continuité entre les deux normes. L'impact éventuel sur les évaluations de sécurité antérieures doit être évalué au cas par cas. Découvrez dans notre livre blanc les détails des modifications apportées à la norme.

Livre blanc
Nouvelles exigences en matière de PL et SIL

Quelles sont les conséquences de la révision actuelle des normes internationales EN ISO 13849 et EN CEI 62061 sur les exigences de sécurité de vos machines et installations ? Nos experts en sécurité ont préparé un aperçu pour vous : découvrez-en davantage sur les implications au sujet de la « cybersécurité », les changements dans le domaine des « logiciels de sécurité » et les autres révisions.

Télécharger maintenant le livre blanc
Normes de sécurité fonctionnelle

Normes EN pour la sécurité des machines Aperçu des normes harmonisées

La directive relative aux machines contient des exigences en matière de sécurité et de protection de la santé. Le journal officiel correspondant de l'Union européenne détaille les normes harmonisées de la directive relative aux machines. Une machine satisfait aux exigences de base en matière de sécurité et de protection de la santé lorsqu'elle a été construite selon ces normes harmonisées.

Les normes EN se divisent en différents types :

Les principales normes de la sécurité fonctionnelle
Les principales normes de la sécurité fonctionnelle
Les principales normes de la sécurité fonctionnelle
Les principales normes de la sécurité fonctionnelle

Les normes de sécurité fondamentales contiennent des concepts fondamentaux, des principes de réalisation et des aspects généraux (par exemple, la conception et les modes opératoires) applicables à toutes les machines, tous les appareils et toutes les installations.
Exemple de norme :
EN ISO 12100 (Sécurité des machines)

Les principales normes de la sécurité fonctionnelle

Normes de sécurité relatives à un groupe concernant un aspect de la sécurité ou un type d'équipement de sécurité et qui peuvent être appliquées à toute une gamme de machines, appareils et installations.

Type B1 : comprend les aspects particuliers de la sécurité tels que les distances de sécurité, les valeurs limites pour les températures de surface.
Exemples de normes :
EN ISO 13857 (Distances de sécurité dans les zones dangereuses)
EN ISO 13855 (Calcul de la distance de sécurité)
EN ISO 13849 (Sécurité des machines - partie d'un système de commande relative à la sécurité)

Type B2 : comprend des équipements de sécurité, tels que les arrêts d'urgence ou les commandes bimanuelles.
Exemples de normes :
EN ISO 13850 (Sécurité des machines - Arrêt d'urgence)
EN 574 (Commandes bimanuelles)

Les principales normes de la sécurité fonctionnelle

Normes de sécurité relatives aux machines avec exigences de sécurité détaillées relatives aux phénomènes dangereux significatifs pour une machine ou un groupe de machines spécifiques. Les normes de type C sont aussi appelées « normes relatives à un produit ».
Exemples de normes :
EN 12622 (Sécurité des machines-outils – Presses plieuses hydrauliques)
EN 415 (Machines d’emballage)

Normes pour la sécurité fonctionnelle Application et délimitation

La sécurité fonctionnelle se réfère à l'application correcte des systèmes (de commande) relatifs à la sécurité et des autres mesures pour réduire les risques, qui sont décisives pour la sécurité d'un système. Si une erreur critique se produit ici, l'automate se charge de déclencher l'état sécurisé.

Pour le secteur de la construction de machines, les normes EN CEI 62061 et EN ISO 13849-1 ont été dérivées de la norme EN 61508. Ces deux normes concernent spécifiquement les exigences des composants de sécurité des automates des machines.

Détermination des performances requises

La détermination des performances requises des fonctions de sécurité est un aspect central de la sécurité fonctionnelle des commandes de machines. Les normes EN CEI 62061 et EN ISO 13849-1 proposent toutes deux des méthodes structurées pour évaluer et définir les performances requises des fonctions de sécurité afin de garantir la sécurité des machines.

Calcul de la classe SIL

Calcul de la classe SIL

Niveau d'intégrité de sécurité selon la norme EN CEI 62061

Une grandeur caractéristique importante pour la fiabilité des fonctions liées à la sécurité est le niveau d'intégrité de sécurité (SIL).

Afin de déterminer le niveau d'intégrité de sécurité requis, différents critères sont évalués :

  • Gravité des blessures (S)
  • Fréquence et durée de l'exposition au danger (F)
  • Probabilité de survenue d'un événement dangereux (W)
  • Possibilité d'éviter ou de limitation du dommage (P)
Détermination du niveau de performance

Détermination du niveau de performance

Niveau de performance selon la norme EN ISO 13849-1

Pour déterminer le niveau de performance (PLr) requis, différents critères doivent être pris en compte : l'étendue du sinistre, la fréquence et la durée des arrêts ainsi que les possibilités d'évitement du phénomène dangereux.

Paramètres de risque :

S : gravité de la blessure :

  • S1 – blessure légère (généralement réversible)
  • S2 – blessure grave, y compris la mort (généralement irréversible)

F : fréquence et/ou durée de l'exposition au danger :

  • F1 – durée rare à fréquente et/ou courte durée
  • F2 – fréquente à permanente et/ou longue durée

P : possibilité d'éviter le danger :

  • P1 – possible dans certaines conditions
  • P2 – quasiment impossible

Remarque : lorsque la probabilité d'occurrence peut être classée comme étant faible, le niveau de performance requis (PLr) peut baisser d'un niveau.

Détermination des performances atteintes

Une fois l'architecture de commande conçue, il convient de déterminer les performances atteintes par les fonctions de sécurité. Les normes EN CEI 62061 et EN ISO 13849-1 utilisent chacune des approches et des paramètres différents pour garantir l'exécution fiable de la fonction de sécurité.

Niveau d'intégrité de sécurité selon la norme EN CEI 62061

La valeur caractéristique de la sécurité d'un système partiel est déterminée d'après les valeurs suivantes :

  • Tolérance aux erreurs du matériel (HFT), selon l'application
  • Taux de défaillances sûres (SFF), indication du fabricant
  • Taux de couverture du diagnostic (DC), indication du fabricant ou EN ISO 13849-1
  • Probabilité d'une défaillance dangereuse par heure (PFHd), selon les autres valeurs
  • Intervalle entre tests de fonctionnement ou temps de la mission, selon les indications du fabricant/spécifique
  • Intervalle de test de diagnostic, spécifique à l'application
  • Vulnérabilité aux défaillances suite à une origine commune, indication du fabricant ou EN ISO 13849-1

Niveau de performance selon la norme EN ISO 13849-1

Le niveau de performance (PL) du composant de sécurité (partie d'un système de commande relative à la sécurité) est déterminé après évaluation des paramètres suivants :

  • Catégorie : est indiquée dans la norme en tant que structure définie.
  • Durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (MTTFd) : est fournie par le fabricant des composants.
  • Degré de couverture diagnostique (DC) : conformément à la norme.
  • Défaillance de cause commune (CCF) : est déterminée en tant que système de points selon différents critères.
  • Niveau de performance (PL) atteint : est déterminé à l'aide d'un tableau, doit être égal ou supérieur au PL requis.
Relation entre les concepts PL et SIL

Relation entre les concepts PL et SIL

Sécurité des machines selon EN ISO 13849 et EN CEI 62061 Procédure de base

Icône Danger
Liste des icônes
Icône SIL
Relation entre les concepts PL et SIL
Icône SIL
Icône Crochet
Icône Danger

Conformément à l'annexe I de la directive relatives aux machines, toute machine mise sur le marché dans l'UE doit faire l'objet d'une évaluation des risques. Les risques résiduels peuvent être minimisés dans le cadre de mesures de protection techniques grâce à l'utilisation de composants de commande liés à la sécurité. Si la conception des composants de commande est conforme aux normes harmonisées EN ISO 13849 et EN CEI 62061, la minimisation des risques requise peut être obtenue grâce à une ou plusieurs fonctions de sécurité avec un SIL ou un PL.

Liste des icônes

Les spécifications de l'exigence fonctionnelle servent à décrire en détails les fonctions de sécurité respectives. Pour y parvenir, les interfaces décisives avec les autres fonctions de commande et réactions aux erreurs doivent être définies. Le document qui en résulte constitue la base la plus importante pour la suite du processus de conception.

Icône SIL

Détermination de la performance requise selon EN CEI 62061 ou selon EN ISO 13849-1.

Relation entre les concepts PL et SIL

Une fois l'architecture de commande conçue, il convient de déterminer les performances atteintes par les fonctions de sécurité. Les normes EN CEI 62061 et EN ISO 13849-1 utilisent chacune des approches et des paramètres différents pour garantir l'exécution fiable de la fonction de sécurité.

Icône SIL

EN CEI 62061 : les défaillances matérielles peuvent provoquer d'autres défaillances dangereuses de la fonction de commande relative à la sécurité (Safety Related Control Function). Cette probabilité doit être inférieure ou égale à la limite de défaillance qui a été définie dans les spécifications (étape 1) :
Le SIL (niveau d'intégrité de sécurité), qui est atteint par le système de commande électrique relatif à la sécurité (Safety Related Electrical Control System), est inférieur ou égal au SIL le plus bas de n'importe quel sous-système concerné par l'exécution de la fonction de sécurité.

EN ISO 13849-1 : avec les différentes fonctions de sécurité, il est impératif que le PL (Performance Level) des parties d'un système de commande relatives à la sécurité (Safety Related Parts of Control System) concorde avec le « PL requis ».
Les PL des différentes parties d'un système de commande relatives à la sécurité, appartenant à une fonction de sécurité, doivent être supérieurs ou égaux au niveau de performance requis de cette fonction.

Icône Crochet

Pour finir, l'ensemble de la fonction de commande relative à la sécurité d'une application doit être examiné par rapport à sa pertinence dans l'application. L'aptitude doit provenir ici d'une analyse ou d'un contrôle, p. ex. par la simulation de certains types d'erreurs.

Normes de sécurité fonctionnelle

Normes de sécurité fonctionnelle

En savoir plus sur EN ISO 13849 et EN CEI 62061

Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur la révision actuelle des normes internationales EN ISO 13849 et EN CEI 62061 ?

Dans notre livre blanc, vous en découvrirez davantage sur :

❯ Révisions à venir des normes EN ISO 13849 et EN CEI 62061
❯ Impact sur le thème de la « cybersécurité »
❯ Changements dans le domaine des « logiciels liés à la sécurité »