Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Automatisation de locaux

Building Intelligence

Vivez virtuellement les solutions Building IoT !

Découvrez l'Industry Solution Center du groupe Phoenix Contact à Bad Pyrmont avec une visite virtuelle panoramique à 360°. Déplacez-vous virtuellement à travers le bâtiment et obtenez une impression des possibilités de notre gestion domotique basée sur l'IoT.

Démarrer maintenant
Exemple d'une automatisation de locaux
Exemple d'une numérisation de locaux avec un concept d'éclairage intelligent

Une automatisation globale des locaux et un concept d'éclairage intelligent garantissent le bien-être individuel

Numérisation des locaux et éclairage intelligent Bien plus qu'allumer et éteindre la lumière

La lumière, la température et l'humidité de l'air ont une grande influence sur le bien-être des personnes et sont perçues différemment selon l'âge, l'habitude et l'état de santé. Ainsi, p. ex., un jour de pluie et de grisaille peut influencer l'humeur des personnes, une lumière crue provoquer des maux de tête et de l'air trop froid ou trop chaud entraîner un réel inconfort.

Dans les bâtiments, où toute personne passe la plus grande partie de sa vie privée ou professionnelle, c'est la perception individuelle qui détermine si la lumière et le climat de la pièce, tel que la température ou l'humidité de l'air, provoquent un sentiment d'inconfort ou de bien-être, et ont une influence sur la productivité et les performances.

Exemple d'un éclairage et d'un ombrage intelligents avec des stores

Un éclairage et un ombrage intelligents offrent un bon environnement de travail

Notre solution Emalytics vous accompagne pour détecter et respecter les exigences dans les bâtiments selon l'utilisation des locaux et le comportement des utilisateurs. Le comportement des utilisateurs doit être pris en compte dans l'automatisation des locaux, afin d'assurer la productivité à long terme et réduire les coûts d'entretien. Avec notre système de gestion des bâtiments Emalytics basé sur l'IoT, nous vous proposons une base technologique pour la numérisation personnalisée de vos locaux.

L'éclairage, le chauffage/la climatisation, la ventilation, l'humidification, les stores ainsi que tous les facteurs d'influence extérieurs, tels que la température extérieure, les rayons du soleil, l'utilisation et l'interaction de l'utilisateur sont réunis dans un concept ouvert d'automatisation globale des locaux. Ainsi, il est possible d'obtenir une exploitation des locaux efficace au niveau énergétique et le plus grand confort possible pour les utilisateurs.

Avec Emalytics, les fonctionnalités de votre bâtiment ne sont pas restreintes. Vous pouvez aussi les adapter aux utilisations changeantes. Pendant l'utilisation, il est possible de mettre à jour et à niveau le bâtiment qui reste ainsi flexible à tout moment.

La bibliothèque d'automatisation des locaux en résumé

Connexion sur mesure au pilote de communication

  • Classique
  • KNX
  • Modbus
  • Bacnet
  • DALI (1/2)

Bloc pour l'éclairage

  • Choc de courant
  • Éclairage des cages d'escalier
  • Gradation
  • Réglage de la lumière du jour
  • Réglage de la lumière permanente

Bloc pour dispositif d'ombrage

  • Commandes locale et centralisée
  • Intégration facile de systèmes automatiques et possibilités de prioriser le pilotage
  • Systèmes automatiques locaux et centralisés
  • Correction des dispositifs d'ombrage
  • Communication : classique SMI

Bloc pour le réglage d'une seule pièce

  • Prise en compte de la température ambiante, des détecteurs de points de rosée et des contacts des fenêtres
  • Régulateurs du chauffage et de la climatisation dans un seul bloc
  • Sorties pour la valeur de réglage (de 0 à 100 %) et pour le signal MIL
  • Communication : classique et communicative

Sept bonnes raisons pour un éclairage en réseau intelligent

  • Plus grande convivialité pour l'utilisateur grâce au réglage personnalisé des paramètres de la pièce
  • Optimisation de la consommation d'énergie grâce à des stratégies de réglage intelligentes
  • Plus grande sécurité dans le bâtiment par l'intégration facile de scénarios d'alarme, par ex. pour la protection contre le feu ou la technique de sécurité
  • Détection des valeurs erronées et exclusion dans la suite du calcul
  • Adaptation facile de l'éclairage en cas de changement de l'utilisation de la pièce
  • Commande de l'éclairage selon l'utilisation, par commutateur, ordinateur ou téléphone portables
  • Intégration d'applications multimédias pour un éclairage adapté aux besoins, selon l'utilisation de la pièce, la lumière du jour et la saison
Pilotage du système de gestion des bâtiments Emalytics via une tablette

Système de gestion des bâtiments Emalytics

Système de gestion des bâtiments Emalytics La base technologique pour votre Smart Building

Qu'il s'agisse de bâtiments neufs ou d'une intégration efficace de systèmes existants : notre système de gestion des bâtiments Emalytics basé sur l'IoT vous permet de numériser votre bâtiment et de bénéficier d'une étude efficace ainsi que d'un seul système pour toutes les applications.