Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Une technologie de contrôle intelligente compense les puissances dissipées Pour éviter de devoir acheter de la puissance réactive à l'opérateur réseau, Phoenix Contact a développé une fonction de régulation spéciale qui sera utilisée dans un parc photovoltaïque en Allemagne.

Parc photovoltaïque de 10 MW d'ASG Engineering GmbH

Profil du client


Christopher Werlitz, ASG Engineering GmbH

Christopher Werlitz, ASG Engineering GmbH

La société ASG Engineering GmbH de Saxe-Anhalt, en Allemagne, a été fondée en 2007 et s'est spécialisée dans le conseil, la planification, la mise en œuvre et la gestion d'installations photovoltaïques.

L'intégration des installations et du stockage dans l'infrastructure existante avec une utilisation optimale de la consommation propre d'électricité fait également partie de leur gamme de prestations. En outre, l'entreprise s'occupe de l'écrêtage des pics de charge ainsi que de solutions de stockage pour les systèmes de microgrids.

Défi


Point de raccordement au secteur dans le parc industriel de Dessora

Point de raccordement au secteur dans le parc industriel de Dessora

Le projet comprend un parc photovoltaïque de 10 MW dans le parc industriel Dessora à Oranienbaum-Wörlitz, dans l'est de la Saxe-Anhalt, en Allemagne.

L'énergie produite par le parc photovoltaïque est d'abord transférée par un câble souterrain de trois kilomètres jusqu'au point de raccordement au réseau, où elle est finalement injectée dans le réseau. En raison de la grande longueur des câbles, des puissances dissipées capacitives apparaissent, notamment la nuit. Les stations de transformation du parc génèrent également des pertes. Il s'agit généralement de puissances dissipées par induction. Pour compenser de telles puissances dissipées, l'exploitant du parc devrait normalement acheter de la puissance réactive à l'opérateur réseau, moyennant des frais. Le coût financier d'un tel achat s'élèverait à un montant moyen à cinq chiffres au cours d'une année.

Solution


Aperçu de la solution d'armoire électrique avec le régulateur d'alimentation de Phoenix Contact

Solution vers la gestion de l'injection

Solution

Le régulateur d'injection de Phoenix Contact, basé sur la PLCnext Technology, a été installé au point de raccordement au secteur. L'appareil certifié selon la directive d'application allemande VDE-AR-N 4110/4120 garantit que les installations de production d'énergie décentralisées couplées aux réseaux moyenne et haute tension alimentent le réseau de manière conforme.

Comme le hardware et le logiciel du régulateur d'alimentation peuvent être adaptés à tout moment de manière individuelle et spécifique au projet, l'appareil peut être complété par la fonction de régulation Q@Night. Derrière ce terme se cache la régulation de la puissance réactive de nuit. La fonction de régulation Q@Night, programmée par ASG Engineering et implémentée sur le régulateur de l'installation de production d'énergie, veille à ce que les onduleurs du parc photovoltaïque ne s'arrêtent pas comme d'habitude pendant la nuit. Au contraire, ils continuent à fournir de la puissance réactive afin d'atteindre un cos Phi d'exactement 1 au point de raccordement au réseau. De cette manière, les propriétés inductives et capacitives des éléments propres au parc - c'est-à-dire les lignes et les transformateurs - sont équilibrées.

Point de raccordement au secteur dans le parc photovoltaïque

Grâce à cette fonction de régulation, l'exploitant du parc économise plus de 20 000 euros par an

Les consignes pour les onduleurs installés sur le terrain proviennent du coupleur de bus

La transmission des signaux de commande vers la régulation Q@Night s'effectue via une fibre optique vers un coupleur de bus Axioline F BK ETH, installé dans l'un des quatre postes de transformation du parc photovoltaïque, distant de trois kilomètres. Des modules RS Uni s'alignent sur le coupleur de bus et permettent d'utiliser des périphériques avec interface série sur le système de bus. Les onduleurs raccordés en étoile sur 16 branches reçoivent du coupleur de bus les données nécessaires à la régulation de l'injection et à la régulation de la puissance réactive pendant la nuit via la communication de données RS485.

Carte d'images interactive : Topologie Q@Night
Régulateur d'injection
Notre solution de hardware et de logiciels proposée par Phoenix Contact garantit que les frais d'ingénierie dans le cadre de la régulation de l'injection restent faibles.
En savoir plus
Régulateur d'injection

Contact

Photo de groupe des experts en énergie solaire
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Nous vous aiderons volontiers dans votre démarche vers une alimentation électrique durable.

Conclusion


Gros plan sur le panneau solaire devant le ciel

Conclusion

La fonction de régulation Q@Night implémentée sur le régulateur d'alimentation évite l'achat coûteux de puissance réactive. La plateforme de commande ouverte permet une ingénierie rapide et fiable ainsi que des adaptations spécifiques au projet.

Conversations dans le parc photovoltaïque entre le client et un commercial de Phoenix Contact

Coopération entre ASG Engineering GmbH et Phoenix Contact

Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillerons et trouverons ensemble la solution optimale.