Projet MINT pour les écoles maternelles et primaires en Allemagne

Le réseau ing'enious souhaite éveiller l'enthousiasme des filles et des garçons envers la technique.
Photo de groupe des collègues participant au projet MINT dans les écoles maternelles et primaires

Objectif du projet

Le projet « MINT avec Mara et Felix » a pour but de permettre aux enfants de maternelle de faire leurs premières expériences avec la technique et de les initier ainsi à celle-ci.

Jalons

  • Élaborer un guide expliquant différentes expériences relatives à des thèmes MINT
  • Créer une liste de matériel
  • Configurer la caisse de matériel
  • Mener un projet pilote avec différentes écoles maternelles

24

Expériences dans différents domaines des mathématiques, des sciences naturelles, de l'informatique et de la technique

Enfants chercheurs du projet MINT

Guide avec des expériences

Développer en particulier l'enthousiasme des filles pour la technique – telle est la mission que s'est donnée le réseau de femmes ing'enious de Phoenix Contact. Il ne s'agit pas d'une simple mission, mais bien d'une véritable affaire de cœur. À l'âge de la maternelle, les filles (et aussi les garçons) sont particulièrement enthousiastes et n'ont pas encore d'appréhensions. C'est ainsi que les collègues de Phoenix Contact, passionnées de technique, ont eu l'idée de lancer le projet « MINT avec Mara et Felix ».

En compagnie de Mara et de Felix, les enfants de maternelle peuvent découvrir de nombreux thèmes MINT différents. Ils peuvent expérimenter et voir ce qui les passionne. Si l'on s'en tient au concept, chaque semaine comprend une expérience sur un thème précis.

Les thèmes principaux sont les suivants : artisanat et construction, électricité et énergie, informatique, sciences naturelles, élimination des déchets, mécanique et magnétisme. Les enfants abordent par exemple la gravitation terrestre, les différentes formes d'énergie et partent à la découverte des aimants.

Toutes les expériences sont intégrées dans une histoire cadre adaptée aux enfants, qui parle des aventures du hibou Inga. En tant que hibou MINT, Inga aide les enfants à trouver des réponses à leurs questions par des recherches et des essais.

Image for sustainability development goal number 10
Moins d'inégalités

Atteindre l'égalité des sexes et renforcer la participation des femmes et des filles

Nous espérons par cette offre encourager les enfants, et surtout les filles, à s'intéresser à la technique et peut-être aussi à apprendre plus tard un métier dans le domaine technique.

Katrin Petters, Cheffe de produit chez Phoenix Contact et membre du réseau ing'enious
Katrin Petters

Votre contact pour ce projet

Katrin Petters de l'équipe du réseau ing'enious
ing´enious-Netzwerk

Ceci pourrait également vous intéresser