Hinweise zum Datenschutz bei Nutzung der CHARX control modular App
Wir freuen uns über Ihr Interesse an dieser App und möchten, dass Sie sich hinsichtlich des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten bei uns sicher fühlen.
Unsere Mitarbeiter sowie die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind durch uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und sonstiger anwendbarer Datenschutzbestimmungen verpflichtet.
Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze.
Zur Erläuterung: „Personenbezogene Daten“ (pbDaten) sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (Betroffener) beziehen, z. B. Name, Adresse, Kontaktdaten, Nutzerkennung, IP-Adresse, Foto- und Videoaufnahmen, Standortdaten, Pseudonyme, IMEI-Nummern, etc.
Die nachfolgenden Hinweise geben Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten wollen.
Grundsätzliches zur Verwendung und Weitergabe personenbezogener Daten
Daten, die im Rahmen der Verwendung dieser App erhoben und ggf. übertragen werden, werden von der Phoenix Contact GmbH & Co. KG und seinen verbundenen Unternehmen (nachfolgend gemeinsam „Phoenix Contact“ genannt) verarbeitet und gespeichert. Diese Daten werden ausschließlich zur Abwicklung der in der App angebotenen Services verwendet.
Bei Bedarf werden Informationen von uns auch an Dienstleister oder andere Dritte weitergegeben. Das kann erforderlich sein, um die Funktionen der App sicher zu stellen oder eine von Ihnen gewünschte Dienstleistung oder Transaktion zu erbringen. Bei der Weitergabe persönlicher Daten an Dritte beschränken wir uns auf diejenigen Informationen, die zur Erbringung unserer jeweiligen Dienstleistungen erforderlich sind. Der jeweilige Drittanbieter darf diese persönlichen Daten ausschließlich zur Erbringung der angeforderten Dienstleistung oder der Durchführung der notwendigen Transaktion, die in unserem Auftrag geschieht, verwenden. Die Dienstleister werden dabei durch uns auf die Einhaltung der Datenschutzgesetze schriftlich verpflichtet, in der Regel durch einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung.
Ihre von uns erhobenen persönlichen Daten werden durch uns niemals zu fremden Marketingzwecken an Dritte weitergegeben, veräußert oder in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt.
Verarbeitung personenbezogener Daten spezifischer Funktionen der CHARX control modular App
Bei der Nutzung der CHARX control modular App werden ausschließlich die für den technischen Betrieb notwendigen Informationen verarbeitet. Unsere App verbindet sich mit dem lokalen Netzwerk Ihres Endgeräts und scannt dieses ausschließlich nach CHARX control modular-Geräten. Andere im Netzwerk befindliche Geräte werden nicht erfasst oder verarbeitet.
Beim Aufbau einer Verbindung zu einem ausgewählten CHARX control modular-Gerät wird über die manuelle Eingabe eines Passworts eine verschlüsselte https-Verbindung etabliert. Die App speichert keinerlei Zugangsdaten; die Authentifizierung erfolgt ausschließlich für die Dauer der aktiven Verbindung.
Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau übermittelt Ihr Endgerät Konfigurationsdaten an das ausgewählte Gerät. Diese Übertragung erfolgt über eine gesicherte und verschlüsselte Verbindung. Ebenso können Konfigurationsparameter von der App auf die Geräte geschrieben werden.
Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich lokal auf Ihrem Endgerät bzw. dem ausgewählten CHARX control modular-Gerät. Eine Übermittlung personenbezogener Daten an Phoenix Contact oder Dritte findet nicht statt.
Die Prüfung einer eingegebenen Backend URL erfolgt ausschließlich durch das verbundene CHARX control modular-Gerät. Die App übermittelt keine personenbezogenen Daten an den Backend Server und führt selbst keine Netzwerkverbindungen zu diesem Server aus.
Die App selbst erfasst, verarbeitet oder speichert keine personenbezogenen Daten. Es findet weder eine Zusammenführung mit anderen Datenquellen noch eine statistische Auswertung statt. Sämtliche Verbindungs- und Konfigurationsprozesse dienen ausschließlich dem technischen Betrieb und der Geräteverwaltung im lokalen Netzwerk. Ebenso erfolgt kein Tracking bei der Nutzung der App.
Kontaktinformationen
In der App stellen wir Ihnen Kontaktinformationen (z. B. E-Mail-Adresse und Telefonnummer) zur Verfügung. Beim Anklicken dieser Angaben öffnet Ihr Endgerät das lokal eingerichtete E-Mail-Programm bzw. die Telefonfunktion.
Dabei findet keine Übermittlung oder Verarbeitung personenbezogener Daten durch die App oder durch Phoenix Contact statt.
Eine etwaige Verarbeitung erfolgt ausschließlich innerhalb der von Ihnen genutzten Anwendungen auf Ihrem Endgerät.
Aktualisierung dieser Datenschutzhinweise
Soweit Phoenix Contact diese App ändert oder wenn sich gesetzliche Anforderungen oder die Internet- und IT-Sicherheitstechniken weiterentwickeln, werden diese Datenschutzhinweise aktualisiert. Wir behalten uns daher das Recht vor, diese Hinweise nach Bedarf zu ändern oder zu ergänzen. Die jeweils aktuelle Version werden wir an dieser Stelle veröffentlichen.
Auskunftsrecht / Änderung und Löschung personenbezogener Daten
Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzhinweise nicht beantworten konnten oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen, können Sie sich gerne an uns wenden.
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8
32825 Blomberg
Deutschland
Tel. +49 5235 3-00
info@phoenixcontact.com.
Verantwortlicher im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bzw. des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8
32825 Blomberg
Tel. +49 5235 3-00
info@phoenixcontact.com.
Ergänzende, allgemeine Informationen zum Thema Datenschutz bei Phoenix Contact können Sie den Datenschutzhinweisen auf unserer Webseite entnehmen.
Stand: März 2026