Концепция будущего становится реальностью в парке All Electric Society

26.09.2023
Аэрофотосъемка парка All Electric Society

Вдоль подъездного пути к Phoenix Contact на производственной площадке в Бломберге создана новая входная зона площадью около 7600 м².

Главным элементом этой зоны является открытый для всех парк, который символизирует для его посетителей концепцию будущего All Electric Society. Отличительной особенностью является солнечное дерево диаметром 12 метров, которое «выросло» в круговом движении напрямую у парка. Оно может вращаться вокруг центральной оси так, чтобы всегда находиться под правильным углом по отношению к солнцу.

На примере энергетического потока на протяжении всей цепочки от производства и преобразования, хранения и распределения до эффективного потребления парк демонстрирует, каким образом концепция All Electric Society может стать реальностью. При этом реальные приложения иллюстрируют, как и на базе каких технологий функционирует объединение секторов. Парк представляет собой модель реального мира в уменьшенном размере. Выставочные площадки парка оформлены в виде стеклянных сооружений кубической формы, в которых размещены соответствующие приложения, установок под открытым небом и павильона с диспетчерской и помещениями для переговоров. В парке реализован единый принцип экономного использования ресурсов на основе существующих технологий.

Узнать об объединении секторов в парке All Electric Society
Поток энергии и данных - центральная тема, которой посвящен парк. В соответствии с этой темой приложения выполняются в логической последовательности, чтобы показать их взаимное влияние. Отправной точкой является производство с помощью возобновляемых источников энергии: солнца и ветра. В самом парке солнечные модули обеспечивают сбалансированное электроснабжение. Они размещены на крышах кубических сооружений и зарядных станций, интегрированы в фасад павильона и используются в качестве напольных панелей. В парке установлено около 550 солнечных модулей, которые обеспечивают производство 155 000 кВтч электроэнергии в год. Тема энергии ветра в парке нашла свое отражение в доступной для прохода ветряной гондоле и ветряном дереве. Даже небольшое дуновение ветра заставляет его зеленые пластиковые листья, которые работают как турбины, вращаться и вырабатывать энергию. С помощью 36 лопастей, так называемых аэролифтов, ветряное дерево может вырабатывать в общей сложности 10,8 кВт-пик электроэнергии.
Поскольку ресурсы солнца и ветра не всегда доступны в одинаковом количестве, необходимо предусмотреть возможность аккумулирования избыточной энергии и ее последующего использования по мере необходимости. Для этой цели, например, используются аккумуляторные накопители. Они позволяют обеспечить энергоснабжением потребителей в нужное время. Потребителями парка выступают здания, зарядные колонки и приложения в самом парке. Эти потребители также используются для демонстрации различных мер оптимизации, направленных на снижение энерго- и ресурсопотребления.
Электрическое соединение генераторов, накопителей, потребителей с сетью среднего напряжения осуществляется посредством локальной электросети. Система управления электропотреблением обеспечивает баланс между системами для выработки энергии, накопителями и потребителями. Таким образом, электроэнергия поддерживается в требуемом диапазоне тока и напряжения. Эта система фиксирует все необходимые данные и управляет соответствующими энергопотоками через локальную электросеть. Однако потребность парка All Electric Society не ограничивается только электрической энергией, ему нужны также другие энергоносители. Например, кубические конструкции и павильон необходимо отапливать или охлаждать. Этот энергопоток контролируется независимой системой управления отоплением и охлаждением. Здесь также учитываются и используются тепловые потери, возникающие в результате преобразовании энергии. При этом применяется льдоаккумулятор с двумя тепловыми насосами.

Две независимые системы для управления электропотреблением и отоплением/охлаждением объединяются и управляются централизованно вышестоящей системой энергетического менеджмента. Она позволяет полностью контролировать парк по всем аспектам энергоснабжения.

Энергоэффективность как важный фактор All Electric Society
Меры по снижению энергопотребления не менее важны, чем сбор и оценка данных о потреблении и выработке энергии, чтобы иметь возможность управлять энергопотоками. Это очень важный момент для того, чтобы превратить концепцию All Electric Society в реальность. Система энергоснабжения, построенная на основе возобновляемых ресурсов, может функционировать только при условии дополнительного снижения спроса на первичные источники энергии за счет мер по повышению энергоэффективности. Парк демонстрирует исходные точки для этого на примере энергетической оптимизации эксплуатации здания.
Тема эффективности также тесно связана с устойчивым развитием. Этот аспект учитывается и в парке: павильон построен по принципу замкнутого цикла, при этом использовались только материалы, пригодные для вторичной переработки. Такой подход к комплексной и последовательной экономике замкнутого цикла выдвигает на первый план сбалансированное производство.
Парк All Electric Society выступает за сбалансированное потребление ресурсов и, таким образом, является примером реализации концепции All Electric Society.

Парк открыт для посетителей с сентября 2023 года. Для первого ознакомления можно воспользоваться обширной информацией на странице, ссылка на которую приведена ниже. Таким образом, визит можно спланировать заранее.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации