MLnext Framework подходит для программистов на языках высокого уровня для быстрого и простого обзора данных. Таким образом, пользователи также выигрывают от быстрого выбора нужных данных. В соответствии с действующими в настоящее время стандартами безопасности данных, MLnext Framework предлагает основу с открытым исходным кодом, которая может быть выполнена на PLCnext Technology или других аппаратно-независимых платформах. Библиотека программирования постоянно внедряет различные (новые) подходы из исследований, которые используются в PLCnext Factory и уже привели к повышению производительности на 10 %. Также могут быть реализованы более короткие циклы внедрения. Все полученные результаты будут использованы при разработке будущих решений в рамках MLnext.
Оптимизация производства благодаря ИИ и MLnext Интеллектуальный анализ данных для ресурсосберегающих и эффективных производственных процессов.
Требование
Экспертиза данных для цифровых производственных систем
Данные – это основа цифровизации, но их использование и оценка становятся все более сложными из-за растущих сетей и повышенных требований к безопасности. Правильная обработка данных является важнейшим компонентом цифровизации производственных установок. В настоящее время данные можно найти в бесчисленном количестве в машинах и производственных установках. Когда речь идет об оценке, данные дают представление о потреблении различных ресурсов, таких как, (сжатый) воздух или вода. Оценка данных на основе машинного обучения дает целый ряд преимуществ по сравнению с ручным анализом данных. Помимо автоматизированной и, следовательно, гораздо более быстрой оценки данных, пользователи получают преимущества от масштабирования отдельных машин, комплексных установок и даже целых производственных процессов.
Решение
Основанные на ИИ рекомендации к действию для проектирования интеллектуальных производственных процессов
С помощью интеллектуальных решений MLnext компания Phoenix Contact предлагает простой способ создания и использования моделей машинного обучения для производства. Это означает, например, что нейронные сети могут использоваться для автоматического поиска проблем в производственных процессах и связывать их с рекомендациями по принятию мер. На PLCnext Factory компании Phoenix Contact за счет использования решений на базе MLnext в кратчайшие сроки уже достигнуто повышение производительности на 10 %. Кроме того, можно сократить цикл внедрения новых решений, что приведет к более быстрому возврату инвестиций (ROI). Например, чтобы своевременно обнаружить аномалии на заводе, решения MLnext предлагают возможность оценить Ваши данные с помощью машинного обучения и провести оптимизацию быстро, легко и точно.
Максимальная гибкость с MLnext
Модель узнает, какие меры по оптимизации можно использовать, основываясь на данных о прошлом потреблении. Текущие изменения, такие как снижение температуры окружающей среды на установке, при этом учитываются автоматически и вносятся в оценку. На практике применение решений MLnext не имеет ограничений. Возможными областями применения могут быть, например, профилактическое техническое обслуживание или оптимизация процессов производственных установок. Производство электроники PLCnext Factory компании Phoenix Contact впервые автоматизировало использование искусственного интеллекта с помощью решений MLnext. В результате состояния компонентов машины теперь могут фиксироваться более простым способом. На основе этого результата в дальнейшем будут проводиться дополнительные анализы данных для технического обслуживания по состоянию (прогнозирующего обслуживания).
Преимущества для Вас
- Готовое к использованию решение, не требующее предварительных знаний, поскольку нейронные сети создаются автоматически
- Параметризация вместо программирования позволяет безошибочно и быстро адаптировать решение
- Прозрачность благодаря автоматическому протоколированию и визуализации создания и выполнения модели
- Быстрое определение лучшей модели благодаря интегрированному, интуитивно понятному сравнению моделей
MLnext Execution является независимым от платформы программным обеспечением для создания нейронных сетей. Решение можно использовать гибко, как на уровне управления, так и на локальном ИТ-сервере или в облаке. Разработанные решения можно тестировать, совершенствовать и сравнивать в окружении. Необходимый поток данных создается здесь с помощью конфигурационных файлов. Для того чтобы впоследствии осуществлять предварительную обработку, прогнозирование, постобработку, а также хранение наборов данных, для этого определяется происхождение данных. Интуитивно понятный веб-интерфейс отслеживает поведение во время работы. В нем содержится информация о функциональности и времени выполнения. Кроме того, новые решения могут быть легко разработаны на той же платформе без прерывания уже интегрированных процессов. Изменения могут вноситься гибко пользователем, сервисным партнером или специалистами Phoenix Contact. Возможность добавления потоков данных во время исполнения предлагает пользователям высокую степень гибкости.
MLnext Creation позволяет создавать нейронные сети и производить их настройку. Поскольку приложение работает на основе конфигурационного файла, знаний программирования не требуется. Благодаря автоматическому протоколированию все этапы обработки регистрируются индивидуально и формируют стандартизированную отчетность. Для того чтобы выбрать оптимальную нейронную сеть для конкретного приложения, можно также быстро сравнить несколько моделей между собой. На основе полученных отчетов можно адаптировать файл конфигурации.
Контакты
Продукция
Вы еще не нашли подходящее изделие?
Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.