Энергоизмерительные приборы в вычислительном центре Audi
Энергоизмерительные приборы в IN-кампусе
Качественные данные - первый шаг к высокой энергоэффективности. По этой причине Audi решила использовать энергоизмерительные приборы EEM-EM377. Узнайте больше о проблемах планирования и реализованных решениях.
Вычислительный центр поддерживает будущие проекты AUDI AG с помощью современного аппаратного и программного обеспечения (источник изображения: Audi Mediacenter)
Основа данных для высокой энергоэффективности
Энергоизмерительные приборы в вычислительном центре Audi в IN-кампусе
IN-Campus, проект Audi AG и города Ингольштадт, строится на территории бывшего нефтеперерабатывающего завода в Ингольштадте. Первый этап строительства включает в себя центр безопасности автомобилей Audi, который был завершен в 2023 году. На площади еще 2 000 м² планировалось построить новый вычислительный центр с современными ИТ-компонентами. Вычислительные центры – это энергоемкие инфраструктуры, потребление энергии которых необходимо оптимизировать для обеспечения сбалансированного будущего. Audi решила использовать энергоизмерительные счетчики от Phoenix Contact. Это обеспечивает хорошую базу данных и, как следствие, эффективное управление энергопотреблением. На этой основе выявляются потенциальные возможности и реализуются меры по повышению энергоэффективности.
Внутренняя система охлаждения: генерация в центре охлаждения и ориентированное на потребности распределение по серверным комнатам для поддержания постоянной температуры в зависимости от сезона и производительности (источник изображения: Audi Mediacenter)
Требование
Система управления энергопотреблением для оптимизации энергопотребления
В вычислительном центре всегда должна поддерживаться одинаковая температура. Поскольку встроенная силовая электроника выделяет много тепла, охлаждение является одним из основных пунктов потребления энергии. Компания Audi столкнулась с проблемой снижения высокого энергопотребления своего вычислительного центра, особенно в условиях роста цен на электроэнергию и необходимости сокращения выбросов CO2. Планирование, строительство и эксплуатация осуществлялись на основе стандарта DIN EN 50600, который предусматривает внедрение системы управления энергопотреблением. Совместно с компанией Congiv GmbH компания Audi разработала специализированную систему управления энергопотреблением (EMS) для снижения высоких требований и затрат на электроэнергию в вычислительных центрах и защиты окружающей среды. EMS регистрирует, консолидирует, визуализирует и анализирует все показатели, связанные с энергией.
На каждый счетчик регистрируется около 60 электрических величин, например, ток, напряжение, активная, реактивная и кажущаяся мощность, энергия (кВт-ч) и коэффициент мощности (cosPhi). Четыре трехфазных счетчика, установленные в фидерной коробке, собирают [...] до 240 измеренных значений.
Источник изображения: Audi Mediacenter
Энергоизмерительные счетчики серии EEM-EM377, сертифицированные по стандарту MID, используются для измерения активной мощности в сетях до 500 В/80 А (источник изображения: Audi Mediacenter)
Решение
Коммуникативные энергоизмерительные счетчики для эффективного управления энергопотреблением
Phoenix Contact поставляет для вычислительного центра 1 200 трехфазных энергоизмерительных счетчиков (EEM-EM377), которые контролируют и управляют энергоэффективностью. Эти измерительные приборы компактны, легко настраиваются и измеряют различные электрические величины. Система шин соединяет серверы, системы хранения и сетевые компоненты, а EEM-EM377 передает данные в EMS через Ethernet. Современные IoT-шлюзы на базе промышленного Raspberry Pi позволяют подключать и управлять данными счетчиков, которые обрабатываются и контролируются в реальном времени. Эти данные помогают Audi оптимизировать энергопотребление и повысить энергоэффективность, что является шагом на пути к All Electric Society - будущему со всеобъемлющей электрификацией и сбалансированным энергоснабжением.
Загрузка
Полный реферативный отчет
Хотите узнать больше о внедрении энергоэффективного вычислительного центра? Узнайте больше о мерах и решениях, применяемых компанией Audi. Вдохновитесь тем, как Вы тоже можете воспользоваться этими технологиями.
Устройства EMpro от Phoenix Contact обеспечивают простую интеграцию в существующие системы и позволяют эффективно использовать собранные данные. Энергоизмерительные приборы EEM-EM377 предоставляют AUDI AG необходимые данные. Их анализ показывает, какие рычаги можно использовать для дальнейшего повышения энергоэффективности. Снижение энергопотребления в центрах обработки данных - это еще один шаг на пути к All Electric Society. Этот термин описывает мир, в котором сбалансированная энергия доступна в достаточном количестве и экономически выгодна. Phoenix Contact помогает промышленным предприятиям достичь этой стратегической задачи с помощью своих изделий, решений и услуг.