The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Модульная концепция корпуса с шинным соединителем для установки на монтажную рейку Модульные корпуса для электроники серии BC предназначены для перспективного применения в системах автоматизации зданий. Scheidl GmbH использует систему корпусов BC для энергетического контроллера.

Корпус BC для контроллера энергии

Профиль клиента Scheidl GmbH

Scheidl GmbH, молодое предприятие из Нюрнберга, специализируется на новых контрольно-измерительных устройствах и автоматике для теплотехнического оборудования с приоритетом возобновляемых источников энергии и энергосбережения. Как отдельное изделие энергетический контроллер используется также в качестве регистратора для контроля установок посредством измерения и обработки данных температуры, состояния и счетчиков.

Ахим Шайдл и Арно Фридрих

Ахим Шайдл и Арно Фридрих используют корпуса Phoenix Contact в своих решениях

Требование

«Устройство регистрации измеренных данных – это устройство для записи параметров температуры и энергии с целью обеспечения прозрачности функций сложных нагревательных систем», – рассказывает генеральный директор Ахим Шайдл. «Раньше подробные измерения не представляли особой ценности, системы были простыми, а затраты на электричество не высокими». Новые отопительные системы, прежде всего, использующие источники возобновляемой энергии, стали сложнее. Шайдл: «В действительности понимать поведение систем можно только при измерении электрических и тепловых параметров в течение продолжительного времени».

Чтобы наделить энергетический контроллер современным набором функций, потребовались большие усилия разработчиков. «При создании первого поколения устройств основное внимание уделялось функциональности, а на корпус мы даже не смотрели», – вспоминает г-н Шайдл. «В различные корпуса мы встраивали самые разнообразные устройства, соединенные между собой кабелем». Когда пришло время изменить конструкцию, г-н Шайдл искал такую систему корпусов, которая подошла бы всем компонентам устройства.

Базовый модуль энергетического контроллера

Базовым модулем энергетического контроллера является корпус BC 107 Phoenix Contact

Решение

«С корпусом для электроники BC Phoenix Contact мы получили гибкую систему для основных и дополнительных модулей, которая учитывает наши конструктивные требования», – говорит г-н Шайдл. Ширина корпуса от 17,8 до 161,6 мм позволяет легко устанавливать различные модули, используя один тип корпуса.

Вместительная поверхность для монтажа печатной платы упрощает проектирование в процессе создания топологии и в ходе разработки. Расположенные внутри направляющие печатной платы обеспечивают функциональность монтажа электронных устройств во всех трех направлениях – при этом печатные платы крепятся в различных положениях как параллельно, так и перпендикулярно относительно монтажной рейки.

«16-контактный шинный соединитель является ключевым звеном нашей концепции корпусов», – рассказывает г-н Шайдл. «Передача данных и питания происходит в последовательном и параллельном режиме. Объем кабельной разводки при этом остается небольшим».

С корпусом для электроники BC Phoenix Contact мы получили гибкую систему для основных и дополнительных модулей, которая учитывает наши конструктивные требования.

Ахим Шайдл, Генеральный директор
Сотрудник имеет доступ к блочной ТЭЦ посредством интернета

Доступ к блочной ТЭЦ посредством интернета – измеренные данные сохраняются в системе управления

Но и на следующих этапах своего использования, например на блочной ТЭС, шинный соединитель для установки на монтажную рейку играет важную роль.

«За счет автоматической стыковки устройств без использования дополнительной кабельной разводки упрощается процесс конфигурирования нашей системы управления энергопотреблением», – говорит г-н Арно Фридрих, генеральный директор Optimus Meine Energie GmbH. «Быстрая установка на местах и последующая замена модулей без разъединения соединения также очень удобна в обращении».

Optimus Meine Energie GmbH является клиентом и партнером компании Scheidl GmbH, использующим энергетический контроллер в качестве центрального компонента системы управления энергопотреблением. Система управления энергопотреблением используется, например, на блочных теплоэлектростанциях регионального поставщика электроэнергии Rewag в Регенсбурге (Германия). Таким образом системы отопления при помощи ТЭЦ управляются с учетом потребностей и индивидуальных условий. Ко всем основным производственным параметрам имеется удаленный доступ, а пользователь сразу автоматически информируется о неисправностях. Таким образом стали не нужны отнимающие много времени проверки установки на местах, а степень готовности системы повысилась.

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку

Удобная замена модулей при помощи шинных соединителей для установки на монтажную рейку

Optimus выполняет не только установку, компания предлагает пользователям также мониторинг энергопотребления в рамках комплексного пакета или отдельной услуги, при этом важную роль также играет модульная концепция корпуса.

«Данная модульная концепция позволяет точно сконфигурировать наши энергетические контроллеры для любой системы и удобно модифицировать их в процессе эксплуатации», – объясняет принцип Фридрих. «Если пользователь когда-нибудь захочет установить дополнительный агрегат, то он сможет легко подключить другой модуль от Scheidl». При этом поддерживается так называемый принцип горячего включения, то есть устройство не обязательно выключать и не нужно устанавливать дополнительное ПО.

Модульные корпуса для электроники BC для автоматизации зданий

Продукция Модульные корпуса для электроники BC

Модульные корпуса для электроники серии BC предназначены для перспективного применения в системах автоматизации зданий. Корпуса для установки на монтажную рейку для шкафов управления выгодно отличаются современной конструкцией, опциональными сенсорными дисплеями и пленочными клавиатурами, разнообразием технологий подключения печатных плат и эффективным 8- или 16-полюсным шинным соединителем для установки на монтажную рейку.

Заключение

Регистратор данных измерений делает прозрачными функции сложных систем отопления, записывая подробные значения измерений. Это особенно важно для современных систем отопления, использующих возобновляемые источники энергии.

Компания Scheidl GmbH разработала контроллер энергии и выбрала гибкую систему корпусов BC от Phoenix Contact. Этот корпус позволяет легко устанавливать и заменять модули, а также сокращает затраты на подключение.

Optimus Meine Energie GmbH использует этот контроллер энергии для своих энергоменеджеров, которые применяются, например, в теплоэлектростанциях. Модульная концепция позволяет легко настроить энергоменеджер для каждой системы.