The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Двунаправленная зарядка: многоразовое использование вместо одноразового Используя компактные зарядные кабели CCS Phoenix Contact, компания Evtec разработала бытовое зарядное устройство, которое не только заряжает электромобили, но может использовать их в качестве энергоаккумулятора.

Автомобиль, припаркованный под навесом с бытовым зарядным устройством и солнечной установкой на крыше

Обзор

  • Швейцарская компания Evtec является специалистом в области быстрой зарядки постоянным током и разрабатывает и производит готовые решения для зарядки электромобилей.
  • Стартап разработал бытовое зарядное устройство, которое обеспечивает двунаправленную зарядку постоянным током на рабочем месте или дома.
  • Зарядные кабели CCS CHARX connect compact от Phoenix Contact, используемые компанией Evtec, были специально разработаны для зарядных станций постоянного тока в диапазоне низких мощностей.
  • Ориентация на нижний диапазон мощности позволяет использовать значительно более компактные размеры.
Менеджер по продажам Evtec Доминик Мок перед зарядной станцией

Доминик Мок - руководитель отдела продаж компании Evtec AG

Профиль клиента

Компания Evtec в Криенсе, Швейцария, разрабатывает и производит зарядные решения для электромобильности с партнерами по всему миру. С 2010 года компания сосредоточилась на контрактных решениях для быстрой зарядки постоянным током. Опыт компании уходит корнями в зарождение электромобильности в конце 1980-х годов. Компания Evtec использует изделия компании Phoenix Contact для создания своей эффективной и масштабируемой технологии зарядки.

Во время экскурсии по производственным мощностям в Криенсе Доминик Мок объясняет: «За каждой нашей разработкой стоит конкретный заказ. Мы можем очень индивидуально подходить к пожеланиям клиентов, например, учитывать системы камер для распознавания номерных знаков, а также реализовать инфраструктуру между зарядной станцией и бэкэнд-системой, использовать биллинговые системы и, конечно, интегрировать автоматы по продаже кофе. Для нас тема зарядных устройств – это большое игровое поле. И двунаправленная зарядка – одна из самых интересных тем».

Принцип двунаправленной зарядки для домашнего использования

Принцип двунаправленности для домашнего использования: накопители в автомобиле буферизируют колебания выработки энергии, когда светит солнце - и возвращают энергию в сеть, когда темнеет.

Применение

Принцип двунаправленности позволяет накопителям в автомобиле буферизировать колебания добычи энергии от возобновляемых источников энергии. «Двунаправленная зарядка технически больше не является проблемой. Но рамочные условия во многих случаях остаются неясными, например, стандарты и нормы», — говорит Доминик Мок.

Компания Evtec AG разработала бытовое зарядное устройство под названием sospeso&charge, которое обеспечивает двунаправленную зарядку для домашнего использования. Его название вдохновлено кофе sospeso – культурной особенностью Неаполя, которая заключается в оплате дополнительного кофе в дополнение к своему собственному. Бариста записывает это и позже подает нуждающемуся по его просьбе. Эта живая социальная солидарность и традиция брать и отдавать также применима к двунаправленной зарядке.

«Компания Phoenix Contact разработала именно ту технологию, которая делает зарядку постоянным током привлекательной в этой области. Тонкие и, следовательно, легкие кабели, которые обладают высокой прочностью и долговечностью, и при этом обходятся без сложного и дорогостоящего охлаждения в этом диапазоне нагрузок», — объясняет Доминик Мок.

Электромобиль с зарядной розеткой CCS заряжается с помощью зарядного штекера CCS CHARX connect compact

Легкий зарядный штекер CCS CHARX connect compact впечатляет своей компактной конструкцией и отличной эргономикой.

Решение

Различают два типа двунаправленной зарядки: Vehicle to Home (от автомобиля к дому) и Vehicle to Grid (от автомобиля к сети). Vehicle to Home (V2H) относится к использованию, которое обычно ориентировано на конечного пользователя дома.

Компактные зарядные разъемы CHARX connect compact от Phoenix Contact, используемые компанией Evtec, были специально разработаны для бытовых зарядных устройств. Ориентация на нижний диапазон мощности позволяет использовать значительно более компактные размеры. Посеребренные контакты, внутренняя концепция уплотнения и высокоточные температурные датчики – все это обеспечивает безопасность и легкость работы с высокими токами, предусмотренными как европейским стандартом CCS тип 2, так и преимущественно американским стандартом CCS тип 1. Если бытовое зарядное устройство sospeso&charge подключено к сети дома, автомобиль может не только заряжаться, но и служить энергоаккумулятором.

Благодаря технологии Vehicle to Grid (V2G) можно увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе. Миллионы электромобилей служат в качестве буферных накопителей и, таким образом, могут стать важным модулем энергетического перехода.

Заключение

С помощью бытового зарядного устройства sospeso&charge стартап обеспечивает двунаправленную зарядку постоянным током на рабочем месте или дома. Благодаря зарядным кабелям CCS CHARX connect compact компания Phoenix Contact имеет в своем портфеле необходимые изделия, чтобы сделать двунаправленную зарядку привлекательной и для домашнего использования.

Kontakt (ru)