Пример использования
03.02.2025

Тепловые насосы для существующих зданий Модернизация на существующем объекте: на 500 000 кВт/ч меньше природного газа в год в балансе CO₂.

Два человека разговаривают на территории завода с тепловым насосом

Краткое резюме

Что нужно для модернизации существующих зданий с точки зрения энергоэффективности? В принципе, не так уж и много. В рамках стратегии декарбонизации, направленной на использование возобновляемых источников энергии, компания Phoenix Contact оснастила тепловыми насосами первые здания своей штаб-квартиры в Бломберге.

Два человека проходят через технический центр подвала

В то время как первая температурная ступень располагалась снаружи здания, технический центр в подвале обеспечивал достаточное пространство для второй части системы

Панельные системы отопления упрощают модернизацию

Компания инвестировала около 600 000 евро в сбалансированную реконструкцию, чтобы в качестве первого шага перевести два пятиэтажных многоцелевых здания на газ. Это означает, что количество тепловой энергии составляет около 500 000 кВт/ч в год.

Что необходимо для модернизации объектов так называемого «коричневого поля»? Энергоэффективная оболочка здания и система отопления и охлаждения, работающая при низких температурах потока благодаря подогреву пола или потолка. Именно эти два свойства знакомы и жителям жилых домов, когда речь идет о замене устаревших мазутных или газовых систем отопления на электрические.

Два человека разговаривают в техническом помещении

Если Вы точно измеряете количество энергии, велика вероятность того, что в зданиях есть достаточные резервы для альтернативных систем

Сравнение цели и реальности всегда имеет смысл

С технической точки зрения, тепловые насосы - это холодильные машины, работающие с реверсивной утилизацией - как холодильник. Системы, установленные в Бломберге, могут обеспечивать как отопление, так и охлаждение. «Мы хотим иметь возможность охлаждать установки летом,» – объясняет Стефан Готтшальк, менеджер по энергопотреблению компании Phoenix Contact.

Фактическая потребность в тепловой мощности была определена заранее с помощью теплосчетчиков. Результат оказался интересным. Штефан Готтшальк: «Мы хотели знать, что мы на самом деле потребляем, и в итоге оказалось, что наши показатели значительно ниже расчетных с момента ввода зданий в эксплуатацию». В то время предполагалось, что мощность должна составлять 500 кВт. Но реальность оставалась более экономичной: от 350 до 400 кВт.

Учитывать сечение провода

Это означает, что бытовая техника изначально была спроектирована с учетом тепловой нагрузки, что позволяет поддерживать в двух зданиях идеальную температуру и уютную атмосферу. Поэтому Штефан Готтшальк вполне может представить себе подключение к тепловым насосам других зданий, тем более что система трубопроводов также рассчитана на передачу 500 кВт.

С общей точки зрения, это соотношение означает, что тепловые насосы могут обеспечивать более низкие температуры в потоке без потери комфорта, если передаваемая тепловая энергия может быть сбалансирована более высоким объемным потоком. В этом случае по трубам проходит больше воды при более низкой температуре.

Контейнер на фоне голубого неба с соседними трубопроводами

Внешние тепловые насосы помещаются в стандартные контейнеры

Отказ от нефти и газа: переход на тепловую энергию с помощью электричества

Здания 23 и 24, построенные добрых десять лет назад, - это начало тепловой декарбонизации в Бломберге. Тепловые насосы, установленные в контейнерах снаружи двух зданий, обладают таким запасом мощности, что к ним планируется подключить еще несколько зданий в ансамбле.

«Тепловые насосы - это современное оборудование. Так что не бойтесь модернизации. Что всегда необходимо выяснить заранее при проведении подобных мероприятий: подходят ли условия окружающей среды и существующие системы теплопередачи для теплового расчета? В этом помогут бюро по проектированию ОВК,» – объясняет Штефан Готтшальк, призывая людей внимательнее присмотреться к этой технологии, которая существует уже несколько десятилетий, в интересах перехода к экологичному отоплению.

Автор: Thorsten Sienk

Электронная почта:

Свяжитесь с нашими экспертами

«Мы будем рады проконсультировать Вас по вопросам All Electric Society и объединения секторов».

Дополнительные материалы