Реализованный проект
13.09.2024

Сеять будущее Как общая страсть к технологическим инновациям влияет на будущее сельского хозяйства, можно увидеть на молочной ферме в Альцталере на юге Германии.

Два человека перед электротрактором на фоне зеленого пейзажа

Краткое резюме

С электроприводом по полям: Трактор Tadus практически указывает путь к CO₂-нейтральному будущему. Это также история таких людей, как доктор Таддеус Байер, основатель компании Tadus GmbH, и Франк Бульман, инженер по решениям Phoenix Contact Deutschland GmbH, которые убеждены, что CO₂-нейтральное сельское хозяйство возможно уже сегодня.

Двое мужчин стоят у электротрактора

Для доктора Таддеуса Байера будущее сельского хозяйства — это электричество

Ископаемое топливо совсем не нужно

Один из них изучал аэрокосмическую инженерию и сейчас вместе со специальной командой работает над созданием готового к производству электрического трактора. Второй - опытный слесарь-инструментальщик, уже 14 лет специализируется на продаже решений для клиентов в области электромобильности в компании Phoenix Contact.

В современном сельском хозяйстве ископаемое топливо по-прежнему широко используется для энергоснабжения техники, ирригационных систем и зданий. Необходимо ли это? «Нет», — твердо отвечает доктор Таддеус Байер. Разработчик трактора Tadus убежден, что многие фермы уже имеют необходимую инфраструктуру для работы в экологически чистом и энергоэффективном режиме. Текущие данные Федерального статистического управления подтверждают это: в 2023 году 26 % немецких фермеров производили энергию из возобновляемых источников энергии. 94 % используют для этого фотогальванические установки. 61 200 фотогальванических установок установлено на немецких фермах.

Мужчина вставляет зарядный штекер в зарядную розетку электротрактора

После тест-драйва Франк Булман также тестирует режим зарядки Tadus

Электротрактор закрывает брешь в сбалансированном сельском хозяйстве

Фотогальваническая установка на крыше, бытовое зарядное устройство на стене – трактор Tadus может стать важнейшим элементом головоломки в деле преодоления отставания в устойчивом развитии сельского хозяйства. Он использует, хранит и высвобождает произведенную сбалансированно энергию, и таким образом может сделать All Electric Society реальностью на сельскохозяйственной ферме. Это также является прекрасным примером объединения секторов, при котором энергия, полученная из возобновляемых источников, используется в соответствии со спросом.

В настоящее время трактор с электрическим приводом проходит испытание на молочной ферме в Альцталере. Мощность 100 кВт идеально подходит для уборки сена, а Франк Бульман, эксперт по продажам Phoenix Contact Deutschland GmbH, после поездки по пастбищу в восторге: «Он срывается с места, как ракета!»

Этот тест-драйв — не первый визит Франка Бульмана к доктору Таддеусу Байеру и Tadus. Их объединяет энтузиазм в отношении технических инноваций и дальновидных идей. «При вводе в эксплуатацию Tadus у нас возникла небольшая проблема с зарядной розеткой. Достаточно было сделать быстрый звонок в Phoenix Contact, и Франк Булман был на месте, полный энтузиазма в отношении нашего проекта», — говорит Байер. Его впечатлила заинтересованная поддержка без усложнений. «Для компании такого размера это не является само собой разумеющимся».

Двое мужчин в сельскохозяйственном здании

Система сушки сена работает от фотогальванической установки и от Tadus, когда он не используется в поле.

«Нам нужны люди с видением»

«Сельское хозяйство здесь переосмысливается», — говорит Фрэнк Булман, объясняя свою приверженность проекту Tadus. «Нам нужны такие люди и идеи, чтобы двигать All Electric Society вперед». Для эксперта по продажам прямой контакт с такими разработчиками, как Таддеус Байер, является настоящим украшением его работы. «Соединять нужные продукты с нужными людьми в нужное время и активно поддерживать их – вот моя страсть».

Зарядная розетка CCS типа 2 от Phoenix Contact — подходящее изделие для трактора Tadus. Она может работать с продолжительным током 250 А и временным 500 А. Благодаря классам защиты IP6K9K в передней части и IP67 она особенно подходит для суровых условий сельского хозяйства.

Франк Бульман убедился в этом во время своего визита на молочную ферму в Альцталере. Органическая семейная ферма расположена в 30 километрах от озера Химзе. 60 коров поставляют органическое сенажное молоко для различных продуктов, таких как масло, йогурт и сыр, которые производятся напрямую на ферме.

Зимой кормовое сено поступает с собственного сеносушильного завода. Он также является одним из крупнейших потребителей энергии хозяйства. Воздуходувка мощностью 30 кВт и осушитель мощностью 25 кВт работают круглосуточно, обеспечивая оптимальную сушку. В принципе, энергоснабжение фермы берет на себя собственная фотогальваническая установка. Но когда Тадус не нужен на поле, он тоже проявляет себя. Помимо мобильного использования, его можно интегрировать в систему управления зданием в качестве энергоаккумулятора. А благодаря системе сменных аккумуляторов он всегда готов к работе.

Рука держит зарядный штекер

В будущем поход к зарядной розетке может стать таким же естественным занятием в сельском хозяйстве, как и поход к доильному аппарату

Потенциал экономии энергии до 80 %

«Если учесть, что трактор эксплуатируется всего 500-1000 из 8000 часов в году, это открывает совершенно новые возможности», — говорит Таддеус Байер. Потенциал огромен. Федеральное автотранспортное ведомство насчитывает более 300 000 тракторов в сельском хозяйстве Германии, и каждый год к ним добавляется около 30 000 новых. И давление на фермеров, вынуждающее их работать с меньшими затратами, усиливается не только из-за предстоящей отмены субсидий на дизельное топливо. «В таких условиях, как на этой молочной ферме, эксплуатационные расходы на трактор могут быть снижены на 80 % просто за счет использования фотогальванической установки. И это еще без учета дополнительных преимуществ интеграции в систему управления зданием».

В настоящее время команда Tadus работает над тем, чтобы подготовить трактор к серийному производству. Прототип с батареей емкостью 200 кВт/ч должен выйти на поля к середине 2025 года, а готовность к внедрению на рынок запланирована на конец 2025 года. Франк Бульман взял с собой в поездку по южной Германии правильную зарядную розетку, потому что хорошо знает: «На пути к устойчивому развитию помогут только действия, а не разговоры».

Заключение

Сотрудничество д-ра Таддеуса Байера и Франка Бульмана наглядно демонстрирует, как технические инновации могут проложить путь к CO₂-нейтральному сельскому хозяйству. Трактор Tadus, символ устойчивого развития сельского хозяйства, демонстрирует потенциал возобновляемых источников энергии и современных технологий. Опытная эксплуатация на молочной ферме в Альцталере служит примером того, как сельскохозяйственные предприятия могут значительно сократить свои эксплуатационные расходы за счет использования фотогальванических установок и электрических тракторов и в то же время внести важный вклад в защиту климата. Видение и преданность делу таких людей, как Байер и Бульман, имеют решающее значение для сбалансированного развития и эффективности сельского хозяйства будущего, а также для реализации идеи All Electric Society.

Автор: Nicole Koch

Электронная почта:

Свяжитесь с нашими экспертами

«Мы будем рады проконсультировать Вас по вопросам All Electric Society и объединения секторов».

Дополнительные материалы