Automazione di impianti efficiente ed affidabile con i sistemi radio per l'industria di Phoenix Contact.
I sistemi radio per l'industria costituiscono, in molte applicazioni, la chiave per soluzioni di automazione efficienti e affidabili. Leggete nelle seguenti referenze come i nostri clienti hanno implementato progetti ambiziosi con le soluzioni Industrial Wireless di Phoenix Contact.
La fonderia MPG Mendener Präzisionsrohr produce e lavora da oltre 100 anni i metalli ed è uno dei leader di mercato in Europa nella fabbricazione di tubi di scambio termico in rame legato. In MPG i metalli da fondere vengono trasportati ai forni su carrelli di caricamento. Le soluzioni wireless di Phoenix Contact garantiscono una comunicazione senza interferenze in questo ambiente difficile.
Il prodotto più noto dell'azienda finlandese è l'avvolgitrice modulare “Octopus”. I sistemi radio Bluetooth di Phoenix Contact costituiscono una soluzione flessibile e resistente per la comunicazione tra il controllore e i componenti macchina mobili.
Nelle vaste e complesse infrastrutture i dati devono essere spesso trasmessi alla centrale di comando da stazioni esterne posizionate a grande distanza. A questo scopo la grande centrale elettrica nella Vestfalia impiega il sistema radio per l'industria Radioline di Phoenix Contact. Tale sistema permette di trasmettere alla centrale di comando i valori di misura rilevati a scopo di documentazione, in modo semplice e senza grande dispendio di costi.
L'azienda olandese Saval BV ha così sviluppato uno speciale sistema antincendio per i serbatoi a tetto galleggiante. I controllori e i moduli I/O, in combinazione con gli Access Point WLAN di Phoenix Contact, permettono un controllo del sistema basato su web.
Dopo oltre 100 anni d'uso i cunicoli di alimentazione della chiusa del canale di Kiel devono essere rinnovati. Durante l'attività di costruzione, sensori di alta qualità misurano tutti i punti più importanti della struttura della chiusa. Le stazioni di misurazione remote sono collegate al sistema di controllo e allarme centrale mediante i sistemi radio Radioline di Phoenix Contact.
Per usufruire degli incentivi fiscali offerti alle aziende con un consumo intensivo dell'energia, il rilevamento del consumo deve avvenire in modo trasparente. Tuttavia, la realizzazione di un sistema di gestione di questo tipo è costosa perché numerosi cavi devono essere collegati ai dispositivi di misurazione. La fonderia Walter Mester GmbH & Co. KG è ricorsa pertanto a una soluzione wireless di Phoenix Contact.
La gestione della centrale idroelettrica di Niederhausen comprende anche il monitoraggio del livello del bacino artificiale adiacente. I valori rilevati, così come le condizioni di esercizio delle pompe di drenaggio dell'acqua di falda e dell'acqua alluvionale, vengono trasmessi tramite il sistema radio Trusted Wireless ad un modulo radio master in una delle torri fortificate.
Per la comunicazione tra le diverse sottostazioni, il consorzio per la fornitura dell'acqua nell'area di Seebach ha implementato una soluzione wireless per uso industriale. Nell'ambito della produzione di acqua potabile, le porzioni di rete di telecontrollo sono state potenziate sulla base del nuovo sistema Radioline di Phoenix Contact.
Technischen Betriebe Wilhelmshaven ottimizza continuamente i propri impianti. Al momento di modernizzare l'impianto di depurazione, quindi, quattro bacini di decantazione secondaria, la dissabbiatrice, così come le stazioni di pompaggio e le torri dei fanghi, sono stati dotati del sistema radio di Phoenix Contact, per una trasmissione vantaggiosa di segnali e dati alla centrale.