Pas de place sur le réseau pour de nouveaux parcs solaires ? Si, avec une gestion énergétique intelligente

Pas de place sur le réseau pour de nouveaux parcs solaires ? Si, avec une gestion énergétique intelligente

Le réseau électrique belge est de plus en plus mis sous pression. Le nombre de sources renouvelables raccordées sur le réseau ne cesse d’augmenter, de même que la demande en électricité. Vous voulez investir dans un nouveau parc solaire en tant qu’entreprise ? Vous vous heurterez alors bien vite aux limites du gestionnaire de réseau. Or, si nous voulons réaliser nos objectifs en développement durable d’ici à 2030, il ne faut pas freiner les nouveaux projets énergétiques. Les entreprises doivent donc trouver des solutions par elles-mêmes. Et ces solutions, elles sont déjà disponibles.

Une gestion énergétique intelligente sur le site de votre entreprise pour un équilibre du réseau

Une grande partie de ces solutions commencent par une gestion énergétique intelligente. Car une fois que l’énergie est distribuée et stockée de manière efficace sur votre site – au niveau local – nous créons également un équilibre au niveau macro. En effet, le système de gestion énergétique intelligent comme MINT peut être relié avec le gestionnaire de réseau, qui peut communiquer directement, par contrôle à distance, avec le système de gestion énergétique sur votre site.

Comme le système répond immédiatement aux informations fournies par le gestionnaire de réseau, cette connexion directe contribue à l’équilibre du réseau. Par exemple, en cas d’excédent d’électricité sur le réseau, le système sait qu’il doit réduire la production d’énergie solaire ou stocker cet excédent dans des batteries. En cas de pénurie d’électricité sur le réseau, le système peut également augmenter la production d’énergie.

Note : le système de gestion énergétique MINT est actuellement le seul système pouvant être relié avec tous les gestionnaires de réseau dans le BeLux.

Utiliser votre propre production d’énergie plus longtemps

Une gestion énergétique intelligente permet également d’étendre votre capacité d’énergie solaire. En effet, sur la plupart des sites d’entreprises, la production d’énergie solaire est la plus importante en journée, lorsque le soleil est au plus haut. Mais avec un parc solaire « surdimensionné » relié à votre système de gestion énergétique, vous pouvez utiliser l’énergie solaire produite localement plus tôt ou plus tard en journée.

Un système de production « surdimensionné » signifie que votre capacité est plus grande que ce qui est strictement nécessaire et que vous produisez plus d’énergie que nécessaire. Le système de gestion énergétique intelligent sur votre site aligne votre production d’énergie à la demande fluctuante en électricité durant la journée, ce qui permet d’exploiter ou de stocker votre surproduction d’énergie solaire à chaque fois de manière optimale.

De cette manière, vous ne vous retrouvez jamais avec une quantité d’énergie verte inutilisée, et vous n’êtes pas non plus limité aux pics d’heure de l’énergie solaire en journée.

Utiliser votre propre production d’énergie plus longtemps

Consommation efficace de la surproduction, même au printemps et en automne

Que ce soit le matin et le soir, grâce à la surcapacité, vous pouvez également utiliser votre propre production d’énergie solaire plus longtemps au printemps et en automne. En effet, durant ces deux saisons, les jours raccourcissent et la météo est plus variable : vous avez donc besoin de plus de capacité qu’en été pour fournir de l’énergie verte aux mêmes consommateurs. Les saisons constituent également un défi de taille pour maintenir un flux constant d’énergie verte.

La surcapacité nous permet de stocker de l’énergie durant les périodes de surproduction, comme durant les journées ensoleillées au printemps et en automne. Cette énergie stockée est ensuite utilisée pour répondre à votre demande d’énergie pendant des périodes moins productives, comme les journées nuageuses ou la nuit. Les systèmes de batteries et autres technologies de stockage jouent ici un rôle essentiel.

Énergie excédentaire pour la production d’hydrogène vert

Un troisième scénario dans lequel la surcapacité peut jouer un rôle essentiel est la transformation de l’électricité verte en carburants renouvelables, comme l’hydrogène.

En effet, vous pouvez produire de l’hydrogène au moyen de l’électrolyse, un processus qui consiste à scinder l’eau en hydrogène et en oxygène grâce à l’électricité. Ce processus demande toutefois beaucoup d’énergie et s’avère rentable uniquement si l’énergie provient de ressources vertes locales et abordables, comme le vent ou le soleil.

Durant les périodes de surproduction de l’énergie verte, vous pouvez utiliser l’excédent d’électricité pour produire de l’hydrogène par électrolyse : vous pouvez le stocker et l’utiliser lorsqu’il y a moins d’énergie verte disponible. Ce processus s’appelle « production d’hydrogène vert », car il n’entraîne pas d’émission de CO2 et est entièrement durable.

Énergie excédentaire pour la production d’hydrogène vert

Surtout dans les secteurs difficilement électrifiables – comme l’industrie lourde et le transport – l’hydrogène signifie une évolution dans la transition vers un avenir à faibles émissions de carbone.

Contactez-nous
Infrastructure de recharge et gestion d’énergie sur mesure

Besoin de conseils personnalisés sur votre infrastructure de recharge ou la gestion intégrée de l’énergie ? Contactez-nous et ensemble, nous chercherons la meilleure solution pour votre entreprise.

Nous contacter
Frederik Leempoels - Phoenix Contact Business development E-Mobility & Productmanager MINT