Le load balancing pour l’e-mobilité ? On peut faire plus intelligemment
Connaissez-vous les avantages d’une gestion énergétique intelligente ? Elle permet une consommation énergétique plus efficace, plus de confort pour votre personnel et une réduction de l’empreinte carbone de votre entreprise ou organisation. Grâce à un logiciel intelligent, vous consommez au maximum l’énergie que vous produisez, tout en réduisant la consommation de pointe dans votre entreprise.
Une gestion énergétique intelligente tient compte des besoins et du confort de vos collaborateurs, ce qui constitue un atout de taille comparé au load balancing. Quelles sont exactement les différences entre ces deux techniques ?
Load balancing : une solution mitigée
Imaginez : en tant qu’entrepreneur, vous souhaitez investir dans un parc automobile écologique et dans des bornes de recharge adaptées. Votre équipe compte 50 collaborateurs et vous faites installer 30 bornes de recharge de 11 kilowatts chacune. Après un rapide calcul, il apparaît qu’il vous faut 330 kilowatts, alors que votre raccordement entreprise ne vous offre que 10 kilowatts. Les spécialistes proposent souvent le load balancing pour résoudre ce problème.
Le load balancing est une technique qui empêche la surcharge du réseau électrique dans un bâtiment. En cas de pic de consommation, chaque véhicule se voit attribuer la même quantité d’énergie, ce qui garantit la pérennité de votre infrastructure énergétique et prévient les pannes d’électricité dans vos activités commerciales. Il faut donc plus de temps pour charger les voitures, sans tenir compte des besoins des consommateurs. Vous ne distribuez que l’électricité disponible à ce moment-là.
Une solution qui n’est pas sur mesure pour les utilisateurs
Ce temps de charge plus long n’est pas un problème en soi, contrairement au fait que la technique de load balancing ne tienne pas compte des besoins individuels de vos collaborateurs. En effet, certains collègues passent toute la journée au bureau, alors que d’autres, comme les commerciaux, doivent souvent prendre la route. C’est donc loin d’être rassurant et confortable. Il est donc judicieux de remplacer le load balancing par un logiciel piloté par l’IA qui apprend quels sont les besoins de vos utilisateurs et qui adapte la gestion énergétique en fonction de ceux-ci.
Investir dans une app et un logiciel intelligent s’avère rentable
Car la gestion énergétique intelligente offre à vos collaborateurs non seulement plus de confort mais vous permet aussi d’éviter la charge de pointe et de maîtriser ainsi vos factures d’énergie. En ces temps d’incertitude des prix de l’énergie, une telle économie est la bienvenue, n’est-ce pas ?
Avec une solution totalement intégrée, c’est vous qui choisissez quels sont les consommateurs prioritaires et donc la vitesse à laquelle certains véhicules doivent être chargés. Le système cherche continuellement l’équilibre entre l’énergie souhaitée et l’énergie disponible. De cette manière, le « flux d’énergie » est toujours optimal.
Gestion énergétique intelligente en pratique
Comment cela fonctionne-t-il en pratique ? Chaque collaborateur avec une voiture électrique se voit attribuer un profil standard qui tient compte de la demande d’énergie la plus fréquente. Ce profil permet un confort de charge dans 90 % des situations. En cas de changements inattendus dans le planning entraînant une demande plus ou moins importante en énergie, l’utilisateur peut signaler via une app combien de temps il reste au bureau et confirmer la distance à parcourir au moment du départ. Un collègue qui reste au bureau toute la journée et rentre chez lui le soir a besoin de moins d’électricité qu’un collègue qui doit aller chez un client et parcourir une distance de 120 kilomètres.
De l’heure de départ souhaitée aux prévisions météorologiques de l’IRM : le système de gestion énergétique MINT de Phoenix Contact collecte toutes ces données et les combine avec la capacité disponible du réseau, éventuellement combinée avec une production d’énergie locale. Le système intelligent optimise la consommation d’énergie, réfléchit aux moments où les utilisateurs consomment l’électricité pour des déplacements et vous permet, en tant que dirigeant d’entreprise, de suivre avec précision vos coûts et vos recettes post factum. Résultat ? Un confort optimal pour les utilisateurs, une charge de pointe (onéreuse) minimale et des factures d’énergie maîtrisées.