Durabilité et efficacité – installations de production Brownfield
Entièrement numérisées tout en étant sécurisées, avec un gain de temps de 60 % lors de l'ingénierie et de la mise en œuvre.
Le Serum Institute of India situé à Pune est l'un des plus grands fabricants de vaccins au monde. Environ 1,5 milliard de doses de vaccins y sont produites chaque année et vendues dans le monde entier.
Cette entreprise a été fondée en 1966 par le Dr Cyrus Poonawalla dans le but de produire des préparations immunobiologiques vitales, qui étaient jusqu'alors rares en Inde et importées à des prix élevés.
Défi
Numérisation et amélioration de la durabilité
La durabilité ainsi que la numérisation ne doivent pas être négligées dans les applications Brownfield. La consommation dans les usines doit être optimisée et l'empreinte CO2 réduite, et ce, qu'il s'agisse d'installations existantes ou de nouvelles constructions. Dans ce cadre, la numérisation recèle non seulement des défis, mais aussi des opportunités pour accroître l'efficacité et ainsi rester compétitif. La numérisation est la clé d'une production durable basée sur les données. Ces données doivent être collectées et analysées afin d'atteindre la plus grande transparence possible concernant la consommation et les processus. En effet, seul celui qui sait où ses ressources sont consommées peut développer des leviers pour minimiser cette consommation et optimiser ses processus.
Pour accéder à ces données, la première étape consistait à saisir, enregistrer et visualiser plus de 300 machines et processus pour les connecter au système SCADA. Une multitude de protocoles de communication différents et la connexion de l'OT à l'informatique, tels étaient les grands défis de ce projet. La Data Collection Box a permis de collecter les données souhaitées dans les installations existantes, sans compromettre les certifications ou les opérations en cours.
Solution
Afin de pouvoir respecter les livraisons de vaccins promises et d'éviter des temps d'arrêt coûteux et mobilisant beaucoup de ressources, il est important d'éviter à tout prix les pannes d'installations. La transparence des processus et la détection d'anomalies aident à identifier et à éliminer les défauts potentiels, dus par exemple à l'usure des matériaux, avant même qu'ils n'apparaissent.
La transparence totale des processus et de la consommation est ici clé pour atteindre une meilleure durabilité, car la transparence des données offre désormais à l'entreprise un meilleur aperçu de l'efficacité des ressources. Elle peut ainsi procéder à des optimisations pour améliorer son bilan écologique.
Cela permet de garantir une qualité constante, une grande efficacité des processus et de préserver des ressources précieuses.
En plus de l'acquisition de données et de leur traitement, nous avons pu convaincre par notre vaste savoir-faire en matière de cybersécurité et par la certification selon la norme CEI 62443, atteignant ici un niveau de sécurité 2 au Serum Institute of India, ce qui était extrêmement important pour cette entreprise pharmaceutique afin de protéger les formulations et processus de fabrication des vaccins contre des accès non autorisés.
Grâce au caractère ouvert de PLCnext Technology, il est facile de relier l'OT et l'IT en toute sécurité ainsi que d'utiliser différentes interfaces. Désormais, nous pouvons non seulement produire de manière plus efficace et donc plus durable, mais aussi protéger notre IP.
Avantages
Augmentation de la productivité : collecter, enregistrer et visualiser les données de process
Optimisation grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique
Amélioration de la durabilité grâce à la transparence des données
Cybersécurité à 360° selon CEI 62443
Réduction de 60 % du temps d'ingénierie grâce à une solution de Data Collection Box prééquipée
Conclusion
Le caractère ouvert de notre PLCnext Technology s'est révélé être un grand avantage pour ce projet : il a ainsi permis de prendre en charge les nombreuses interfaces. Cela n'aurait pas été possible avec un système propriétaire. L'environnement IIoT, en tant qu'interface ouverte et évolutive, normalise les données très diverses. Il assure la traduction pour le système SCADA existant du client et relie ainsi l'OT et l'informatique. En plus de l'acquisition de données et de leur traitement, nous avons pu convaincre par notre vaste savoir-faire en matière de cybersécurité et par la certification selon la norme CEI 62443, atteignant ici un niveau de sécurité 2 au Serum Institute of India.