Le système de gestion des bâtiments Emalytics, basé sur l'IoT, a permis de créer une plateforme centrale à partir de laquelle tous les domaines techniques sont surveillés et contrôlés de manière unifiée. Les données relatives au bâtiment, à l'énergie et à certains aspects de la production sont regroupées de manière structurée et offrent une vue d'ensemble transparente du site. Dans le cadre de ce projet, plus de 90 stations d'automatisation, environ 5 000 points de données et 13 panneaux de commande ont été intégrés dans un système commun d'automatisation des bâtiments.
Häcker Küchen met en réseau les bâtiments, l'énergie et la technique L'automatisation centralisée des bâtiments assure la transparence de tous les processus pertinents et constitue la base d'une exploitation efficiente et pérenne.
Profil du client
Häcker Küchen GmbH & Co. KG
La société Häcker Küchen GmbH & Co. KG, dont le siège se trouve à Rödinghausen en Westphalie orientale, est l'un des principaux fabricants de cuisines en Allemagne. Fondée en 1898, cette entreprise familiale exploite cinq sites de production modernes d'une superficie totale de plus de 223 000 m². Chaque jour, environ 1 000 cuisines encastrées sur mesure y sont fabriquées pour les marchés internationaux.
Défi
Mise en réseau d'installations complexes de manière intégrée
Avec la construction de la nouvelle usine 5, Häcker Küchen a dû relever le défi de mettre en réseau de manière intégrée, pour la première fois et dès le début, un grand nombre de domaines techniques. Les installations techniques du bâtiment, les flux d'énergie ainsi que les interfaces de production devaient pouvoir être contrôlés de manière centralisée, transparente et à l'échelle du site. Il s'agissait de regrouper différents systèmes et sources de données au sein d'une plateforme unifiée. Parallèlement, la solution devait être évolutive et permettre des extensions futures. Une autre exigence était une utilisation simple, basée sur les rôles, pour différents groupes d'utilisateurs dans le cadre de l'exploitation de la production.
Solution
Emalytics fait office de centre de contrôle central pour la mise en réseau intelligente de la production et de la distribution d'énergie ainsi que des équipements techniques du bâtiment. Différents systèmes et sources de données sont regroupés selon des standards communs et visualisés de façon claire. Au total, plusieurs milliers de points de données provenant de tous les domaines techniques sont intégrés dans une plateforme de gestion et de visualisation unifiée.
La colonne vertébrale de la solution est constituée par les commandes de bâtiments basées sur l'IoT ILC 2x50 BI, qui prennent en charge les tâches de commande, de régulation et de communication. Elles connectent de nombreux domaines techniques via des protocoles standardisés et assurent une communication de données continue vers Emalytics. Plus de 90 stations d'automatisation de cette série sont utilisées sur le site.
L'architecture d'automatisation modulaire est conçue pour la croissance et les extensions futures. De nouvelles installations, de nouveaux équipements ou des sites supplémentaires peuvent être intégrés de manière transparente, tant dans les nouvelles constructions que lors de rénovations ultérieures. La structure mise en place dans le cadre du projet, avec ses milliers de points de données, constitue pour cela une base solide et pérenne.
Produits
Conclusion
Une automatisation des bâtiments pérenne offrant un fort potentiel de rétrofit
Grâce à la solution de Phoenix Contact, Häcker Küchen a mis en place dans son usine 5 une plateforme évolutive pour un fonctionnement efficace et durable. Emalytics et l'ILC 2050 BI assurent la transparence sur l'ensemble des installations et permettent de piloter efficacement des infrastructures complexes. L'architecture modulaire permet en outre de moderniser progressivement les usines existantes dans le cadre de projets de rétrofit.