Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Surveillance, protection et restauration de la biodiversité en Italie

Création d'une oasis de biodiversité en collaboration avec 3Bee.
Création d'une oasis de biodiversité en collaboration avec 3Bee

Objectif du projet

La filiale italienne réalise ce projet en collaboration avec 3Bee – une entreprise leader dans le domaine de la durabilité. Il s'agit ici d'entretenir et de cultiver une oasis de biodiversité. Les mesures prévues comprennent la plantation d'une forêt nectarifère de 250 arbres à nectar, l'installation de cinq ruches technologiques, la construction de maisons pour les abeilles maçonnes, les papillons et les coccinelles, ainsi que l'utilisation de capteurs IoT pour surveiller la flore et la faune locales.

Jalons

  • Coopération avec 3Bee
  • Mise en œuvre de différentes mesures
  • Organisation de cours

13 t

de CO₂ seront absorbées par 250 arbres nectarifères

208 kg

de nectar seront produits par an

Abeille sur un circuit imprimé

Un projet avec des perspectives à long terme

Avec ce projet, Phoenix Contact Italie s'engage à long terme en faveur de la durabilité écologique et de la protection de la biodiversité. Dans le cadre du partenariat avec 3Bee, la filiale s'est engagée à planter et à entretenir environ 250 arbres nectarifères dans son oasis d'ici la fin de l'année 2023, qui absorberont plus de 13 t de CO₂ et produiront environ 208 kg de nectar par an pour les pollinisateurs. Ce projet tangible et mesurable est un exemple concret de durabilité appliquée au quotidien.

Les différentes étapes du projet

1re année (2023) :
Création d'une forêt de nectars pour fournir un habitat et des ressources alimentaires aux pollinisateurs locaux et sauvages. Plantation de 250 arbres nectarifères.

2e année (2024) :
Installation de cinq ruches dotées de la technologie 3Bee HiveTech*, c'est-à-dire des ruches équipées de capteurs biométriques qui fourniront des données utiles pour une mesure pratique et efficace de la santé des abeilles.

*Hive-Tech est un système IoT qui évalue la santé de l'écosystème d'une région en analysant les sons, la température, l'humidité de l'air et le poids des ruches.

3e année (2025) :
Installation de petites maisons (PollyHouses) pour les pollinisateurs (abeilles maçonnes, papillons et coccinelles). Ces maisons sont des refuges importants pour ces pollinisateurs, nécessaires à la reproduction des plantes et à la biodiversité, ainsi que des bioindicateurs de l'écosystème, c'est-à-dire qu'elles témoignent de la santé de l'environnement. Au moins un hectare de terre sera régénéré.

Des cours sur la biodiversité et l'importance des pollinisateurs seront également organisés. Des sentiers didactiques au sein de l'oasis permettront aux visiteurs de découvrir le monde des pollinisateurs ; des panneaux explicatifs fourniront des informations supplémentaires.

4e année (2026) :
Construction, gestion et analyse de données d'un lac biologique (10 m²) – sanctuaire pour la faune sauvage. Le lac biologique a été créé pour favoriser la diversité de la faune et la préservation de l'écosystème, contrairement aux lacs artificiels ou aux réservoirs d'eau traditionnels. Ce lac biologique représente le plus grand projet d'étude et de recherche sur les abeilles, les insectes pollinisateurs et la biodiversité. Il fournit des informations précieuses sur l'état de santé de l'écosystème, le succès de la restauration écologique et son efficacité en tant qu'habitat pour la faune sauvage.

Image for sustainability development goal number 13
Mesures pour la protection du climat

Promotion de la biodiversité

Tout comme 3Bee, nous croyons à l'importance de la biodiversité et à toutes les initiatives qui profitent à notre planète en vue de garantir un environnement vivant aux générations futures. La création de notre oasis de biodiversité est un exemple concret de notre engagement en faveur de la durabilité écologique.

Francesco Lanzani, Président & directeur général

Votre contact pour ce projet

Rossella Zanelli
Rossella Zanelli
Brand & Communication Manager

Ceci pourrait également vous intéresser