Le Portugal clarifie sa consommation
Objectifs du projet
Grâce à une technologie de capteurs à résolution fine et à l'enregistrement des données de mesure, il est possible de mener des actions efficaces qui permettent d'économiser des ressources et de réduire la consommation d'énergie à long terme. La numérisation en est le fondement.
Jalons
- Plus de transparence grâce à des données détaillées sur la consommation d'énergie
- Base de décision pour des investissements ciblés
- Utilisation d'un système de régulation et de commande intelligent avec fonctionnalité IoT
- Plan directeur pour des projets clients comparables
mois pour les actions à long terme
Rendre la numérisation concrète
Pas de longues explications, mais montrer de suite comment faire. À Sintra, au Portugal, l'exemple est donné depuis des siècles. Le paysage culturel de Sintra, avec ses anciens palais, fait partie du patrimoine mondial de l'Unesco pour de bonnes raisons. Dans ce contexte, la société Phoenix Contact, fondée en 2008, compte parmi les plus jeunes habitants de la ville – et ce, avec un engagement d'autant plus grand en faveur de la durabilité. Ici aussi, la règle est la même : ne pas parler beaucoup, mais montrer comment l'efficacité énergétique peut être améliorée grâce à une technique moderne.
Nous montrons au marché comment nos solutions permettent de protéger le climat de manière économique.
Prendre des décisions sur la base d'informations solides
Celui qui veut améliorer l'efficacité énergétique dans son entreprise a besoin de données pour en tirer des informations. Une autre partie du projet a ensuite consisté à transférer ces connaissances collectées dans un système d'information IoT. À partir de là, il existe aujourd'hui une évaluation plaquée des données de consommation d'énergie sur différentes périodes. Cela ouvre la voie à des mesures d'efficacité à long terme, puisqu'il est possible d'identifier des tendances sur l'axe du temps. Cette mesure s'accompagne d'investissements dans du matériel moderne qui remplace les systèmes inefficaces et moins confortables. Les données recueillies permettent de déterminer les travaux qui, en fin de compte, apportent le plus grand gain d'efficacité, y compris sur le plan économique, en matière de retour sur investissement.
Votre contact pour ce projet
Ceci pourrait également vous intéresser
La Suisse mise sur le solaire
D'abord le gravier, ensuite les panneaux : 224 m² de photovoltaïque sur le toit.
Le Danemark se lance dans la course
Durabilité et éducation ensemble en pole position.
La Chine récolte l'énergie solaire
Avec une nouvelle installation photovoltaïque, Phoenix Contact investit en Chine dans son propre approvisionnement en énergie renouvelable.