L'Espagne allie la gestion des marchandises à l'énergie solaire
Objectif du projet
La filiale espagnole s'est fixé pour objectif de couvrir un quart de ses besoins en électricité avec une installation photovoltaïque.
Après une petite analyse de faisabilité réalisée par une entreprise de construction locale, il est apparu que le toit du centre logistique de Phoenix Contact en Espagne présentait les réserves de charge nécessaires.
Jalons
- Une étape efficace contre le changement climatique grâce au photovoltaïque
- Une exploitation d'une surface de toit jusqu'alors inutilisée pour la production d'énergie renouvelable
production d'énergie solaire électrique par an
moins de dioxyde de carbone
de puissance solaire
Récolter de l'énergie sur les toits existants
Avec une surface totale d'environ 6 000 m², le toit du centre logistique de Phoenix Contact dans le Parc technologique des Asturies, au nord de l'Espagne, offre beaucoup de place pour une utilisation qui va bien au-delà d'un véritable « toit sur la tête ». De nombreux toits de grands immeubles commerciaux restent inutilisés, car les structures ne sont pas conçues pour supporter des charges supplémentaires. Chaque kilogramme supplémentaire amène donc la structure du toit à la limite de sa capacité de charge calculée. De telles réglementations rendent difficile la réalisation de modernisations ou de mises à niveau telles qu'une installation photovoltaïque dans ce que l'on appelle le « Brownfield » - c'est pourquoi par exemple les panneaux solaires légers sont de plus en plus demandés. Ils sont souples, pèsent peu et peuvent être collés directement sur la couverture du toit.
Notre objectif est de contribuer à la lutte contre le changement climatique grâce à cet investissement.
Une puissance solaire maximale avec une orientation sud
En Espagne, la décision d'investir dans une installation photovoltaïque normale avec sous-structure a été précédée d'une analyse précise des possibilités statiques par une entreprise de construction locale. Et ce qui est souvent impossible a pu être réalisé en Espagne : d'un point de vue statique, le toit a suffisamment de réserves. En Espagne, le rendement plus élevé des panneaux par rapport à la variante à film est en outre corrélé à l'orientation favorable vers le sud, une aubaine. La société estime que l'installation d'environ 600 m², d'une capacité annuelle calculée de 110 MWh, fournira suffisamment d'électricité pour couvrir environ 25 % de ses propres besoins. Cela correspond à l'équivalent d'une quarantaine de maisons, soit environ 500 logements.
Votre contact pour ce projet
Ceci pourrait également vous intéresser
L'Allemagne organise un rallye
Un vaste programme pour le personnel rend la durabilité plus concrète.
La Chine récolte l'énergie solaire
Avec une nouvelle installation photovoltaïque, Phoenix Contact investit en Chine dans son propre approvisionnement en énergie renouvelable.