20.02.2024

De l'eau propre pour le lac de Constance Une solution innovante pour une eau propre dans le lac de Constance et une surveillance efficace des pompes.

Station d'épuration de Constance

Résumé

Phoenix Contact aide la ville de Constance à préserver la propreté du lac de Constance en utilisant une solution innovante appelée « PumpMonitor ». Ce produit permet un fonctionnement économique et durable de l'infrastructure de l'eau dans la station d'épuration centrale, en particulier des pompes.

Les services d'élimination des déchets de la ville de Constance exploitent la plus grande station d'épuration centrale communale de la région du lac de Constance. La zone de captage s'étend sur plusieurs villes et communes, y compris Kreuzlingen en Suisse.

26 stations de pompage sur près de 300 kilomètres

Pour transporter les eaux usées jusqu'à la station d'épuration, il faut parcourir de grandes distances et franchir des dénivelés dans le réseau de canalisations long de près de 300 km. Il existe au total 26 stations de pompage, dont la station de pompage d'entrée de la station d'épuration qui est particulièrement critique. Une disponibilité constante des pompes est indispensable et, en même temps, elles doivent fonctionner de manière efficace sur le plan énergétique.

Vannes et tuyauteries dans la station d'épuration centrale de la ville de Constance

26 stations de pompage sont utilisées dans la station d'épuration centrale des entreprises d'élimination des déchets de la ville de Constance

Consulter l'état des pompes

C'est ici que Phoenix Contact entre en action. L'entreprise a développé « PumpMonitor », une solution innovante pour surveiller l'état et l'efficacité des pompes. Pour fournir des informations sur l'état de chaque pompe, le système analyse des indicateurs mécaniques, hydrauliques et électriques. Il détermine également la puissance absorbée optimale par rapport au volume d'eaux usées pompées et présente les résultats sous forme de feux de signalisation. Grâce à PumpMonitor, les opérateurs peuvent surveiller l'état des pompes en temps réel et élaborer des stratégies de maintenance efficaces.

Un feu de signalisation pour une eau propre

L'utilisation de PumpMonitor permet aux collaborateurs des entreprises d'élimination des déchets de planifier et d'effectuer des interventions de maintenance de manière plus ciblée. Cela permet d'éviter les temps d'arrêt inutiles et de rendre la maintenance plus efficace. Parallèlement, le fonctionnement des pompes est plus efficace sur le plan énergétique, ce qui permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de préserver l'environnement.

Les exigences augmentent face à de nouveaux défis tels que la baisse du niveau de la nappe phréatique, l'augmentation de la pollution, les microplastiques et le nombre croissant de tempêtes. Les solutions de gestion intelligente de l'eau de Phoenix Contact sont synonymes d'un nouveau niveau de transparence, d'efficacité et de préservation de la précieuse ressource qu'est l'eau.

Équipe Industry Management Water and Wastewater

La propreté du lac de Constance est d'une importance capitale. Grâce au « PumpMonitor » innovant, Phoenix Contact contribue à ce que le lac reste une destination de vacances idyllique. Cette technologie montre comment l'association de l'ingénierie et de la technologie moderne contribue à résoudre les problèmes environnementaux tout en apportant des avantages économiques.

Auteur: Pia Schlegel

E-mail:

Entrez en contact avec nos expertes et nos experts

« Nous vous conseillerons volontiers sur la All Electric Society et l'intégration sectorielle. »

Autres contributions