Bienvenue au parc de la All Electric Society

Le monde durable de demain, les technologies d'aujourd'hui.
Présentation du parc de la All Electric Society et des flux d'énergie électrique

Vivre, découvrir, explorer l'avenir :

Quelle est la fiabilité des sources d'énergie renouvelable ? Où trouver de l'énergie quand le soleil ne brille pas et que le vent ne souffle pas ? Pourquoi existe-t-il différentes manières de recharger une voiture électrique ? Et comment l'électricité verte arrive-t-elle dans la voiture, dans un bâtiment ou dans la production ?

Notre parc de la All Electric Society répond à ces questions passionnantes et à bien d'autres encore : découvrez chez nous à Blomberg comment l'énergie est produite, stockée, distribuée, la consommation d'énergie optimisée – et comment tous ces domaines sont liés entre eux.

Premières impressions du parc de la All Electric Society

Parc de la All Electric Society
Des personnes devant une nacelle éolienne dans le parc de la All Electric Society
Une femme et un homme devant un écran dans le parc de la All Electric Society
Un homme et deux enfants devant un mur interactif dans le parc de la All Electric Society
Prise de vue nocturne du parc de la All Electric Society avec l'arbre à vent et le tracker solaire

Planifiez votre visite chez nous

  • Heures d'ouverture Pavillon All Electric Society et cubes : du lundi au dimanche de 7 h 00 à 21 h 00.
  • Le site du All Electric Society Park est librement accessible et peut être visité à tout moment.
  • Entrée : la visite est gratuite.
  • Groupe cible : le parc est adapté à tous les groupes d'âge. L'explication des applications est notamment conçue de sorte que les enfants et les visiteurs non spécialistes puissent comprendre les thèmes liés à la All Electric Society.
  • Adresse : Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

Le parc de la All Electric Society en un coup d'œil

Carte d'images interactive : plan du parc de la All Electric Society
Stockage d'énergie
Nos systèmes de stockage sur batterie stockent l'énergie renouvelable excédentaire. Celle-ci est utilisée lorsque le soleil ne brille pas, que le vent ne souffle pas ou en cas de forte demande d'énergie. Une technique d'automatisation et de connexion fiable intègre de manière optimale les systèmes de stockage sur batterie dans l'alimentation électrique.
Phoenix Contact propose les solutions
Stockage d'énergie
Power-to-X
La conversion de l'énergie électrique en hydrogène permet de la stocker. Le procédé s'appelle l'électrolyse. L'énergie stockée est utilisée lorsqu'il est impossible de produire de l'énergie renouvelable. Pour un fonctionnement fiable, la surveillance et l'automatisation des processus sont essentielles.
Ces solutions de Phoenix Contact sont utiles
Power-to-X
Centre thermodynamique
La distribution d'énergie thermique permet d'alimenter en chaleur et en froid tous les bâtiments du parc de la All Electric Society. Nous montrons ici le circuit de chauffage et de refroidissement et expliquons comment on se chauffe avec un système de stockage de glace. Une automatisation des bâtiments intelligente garantit une climatisation optimale.
Ces solutions de Phoenix Contact sont utiles
Centre thermodynamique
Eau et environnement
Un monde durable a besoin de plus que de l'électricité renouvelable. Nous devons utiliser toutes les ressources précieuses de manière responsable. Dans le parc de la All Electric Society, nous utilisons donc un système d'arrosage automatisé et adapté aux besoins. Nous expliquons ici comment cela fonctionne.
Phoenix Contact propose les solutions
Eau et environnement
Énergie éolienne
Une véritable nacelle éolienne dans laquelle vous pourrez monter est installée dans le parc de la All Electric Society. Nous montrons dans celle-ci tout ce qu'une installation d'énergie éolienne doit supporter en cas de tempête et de neige. Pour que l'électricité soit tout de même produite de manière fiable, les installations sont surveillées. En effet, cela permet de réagir à temps aux événements météorologiques.
Phoenix Contact propose les solutions
Énergie éolienne
Énergie solaire
L'énergie solaire est la source d'électricité durable du parc de la All Electric Society. Pour ce faire, des panneaux solaires se trouvent sur tous les toits, sur les façades du pavillon et même sur le trottoir. Pour que la transition énergétique soit une réussite, l'électricité solaire doit être injectée rapidement et de manière fiable dans le réseau électrique.
Ces solutions de Phoenix Contact sont utiles
Énergie solaire
Sous-station
La station locale fournit l'électricité renouvelable au parc de la All Electric Society. Deux transformateurs assurent la bonne fréquence et la bonne tension. En cas de défaillance, nous n'aurions plus de courant. Afin de pouvoir identifier et réparer rapidement les pannes, les stations locales sont surveillées numériquement.
Phoenix Contact propose ces solutions à cet effet
Sous-station
Centre de puissance
La distribution d'énergie électrique assure l'alimentation en électricité de l'ensemble du parc de la All Electric Society. Le défi consiste à maintenir la stabilité du réseau électrique malgré l'alimentation décentralisée. Nous montrons ici que, pour cela, il est essentiel de trouver le bon équilibre entre la production et l'utilisation de l'énergie.
Phoenix Contact propose les solutions
Centre de puissance
Électromobilité
L'électromobilité est un élément important sur la voie d'un avenir durable. Nous montrons ici comment l'énergie arrive dans la voiture électrique et ne doit pas toujours être utilisée pour la conduite. Une technologie de charge performante rend l'électromobilité utilisable au quotidien.
Phoenix Contact propose les solutions
Électromobilité
Pavillon de la All Electric Society
Le pavillon de la All Electric Society est le point de départ idéal pour la visite. Nous expliquons ici la vision d'avenir de la All Electric Society. L'intégration sectorielle est importante à cet égard. Grâce à elle, on obtient un système global de mobilité, d'infrastructure, d'industrie et d'énergie qui n'utilise plus que de l'énergie renouvelable.
Plus d'informations sur la All Electric Society
Pavillon de la All Electric Society

Le parc de la All Electric Society est conçu de manière à ce que vous puissiez le découvrir par vous-même. Différentes sources d'information sont disponibles à cet effet.

Voici ce que vous trouverez sur les écrans des cubes en verre et dans le pavillon :

  • Vue d'ensemble du parc de la All Electric Society avec tous les flux d'énergie et de données ainsi que des fenêtres d'information dans la vue « PARK » (Parc).
  • Vidéos explicatives adaptées au thème du cube dans la vue « CUBE ».
  • Informations techniques plus détaillées disponibles dans la vue « EXPERTS ».

Il s'agit d'écrans tactiles vous permettant de choisir vous-même ce que vous avez envie de voir. Des interactions relatives à chaque thème sont intégrées au sein des cubes en verre. Ces éléments ludiques vous permettent d'expérimenter par vous-même avec les différentes fonctions techniques utilisées dans la All Electric Society.

Partout dans le parc, des QR codes sont apposés sur les différents objets. Ceux-ci peuvent être scannés à l'aide d'un smartphone afin d'obtenir des informations supplémentaires sur l'objet.

Le mieux est de commencer votre visite par le pavillon de la All Electric Society. Vous pouvez choisir librement l'ordre des autres stations.

Qu'est-ce que la All Electric Society ?

Dans la All Electric Society, seule l'énergie électrique produite par des sources renouvelables est utilisée. Mais mener des actions durables ne signifie pas automatiquement un renoncement. Il s'agit plutôt de faire en sorte que les ressources existantes soient utilisées de manière optimale et mises à la disposition de tous les habitants de la planète de manière équitable.
Cela est rendu possible par l'intégration sectorielle : la connexion de tous les domaines pertinents de la vie et du travail, comme la mobilité, l'énergie, l'infrastructure et l'industrie, en un seul système. Dans ce dernier, l'énergie est distribuée de manière automatisée et en fonction des besoins. De sorte qu'elle soit toujours disponible là où elle est nécessaire.

Une grande idée d'avenir, présentée de manière compacte

Le parc de la All Electric Society éclairé de nuit
Nacelle éolienne dans le parc de la All Electric Society
Présentation du parc de la All Electric Society ouvert aux visiteurs
Tracker solaire avec système suiveur dans le parc de la All Electric Society
Armoire électrique dans le parc de la All Electric Society
Le parc de la All Electric Society éclairé de nuit

C'est un peu plus grand qu'un terrain de football. Le pavillon All Electric Society, au centre du parc, permettra de comprendre ce que signifie la All Electric Society chez Phoenix Contact et comment l'intégration sectorielle contribue à un flux optimal d'énergie renouvelable.

Nacelle éolienne dans le parc de la All Electric Society

Elle assure le fonctionnement d'une installation d'énergie éolienne à une hauteur élevée : la nacelle éolienne. En règle générale, ce domaine sensible n'est accessible qu'aux spécialistes. Dans notre parc, vous avez non seulement la possibilité d'observer de près la salle des machines, mais aussi d'y pénétrer.

Présentation du parc de la All Electric Society ouvert aux visiteurs

Sur le site, des cubes de verre interactifs permettent de découvrir de manière ludique les champs thématiques de la All Electric Society. Tous les cubes sont intelligemment reliés entre eux. On sait ainsi à tout moment quelle est la quantité d'énergie disponible et où elle est nécessaire.

Tracker solaire avec système suiveur dans le parc de la All Electric Society

Environ 550 panneaux solaires dans le parc de la All Electric Society permettent de l'alimenter entièrement en énergie renouvelable. Outre les panneaux de toiture ou les panneaux solaires intégrés dans les fenêtres, il existe 26 m² de pavés solaires praticables, intégrés dans les chemins piétons.

Armoire électrique dans le parc de la All Electric Society

Ils relient tout dans le parc de la All Electric Society. L'électricité circule alors dans des câbles sur une longueur totale de 7 km. Les 12 km de câbles supplémentaires sont nécessaires pour la connexion des données.

All Electric Society Park - Making Of

FAQ

Cube avec point d'interrogation
Cube avec point d'interrogation
Parking avec stations de recharge pour voitures électriques au parc de la All Electric Society
Cube avec point d'interrogation
Cubes avec point d'interrogation
Cube avec point d'interrogation

Oui. L'accès est également possible avec des fauteuils roulants, des poussettes, etc.

Cube avec point d'interrogation

Non. Dans le parc de la All Electric Society, les bases d'un monde durable et vivable sont expliquées de manière à ce que les solutions techniques puissent être comprises par tous, même sans connaissances préalables.

Parking avec stations de recharge pour voitures électriques au parc de la All Electric Society

Oui, trois stations de recharge AC payantes de type 2 de 22 kW (32 A/400 V) sont disponibles à cet effet. Ces stations de recharge offrent la possibilité d'une recharge ad hoc via une Giro Card ainsi que la recharge via des tarifs d'itinérance conclus.

Cube avec point d'interrogation

Nous vous recommandons de prévoir 60 à 90 minutes pour votre visite, afin de pouvoir tout visiter tranquillement. Bien sûr, cela varie en fonction de l'intérêt que vous porterez à chaque sujet.

Cubes avec point d'interrogation

Les toilettes se trouvent au sous-sol du pavillon All Electric Society. Elles sont accessibles par l'escalier extérieur situé sur le côté du bâtiment.

En fauteuil roulant, veuillez sonner à la porte de la cage d'escalier au rez-de-chaussée du pavillon. Nous vous permettons alors de prendre l'ascenseur.