Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Nous devons considérer l'ensemble de notre chaîne de valeur à travers le prisme de la durabilité, éliminer les substances dangereuses pour l'environnement et la santé et trouver des alternatives.

Torsten Janwlecke, Président de la Business Area Device Connectors
Torsten Janwlecke, Président de la Business Area Device Connectors, chez Phoenix Contact

Torsten Janwlecke, Président de la Business Area Device Connectors, chez Phoenix Contact

Logo RoHS

Une affaire propre pour plus de durabilité

Le plomb est nocif pour l'homme et l'environnement. Pour Phoenix Contact, renoncer autant que possible au plomb fait partie de l'action durable. L'objectif est d'apporter une contribution importante à une meilleure qualité de vie. En tant qu'entreprise de transformation des métaux, nous avons chez Phoenix Contact une responsabilité particulière vis-à-vis de l'environnement et de la santé. En conséquence, nous avons commencé très tôt à développer des procédés qui nous permettent de fabriquer des produits électromécaniques sans plomb¹ avec les mêmes caractéristiques techniques et la qualité habituelle.

¹ La désignation sans plomb se réfère à la future valeur limite de 0,1 % dans la directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances) du Parlement européen.

Un homme tient dans sa main un connecteur circulaire sans plomb M5-M58

Un travail de pionnier pour une qualité habituelle

Les propriétés techniques du plomb font que son abandon entraîne de tout nouveaux défis dans la production industrielle. Le plomb dans les alliages de cuivre, par exemple, les rend plus faciles à usiner et à former à froid. Le plomb agit également comme un lubrifiant efficace. Si l'on veut renoncer à ces propriétés, il faut effectuer un travail de fond dans la fabrication.
Phoenix Contact s'est attelé plus tôt que d'autres entreprises à la tâche de produire sans plomb. Cette transformation est considérée comme l'un des projets les plus importants de l'industrie de transformation des métaux de ces 50 dernières années. Les ingénieurs de Phoenix Contact ont sans aucun doute fait œuvre de pionnier dans ce processus long et difficile.

Connecteur circulaire M5-M58 sans plomb

De nouveaux défis techniques

Le passage à des processus de production sans plomb représente un défi particulier pour tous les fabricants de pièces électroniques. Il est lié à des transformations coûteuses et à des investissements élevés et concerne en fin de compte aussi les chaînes d'approvisionnement internationales.
L'exemple des contacts à sertir est particulièrement parlant. Les alliages utilisés doivent d'une part bien conduire le courant et d'autre part présenter des propriétés d'usinage et de déformation à froid adéquates. Ce grand écart est devenu une véritable discipline reine pour les développeurs de produits. Il a également nécessité une étroite collaboration avec les fournisseurs, les laboratoires technologiques et la fabrication en série.

Connecteurs M17

Une longueur d'avance grâce à l'utilisation précoce de produits sans plomb

Vous avez le choix : l'absence de plomb vous donne une longueur d'avance. Chez Phoenix Contact, nous considérons qu'il est clairement de notre responsabilité d'entreprise de rendre notre chaîne de valeur aussi durable que possible. L'engagement en vaut la peine - pour l'environnement, la santé et un avenir digne d'être vécu.

FAQ sur les produits sans plomb et la directive RoHS

Cube avec point d'interrogation
Cube avec point d'interrogation
Cube avec point d'interrogation
Cube avec point d'interrogation
Cube avec point d'interrogation
Cube avec point d'interrogation

Conforme à la directive RoHS et sans plomb sont souvent assimilés. Mais il existe une différence essentielle : les pièces sont conformes à la directive RoHS lorsqu'elles respectent les valeurs limites fixées par la directive RoHS du Parlement européen.

Pour le plomb, la limite fixée par la directive est de 0,1 %. La valeur limite actuellement en vigueur en raison de la dérogation 6c est de 4 %. La désignation « sans plomb » se réfère déjà à la future valeur limite de 0,1 %.

Cube avec point d'interrogation

Tous les articles sans plomb de Phoenix Contact sont répertoriés via la sélection de filtres « selon RoHS 6c (Pb < 0,1 %) » et se trouvent dans la liste des produits en lien ci-dessous.

Vers la liste des produits
Cube avec point d'interrogation

Tous nos articles sans plomb et conformes à la directive RoHS ont fait l'objet de tests approfondis concernant leurs caractéristiques électriques.

Cube avec point d'interrogation

Vous trouverez des informations officielles de la Commission européenne en cliquant sur le lien suivant.

En savoir plus dès maintenant
Cube avec point d'interrogation

L'utilisation de plomb dans le processus de production est problématique, car le plomb est toxique. Il s'accumule dans les organismes tout au long de la chaîne alimentaire et ne peut pratiquement plus y être dégradé. Il s'échappe aussi en partie des décharges dans la nature, est difficilement dégradable et s'accumule donc dans le cycle naturel.