Was ist Energiemanagement?

Animation des Phoenix Contact Gebäudes in Wien. Neben dem Gebäude befinden sich Angaben zur Energieerzeugung in Kilowatt, Verbrauch in Kilowattstunden sowie Speicherstände des Batteriespeichers.

Analysieren Sie noch oder steuern Sie schon?

Leistungen müssen zu einem spezifischen Zeitpunkt, bei minimalstem Energieeinsatz, zur Verfügung stehen. Hierbei dürfen nicht nur die technischen Gegebenheiten betrachtet werden. Strukturelle, prozesstechnische, systematische und menschliche Verhaltensweisen müssen angepasst werden.

Awards

Ladeinfrastruktur: Standortübergreifendes Lade- und Lastmanagement

Darstellung einer bespielhaften Topologie eines standortübergreifenden Lade- und Lastmanagements

Symon-Hardware verwaltet standortübergreifend Prozesse der Ladeinfrastruktur und sorgt damit für Steuerung, Überwachung und Verrechnung aller Ladevorgänge. Die Interoperabilität ermöglicht eine schnittstellenoffene Kommunikation und wird mit einer Softwarelösung (energyOS und/oder chargeOS) kombiniert. Wobei das energyOS für das gesamte Energiemanagement zuständig ist, während chargeOS ein Last-/Lademanagementsystem darstellt.

Symon Hardware, eine Schaltgerätekombination zum Erfassen, Verarbeiten und Weiterleiten von Signalen.

Artikel: CBL-EMOB-BOX1-PC-WIN-SCHNT-AUS - 1461516

Symon, die Hardwarelösung für Energieeffizienz mit Komfort

Eine Schaltgerätekombination zum Erfassen, Verarbeiten und Weiterleiten von Signalen. Mit Box-PC und Windows® Betriebssystem.

energyOS & chargeOS, die Softwarelösungen für Energieeffizienz mit Komfort

Ihre Vorteile

  • THG Quote: vollautomatisch
  • Spotmarkt fähig
  • Ausweis des CO2 Footprints (EU Taxonomie)
  • Bidirektionale, schnittstellenoffene Kommunikation

Die Anbindung an das Energiemanagementsystem

Darstellung der Anbindung des Energiemanagementsystems energyOS an das Last-und Lademanagementsystem chargeOS

energyOS, dass hierarchisch übergeordnete Energiemanagementsystem bindet chargeOS nahtlos ein. Die Energieflüsse der gesamten Anlage werden dadurch gesteuert. Die Nutzung von Photovoltaik-Anlagen, Energiespeichern, Wärmepumpen oder anderen Geräten steht zur Verfügung.

Gebäudeenergie: Energiemanagement und Verbrauchsoptimierung

Darstellung des Phoenix Contact Gebäudes in Wien, in energyOS

Phoenix Contact Gebäude in Wien, integriert in energyOS

Verbraucher, Erzeuger und Speicher werden Hersteller- und Modellunabhängig zu einem einheitlichen System verbunden. Mittels einer intuitiven Benutzeroberfläche werden Werte und Energieflüsse visualisiert. Systeme und Anwendungen wie z.B. Spot- und Regelenergiemarkt, Lastspitzenreduktion oder Speichermanagement werden angebunden. Aufzeichnungen stehen zur Verbrauchsoptimierung bereit.

Darstellung eines Beispiel Monitorings

Monitoring - der einfache Einstieg in ein effizientes Energiemanagement

Mit unterschiedlicher Sensorik ist eine Aufzeichnung von Energiedaten sichergestellt. Entsprechende Signale werden im Symon verarbeitet und mithilfe der Softwarelösung visualisiert. Die Datenpunkte werden sekundenweise aufgezeichnet und für die Verbrauchsoptimierung aufbereitet.

Periodisches Lastgangprofil

Lastgangprofil

Mithilfe der Daten zur Verbrauchsoptimierung wird ein individuell periodisches Lastgangprofil erstellt. Hierbei kann unterschieden werden zwischen einzelnen Geräten oder der gesamten Anlage. Die Profile dienen als Grundlage zur Identifizierung von Optimierungspotenzialen und sind Basis für die Anbindung an den Spot- und Regelenergiemarkt.

Logistikpartner setzen bereits auf energyOS

Darstellung eines Logistikzentrums in energyOS

Von der Anfrage bis zum fertigen Energiemanagement System

1. Anfrage
2. Anlagenerstellung
3. Datenerfassung und Analyse
4. Upgrade von Monitoring auf Steuerung
1. Anfrage

Bei der Anfragestellung erfolgt die Erstellung eines individuellen Lösungsvorschlags sowie die Kalkulation des zugehörigen Preisangebots.

2. Anlagenerstellung

Nach der Auftragsbestätigung legen wir Ihnen ein Benutzerkonto an und erstellen Ihre Anlage auf unserer Plattform. Gleichzeitig senden wir Ihnen alle notwendigen Hardwareteile vorkonfiguriert zu. Ein Fachmann installiert die Zähler und verbindet diese mit dem Internet. Gleich nach der Montage kann die Anlage in Betrieb genommen werden.

3. Datenerfassung und Analyse

Energiedaten werden in Echtzeit aufgezeichnet und für CSRD Berichte, EU-Taxonomie sowie für die Energiebuchhaltung aufbereitet. Parallel werden die Daten analysiert um Optimierungspotenziale zu identifizieren.

4. Upgrade von Monitoring auf Steuerung

Wir erweitern das System um Steuerungsfunktionen, die eine automatisierte Lenkung der Energieflüsse ermöglichen. Um die Effizienz kontinuierlich zu steigern, erfolgt eine permanente Erfassung und Auswertung der Energiedaten, um die Leistung der Anlage fortlaufend zu verbessern.

Der Schlüssel zu einer nachhaltigen Zukunft liegt in der intelligenten Integration von effizienten, nachhaltigen und zugänglichen Energiemanagement Systemen, die sowohl einen einfachen Einstieg als auch Skalierbarkeit für späteren Ausbau ermöglichen.

Stefan Reisenbauer - Reisenbauer Solutions GmbH, CTO
Bild vom Herrn Stefan Reisenbauer -  CTO von Reisenbauer Solutions GmbH
Reisenbauer Logo

Messen Sie noch oder steuern Sie schon?

Überzeugen Sie sich selbst und treten ein in die Welt von chargeOS und energyOS.

News


Verleihung Digital Impuls Award 2024

Digital Impuls Award 2024 Energiemanagement für Energiegemeinschaften

Den 3. Platz holt sich Reisenbauer Solutions GmbH für das Projekt energyOS, das die Digitalisierung und Verbindung von Energiemanagementsystemen steuert. Mithilfe von Echtzeit-Visualisierungen kann das Energiemanagement in Energiegemeinschaften – etwa im Wohnbau, in Einkaufszentren oder in Industrieanlagen – beobachtet und analysiert werden. Unter Berücksichtigung verschiedener Parameter wie PV-Erzeugung, Stromspeicher oder Ladeinfrastruktur werden im nächsten Schritt Optimierungsvorschläge erarbeitet und mittels Steuerung umgesetzt.

Verleihung Staatspreis für Digitalisierung 2023

Staatspreis Digitalisierung 2023 Energiemanagement für das Phoenix Contact HQ in Wien

Das Projekt 360° Energiemanagement für das Phoenix Contact Headquarters in Wien setzt die modularen Lösungen energyOS und chargeOS von Reisenbauer Solutions ein, um ein umfassendes Energiemanagement zu ermöglichen, das sowohl das Gebäude als auch die E-Mobilität integriert. Durch die zentrale Aufzeichnung und Steuerung sämtlicher Energiedaten wird eine effiziente Verwaltung von Photovoltaik-Anlagen, Netzbezug, Spot-Markt Anbindung und Charge-Point Management gewährleistet. Zu den speziellen Features gehören die vollautomatische THG-Quote, die Fähigkeit zur Teilnahme am Spotmarkt, die Ausweisung des CO2-Footprints gemäß EU-Taxonomie sowie eine bidirektionale, schnittstellenoffene Kommunikation. Diese Kombination von Technologien und Funktionen bietet ein zukunftsweisendes Energiemanagement, das Nachhaltigkeit und Effizienz vereint.

Photovoltaikanlage am aktuellen Stand der Technik
Photovoltaikanlage am aktuellen Stand der Technik YouTube

Energiemanagement am Beispiel des Phoenix Contact HQs in Wien Photovoltaikanlage am aktuellen Stand der Technik

Phoenix Contact verfolgt die Vision der All Electric Society. Eine Welt, in der Energie aus erneuerbaren Ressourcen gewonnen, der Energiebedarf durch Effizienzmaßnahmen gesenkt wird und intelligente, vernetzte Systeme geschaffen werden. Lösungen und Technologien für die Elektrifizierung, Vernetzung und Automatisierung sind dabei der Schlüssel zur Realisierung der Sektorenkopplung. In Wien hat Phoenix Contact genau das in die Praxis umgesetzt. Eine PV-Anlage, die den aktuellen Stand der Technik in mehreren Varianten widerspiegelt in Kombination mit einem Energiemanagement System von Reisenbauer Solutions zur Realisierung der Sektorenkopplung zwischen Gebäude und E-Mobilität.

Ihre persönlichen Ansprechpartner

für alle Fragen rund um das Thema Energiemanagement

Phoenix Contact-Logo
Alexander Waringer & Gerald Stiepan
Team Energiemanagement
+43 1 68076
Sie sind Hersteller, Systemintegrator oder Betreiber und möchten mit uns Ihr anstehendes Projekt realisieren? Wir beraten Sie gerne! Stellen Sie uns jetzt Ihre Anfrage.