Германия создает образец реализации концепции All Electric Society
Цель проекта
Строительство умного коммерческого объекта с использованием современных технологий для объединения секторов, а также сбалансированных решений.
Вехи
- Реальный пример объединения секторов
- Система отопления и охлаждения с тепловыми насосами и льдоаккумулятором
- Промышленная сеть постоянного тока
- Разнообразные концепции помещений
Сумма инвестиций
Аккумуляторный накопитель
в промышленной сети постоянного тока
Двунаправленная связь всех энергетических потоков обеспечивает электрическое, тепловое и коммуникационное объединение всех вырабатывающих и потребляющих энергию единиц в All Electric Society Factory от Phoenix Contact в Бломберге. Таким образом, эта инвестиция служит образцом и прямым доказательством возможности реализации концепции All Electric Society - мира, в котором основной формой энергии является CO₂-нейтральная электроэнергия.
Здания - это не только крышка над головой
Продемонстрируем, как это работает. И покажем, как можно использовать интеллектуальные технологии и встроенные решения, чтобы осуществить энергетический переход: в частности в системе отопления и охлаждения All Electric Society Factory применяются льдоаккумулятор, фотогальваническая установка мощностью 2,5 МВт-пик и новаторские решения в области хранения энергии. Для реализации проекта Phoenix Contact выбирает аккумуляторные накопители и водород. Другой особенностью проекта сбалансированного здания является подключение к сети постоянного тока, а также использование двунаправленной технологии зарядки. Таким образом, электронные автомобили используются в качестве временных энергоаккумуляторов и источников питания здания. Такой подход можно назвать сбалансированным и умным. Амбициозный проект оценивается примерно в 35 млн евро и после ввода в эксплуатацию в юбилейном 2023 году стал образцом реализации объединения секторов.
All Electric Society Factory объединяет возможности строительных технологий в области энергоэффективности и возможности повторного использования строительных материалов с перспективными промышленными приложениями - от производства до использования возобновляемых источников энергии.
Здесь используются разные формы энергии
В частности, компания строит локальную тепловую сеть, используя тепловые насосы и льдоаккумулятор объемом 1500 м³. При этом цель заключается в том, чтобы интегрировать и использовать отходящее тепло от всех процессов. На первом этапе реализации проекта подключаются аккумуляторные накопители, две фотогальванические установки и сеть постоянного тока. К этой сети подключается зарядная инфраструктура для электромобильности. Подключение сети постоянного тока в производственных процессах стало стратегическим решением, которое позволило значительно ускорить энергетический переход, например, за счет увеличения возможностей для интеграции возобновляемых источников энергии, аккумуляторных накопителей и электромобильности, функционирующих на постоянном токе. Кроме того, можно эффективно снизить рассеиваемую мощность, например, в результате использования энергии рекуперации при торможении электродвигателей. Предполагается расширить образец реализации проекта All Electric Society, включив в него промышленные решения, которые связаны с водородной энергетикой или Power-to-X.
Ваше контактное лицо для данного проекта
Это также может быть Вам интересно
Сочетание управления товарными запасами и использования солнечной энергии в Испании
Фотогальваническая установка на крыше логистического центра должна покрывать четверть собственных потребностей компании в электроэнергии.
Швейцария делает ставку на солнечную энергию
Сначала убрать гравий, затем установить модули: 224 м² фотогальванических установок на крыше.