Что такое Power to Gas? Технология Power to Gas (PtG/P2G) способствует энергетическому переходу, обеспечивая стабильность сети и повышая эффективность использования возобновляемых источников энергии.
Краткое резюме
Power to Gas преобразует энергию от возобновляемых источников энергии путем электролиза в водород, который используется напрямую или преобразуется в метан с CO₂. Эта технология позволяет аккумулировать возобновляемую энергию, подавать ее в газовую сеть, стабилизировать электросети и способствовать объединению секторов за счет универсального использования газа в различных отраслях.
Как работает Power to Gas?
Процесс основан на электролизе - электротехническом процессе, в котором электрический ток используется для расщепления воды на молекулы. При этом выделяется чистый водород, который является универсальным источником энергии. В случае с PtG на следующем этапе он превращается в метан, объединяясь, например, с CO₂, уловленным с помощью системы улавливания углерода.
Этот процесс называется метанизацией. Полученный синтетический газ можно подавать в существующую газовую сеть или использовать в различных промышленных целях.
Возможные применения Power to Gas
Одно из основных применений - хранение энергии. Вместо того чтобы хранить энергию в батареях, Power to Gas позволяет накапливать электрическую энергию в виде водорода или метана. Синтетический метан можно использовать для отопления и производства электроэнергии. В то же время газ является альтернативой ископаемому топливу в промышленности, поскольку его можно использовать в тех же инфраструктурах.
Полученный водород также может использоваться в различных отраслях промышленности, от производства стали до химических процессов. Он также используется в мобильном транспорте, например, для заправки топливных элементов, которые могут работать без выбросов.
Power to Gas влияет на энергетический переход
Power to Gas облегчает интеграцию возобновляемых источников энергии в существующую энергетическую систему и обеспечивает их круглогодичную доступность. В то же время становится возможной бесшовная связь между электрической, газообразной и мобильной формами энергии. Это способствует стабильности электросетей и снижению ограничения нагрузки на солнечные и ветропарки.
Кроме того, технология способствует переходу к экономике без выбросов, так как производимые газы могут заменить ископаемое топливо. PtG создает связи между различными секторами энергоснабжения и стимулирует технологические инновации, повышающие эффективность выработки электроэнергии и ее использования.
Преимущества Power to Gas
Вместо того чтобы тратить неиспользованную энергию, PtG преобразует ее в полезное газообразное топливо, которое может быть использовано в случае необходимости. Метанизация связывает CO₂ и преобразует его в метан, что помогает сократить выбросы парниковых газов. Полученные водород и метан могут быть использованы в различных сферах, например, в промышленности, на транспорте и для теплоснабжения. Таким образом, технология способствует объединению секторов. Кроме того, существующая газовая сеть может быть использована для хранения и транспортировки газа. Можно избежать дорогостоящих инвестиций в новую инфраструктуру.
Заключение
PtG/P2G способствует сбалансированному и перспективному энергоснабжению. Технология способствует переходу к экономике с нулевым уровнем выбросов, заменяя ископаемое топливо климатически нейтральными альтернативами и тем самым значительно сокращая выбросы парниковых газов. В свете глобальных усилий по борьбе с изменением климата и продвижению возобновляемых источников энергии Power to Gas является ключевым компонентом All Electric Society, поскольку эта технология обеспечивает сбалансированное энергоснабжение и поддерживает переход к экономике с нулевым уровнем выбросов.
Свяжитесь с нашими экспертами
Дополнительные материалы
Что такое Power-to-X?
Power-to-X позволяет сделать электроэнергию, получаемую от солнца и ветра, устойчивой и транспортабельной.
Что такое Power to Heat?
Power to Heat (PtH/P2H) описывает процесс, в котором избыточная электрическая энергия преобразуется в тепловую. Это тепло можно использовать напрямую или подавать в систему аккумулирования тепла.
Парк All Electric Society – так получается объединение секторов
Гибкость благодаря системе аккумуляторных накопителей и управлению энергопотреблением.