Простая модернизация колодезных установок Барзингхаузен с WellControl

Обзор

Подготовка грунтовых вод  

При подготовке воды из грунтовых вод удаляется железо и марганец.

  • Городские сооружения Берзингхаузен в 2017 году откачали около 1,7 миллионов м3 питьевой воды.
  • Современная автоматизация соответствующих установок обеспечивает надежное водоснабжение даже при продолжительных периодах засухи и сильно колеблющегося потребляемого количества.
  • Используя WellControl, компания Phoenix Contact предоставляет решение, полностью реализующее автоматизацию артезианского колодца.
  • Наряду с надежностью WellControl и поддержкой Phoenix Contact управляющего убедила также простота конфигурирования решения.

Профиль клиента

Водопроводная станция Экэрде  

В Экэрде вода добывается из шести колодезных установок и производится ее подготовка

В Барзингхаузен входят 18 районов, располагающихся на площади примерно 103 км². Местные городские сооружения надежно снабжают около 35 500 жителей и предприятия питьевой водой. Большая ее часть добывается на водопроводной станции Экэрде, включающей в себя шесть обильных колодезных установок с грунтовой водой.

Применение

Водопроводная станция Экэрде  

WellControl является предварительно сконфигурированным решением, которое может быть адаптировано пользователем

При планировании бурения новой артезианской скважины ответственные лица городских сооружений решили также приобрести новую систему автоматизации для подъемно-транспортного оборудования. Модернизация была необходима, поскольку применяемое ранее решение более не соответствовало актуальному уровню технологий. Кроме системы автоматизации в диспетчерской необходимо было заменить использующуюся систему визуализации. При формулировке требований, предъявляемых к новому решению автоматизации, оказалось, что они многоплановы. Так сотрудники должны были не только получать большое количество производственной информации, но и проводить диагностику состояния установки, а также управлять внешними станциями из диспетчерской. Важной целью было достижение надежной работы установки, хотя эксплуатационные расходы тоже не были выпущены из виду. После тщательного анализа предлагаемых на рынке систем городские сооружения приняли решение в пользу решения автоматизации WellControl производства Phoenix Contact.

Решение

Целостный подход  

Наряду с контроллером Axiocontrol AXC 1050 решение включает в себя большое количество дополнительных компонентов от Phoenix Contact

WellControl — это собранный шкаф управления, берущий на себя все необходимые задачи управления и регулирования. То есть это решение полностью реализует автоматизацию артезианского колодца. Создатель и пользователь установки должен только лишь индивидуально спланировать и создать исполнительную часть. В заключение обе части соединяются между собой при помощи стандартизированных и документированных интерфейсов, и вся эта система подключается к диспетчерской. Для ввода приложения в эксплуатацию необходимо провести всего одну настройку полевых устройств и функций. Сотрудникам не требуется иметь никаких знаний в программировании, и отсутствует необходимость покупать какое-либо специальное программное обеспечение. Настройка конфигурации производится в работающей на контроллере AXC 1050 веб-визуализации напрямую на месте или по удаленному доступу.

Встроенные в WellControl устройства предоставляют большое количество возможностей диагностики, позволяющее применять техобслуживание в зависимости от состояния. Так источники бесперебойного питания Quint Power с IQ Technology, а также компоненты для защиты от перенапряжения Plugtrab PT-IQ наряду с постоянным обзором актуального состояния поставляют также информацию об остаточном сроке службы. Таким образом можно лучше организовать техобслуживание. Кроме того контроллер анализирует информацию о состоянии полевых устройств и передает ее в систему управления. То есть сотрудники городских сооружений Барзингхаузен имеют постоянный обзор состояния установки. Для связи с модернизированной колодезной установкой применяются собственные линии проводки. Поскольку на основании резервного четырехпроводного режима эксплуатации можно исходить из надежного соединения, ответственные лица решили использовать протокол Modbus TCP. Если в будущем будет необходимо соединение по протоколу удаленной связи МЭК 60870-5-104, перестройку можно произвести за несколько этапов.

Заключение

Модернизованная установка была введена в эксплуатацию летом 2017 года и с того момента работает без перебоев. Рене Блуаз (René Bloise), работающий мастером водоснабжения на водопроводной станции Экэрде, утверждает: «Кроме надежности WellControl и широкой поддержке компании Phoenix Contact меня убедила простота конфигурирования решения. Параметры установки можно быстро адаптировать к изменяющимся типовым условиям». На базе стандартизированного решения автоматизации можно постепенно перевести все оставшиеся колодцы на современный уровень технологий. В сочетании с большим ассортиментом изделий Phoenix Contact будущие расширения и модернизации также можно просто интегрировать в общую систему.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
Referrer: