Bornes de recharge pour votre entreprise : durables et rentables
La popularité croissante des véhicules électriques entraîne également une augmentation de la capacité de charge. L’installation d’une infrastructure de recharge est une étape logique pour toute entreprise qui s’efforce de réduire ses émissions, mais c’est aussi un investissement important. Sans oublier que vous souhaitez évidemment que votre infrastructure soit la plus rentable possible. Cela peut se faire de plusieurs manières.
Avec les stations de recharge (semi-)publiques, vous pouvez déjà récupérer une partie de votre investissement en dehors des heures de travail et le week-end. De plus, avec une gestion énergétique efficace, vous pouvez réguler le moment où l’énergie passe par vos bornes de recharge, et vous créez un modèle économique rentable pour votre entreprise.
Aide publique pour les bornes de recharge (semi-)publiques
Permettre aux utilisateurs externes d’utiliser les bornes de recharge de votre entreprise est une première piste pour rentabiliser votre investissement. Sans oublier que vous pouvez prétendre à des subventions publiques si vous installez les bornes de recharge sur le parking de votre entreprise en accès public. Les bornes de recharge publiques sont accessibles en permanence pour les utilisateurs externes, les bornes semi-publiques le sont à certaines heures, par exemple seulement le week-end.
Modèle économique en pratique avec Capacity de Cegeka
Notre collaboration avec Cegeka montre à quoi ressemble ce type de modèle économique dans la pratique. L’entreprise a développé Capacity : une plateforme intelligente pour les parkings d’entreprise et les bornes électriques. Combinée avec notre système de gestion énergétique intelligent MINT, cela donne des bornes de recharge rentables et une politique de stationnement efficace et conviviale.
Capacity vous donne un aperçu clair du taux d’occupation et des revenus de votre infrastructure de recharge grâce à un tableau de bord clair. Par ailleurs, la plateforme permet également aux utilisateurs de gérer leur propre capacité et leurs prix en temps réel. En outre, le système attribue automatiquement des places de parking en fonction de la période pendant laquelle l’utilisateur a besoin d’une voiture chargée.
En outre, la plateforme vous permet d’éviter les « voitures ventouse » : des voitures qui occupent une borne de recharge trop longtemps, même si elles sont complètement chargées. Tous les conducteurs peuvent consulter la capacité de charge de leur voiture via la plateforme. Votre voiture est complètement chargée ? Vous en serez informé via l’application. Si le conducteur reste ensuite trop longtemps à la borne de recharge, il risque une amende, qui augmente en fonction de la durée de la charge.
Meilleure rentabilité grâce à une gestion énergétique intelligente
Grâce à une politique de stationnement efficace, vous tirez déjà beaucoup de vos bornes de recharge mais combinées avec un système de gestion intelligent, vous pouvez vraiment maximiser les recettes de votre infrastructure de recharge.
Grâce à l’intelligence artificielle, MINT recharge vos véhicules électriques lorsque l’électricité est la plus avantageuse. En effet, le système peut être relié à vos contrats énergétiques et connaître les tarifs d’application. Au fil du temps, le système apprend les modèles de consommation de votre entreprise et il peut anticiper les périodes de consommation de pointe en produisant, en achetant et/ou en stockant de l’énergie en suffisance et à moindre coût.
Tirer davantage profit de votre énergie produite localement
Vous avez investi ou vous prévoyez d’investir dans des sources d’énergie renouvelable pour votre entreprise ? Votre surplus d’énergie produite localement ne rapportera malheureusement pas grand-chose de plus sans compteur inverseur. C’est la raison pour laquelle MINT optimise également l’utilisation de votre énergie produite localement. Cela vous rendra encore moins dépendant des fluctuations des prix de l’énergie.
Les jours où il y a beaucoup de soleil et de vent, un maximum d’énergie renouvelable est injecté dans votre infrastructure de recharge. Même lorsque votre entreprise est fermée, MINT utilise de manière optimale l’énergie en l’acheminant vers vos bornes de recharge (semi-)publiques. Il vous reste encore de l’énergie ? Dans un scénario idéal, ces excédents sont stockés dans des batteries. Vous stockez ainsi de l’énergie « gratuite » que vous réutilisez le lundi matin pour recharger les véhicules de vos employés.
Soutenez votre gestionnaire de réseau et générez plus de revenus
Enfin, en tant qu’entreprise, vous pouvez collaborer avec votre gestionnaire de réseau pour réguler l’équilibre sur le réseau, ce qui ajoute encore plus d’avantages.
Supposons que le réseau soit déséquilibré parce qu’il y a trop d’énergie prélevée. Vous avez alors un surplus d’électricité, mais peu de consommateurs d’énergie ? Dans ce cas, le gestionnaire du réseau peut vous demander d’injecter une grande quantité d’énergie sur le réseau, moyennant une compensation. Et inversement.
En consommant de l’énergie supplémentaire en tant qu’entreprise, par exemple en faisant fonctionner toutes vos bornes de recharge à pleine puissance ou en chargeant votre batterie stationnaire, vous pouvez soulager le réseau lorsqu’il y a trop d’énergie en circulation. Ici aussi, vous recevrez une compensation. Vous tirez donc doublement profit de votre borne de recharge.