Sécurité industrielle pour votre ascenseur de voiture
Votre ascenseur de voiture, toujours 100 % sûr
Votre système de stationnement est-il équipé d'un monte-charge ? Ou utilisez-vous un monte-charge ou une machine similaire dans votre environnement de travail ? Avec le système de sécurité de Phoenix Contact, vous garantissez un fonctionnement sûr de votre ascenseur. Découvrez les avantages de notre solution.
Le garage à ascenseur : le système de stationnement de l'avenir
L'urbanisation progresse dans le monde entier et, avec elle, le nombre de voitures en circulation. Plus de 50 % de la population mondiale vit actuellement dans les villes et on estime que ce chiffre atteindra 70 % d'ici à 2050. Résultat ? Des routes plus fréquentées et des parkings plus remplis. Il y a de moins en moins d'espace pour de nouveaux parkings dans les plans d'urbanisme. C'est pourquoi les parkings souterrains sont une solution particulièrement populaire. Un ascenseur à voitures sûr et efficace est indispensable. Il garantit un accès facile et permet d'économiser beaucoup plus d'espace qu'une entrée de parking standard.
Les ascenseurs pour voitures offrent également une solution d'avenir pour la conduite et la recharge électriques. Par exemple, il est plus facile d'installer une station de recharge dans un parking souterrain que dans la rue, en raison de réglementations strictes. Ainsi, les ascenseurs de voiture facilitent la transition vers une flotte entièrement électrique.
Le nombre croissant d'ascenseurs de voiture sur le marché belge a fait naître un besoin de réglementation et de sécurité. Le SPF Économie a rédigé de nouvelles directives et Phoenix Contact les a traduites en une solution qui garantit à tout moment la sécurité des ascenseurs de voiture.
L'amélioration de la sécurité de votre ascenseur de voiture
Se garer en toute sécurité
Phoenix Contact dote votre ascenseur de voiture d'une solution de sécurité. Une solution prête à l'emploi que vous montez très facilement et qui répond aux exigences de sécurité les plus récentes, telles qu'elles sont prescrites par le SPF Économie. Vous pouvez donc construire votre garage élévateur en toute sérénité.
Quels sont les garages élévateurs de voitures compatibles avec le système de sécurité ?
Notre solution s'intègre parfaitement à tous les types de garages pour ascenseurs, des grands parkings des aéroports et des centres commerciaux aux garages privés. Les monte-charges, les portillons d'accès et autres machines similaires peuvent également bénéficier des avantages de notre solution.
Comment le système fonctionne-t-il exactement ?
Lorsqu'une voiture entre dans l'ascenseur, le scanner BEA détecte si la voiture est en position de sécurité. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'ascenseur est activé. Outre le scanner, la solution comprend un relais de sécurité, conçu par Phoenix Contact, qui surveille en permanence le fonctionnement sûr du scanner, et donc de l'ascenseur.
Système de sécurité pour les ascenseurs de voiture
Vous souhaitez voir la solution de sécurité en pratique ? Lubbeek bloc appartement
C'est possible ! Nous avons installé la solution avec le scanner L100 de BEA dans un complexe d'appartements à Lubbeek. Voir la vidéo.