Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Série de webinaires : introduction à la protection anti-explosion Profitez de notre expertise et obtenez des connaissances approfondies ainsi qu'un aperçu pratique des différents aspects de la protection anti-explosion.

Protection anti-explosion

Bienvenue

Bienvenue dans notre série complète de vidéos « Introduction à la protection anti-explosion ». Notre experte Katrin Petters et notre expert Heinrich Käuper vous transmettent les principes particulièrement importants ainsi que les exigences légales de la protection anti-explosion et vous guident à travers des exemples pratiques.

Chaque vidéo comprend, outre le contenu d'apprentissage, une partie d'exercices dans laquelle vous pourrez vérifier et approfondir de manière autonome les connaissances que vous avez acquises. Vous recevrez alors les solutions sous forme écrite ou sous forme de vidéo explicative, selon la complexité du sujet.

Série de webinaires : introduction à la protection anti-explosion


Introduction aux principes de bases de la protection anti-explosion et au cadre juridique Vidéo 1

Cette vidéo d'apprentissage présente les bases de la protection anti-explosion, notamment la formation et la prévention des explosions, les limites d'explosivité et les mesures de protection. Elle traite des directives ATEX pour l'Europe ainsi que du système CEIEx dans le monde entier. De plus, les normes relatives à la protection anti-explosion électrique sont expliquées aux fabricants.

Sélection des équipements pour la protection anti-explosion secondaire Vidéo 2

Cette vidéo se concentre sur la protection anti-explosion secondaire. Lors du choix de l'appareil en fonction des modes de protection, le spécialiste chargé de l'application doit analyser le type de danger ainsi que sa durée et sa fréquence. Le type de danger se réfère à l'examen des sources d'inflammation en fonction de la température d'inflammation et de l'énergie d'inflammation. Les classes de température et les groupes (gaz et poussières) sont pris en compte. En ce qui concerne la durée et la fréquence du danger, le lien est établi entre le classement en zones ainsi que la catégorie d'appareil et le niveau de protection de l'appareil.

Modes de protection et repérage du matériel Vidéo 3

Cette vidéo d'apprentissage présente différents modes de protection pour la protection anti-explosion secondaire, qui ont tous pour objectif d'empêcher l'inflammation d'une atmosphère explosive. À l'aide d'exemples de produits pratiques, elle explique comment les équipements doivent être marqués dans l'UE conformément à la directive ATEX 2014/34/UE et à la norme CEI/EN 60079-0 pour une utilisation dans des zones à atmosphère explosible. Vous apprendrez également comment le marquage des appareils a évolué au fil du temps et quelles sont les exigences actuelles.

Principes de base de la sécurité intrinsèque et essai pratique Vidéo 4

Cette vidéo se concentre sur le mode de protection Sécurité intrinsèque, qui englobe l'ensemble du circuit électrique. Le courant et la tension sont limités de manière à ce qu'aucune étincelle ni aucun effet thermique ne puissent enflammer une atmosphère explosive. Des exemples de produits montrent comment concevoir des circuits électriques à sécurité intrinsèque et comment choisir les appareils appropriés. La preuve de la sécurité intrinsèque requise par la norme et ses conditions particulières sont expliquées plus particulièrement à l'aide d'exemples pratiques.

Série de webinaires
Introduction à la protection anti-explosion

Accédez ici, en quelques étapes seulement, à notre vaste expertise en matière de protection anti-explosion. Les quatre webinaires vous donneront un aperçu des principes de base et du cadre juridique de la protection anti-explosion ainsi que du choix des équipements pour la protection anti-explosion secondaire. Les différents modes de protection, le repérage du matériel ainsi que les principes de base de la sécurité intrinsèque et son essai pratique y seront également traités.

S'inscrire maintenant
Logo de la protection anti-explosion