Physikalische Zusammenhänge und fundiertes elektrotechnisches Wissen im Überspannungsschutz-Bereich für hochwertige Produkte.
Überspannungsschutz – Technologie Phoenix Contact ist einer der Pioniere bei der Entwicklung von Überspannungsschutzgeräten. Die jahrzehntelange Erfahrung sowie intensive Grundlagenforschung sind der Grundstock für unsere Technologiekompetenz.
Neben der Entwicklung und Produktion von Überspannungsschutzgeräten hilft uns die Erfahrung in der Grundlagenforschung auch Messsysteme für Blitzereignisse zu entwickeln. Grundlagen zum Blitz- und Überspannungsschutz und Informationen zu unserem Blitzstrom-Messsystem finden Sie unter folgenden Bereichen.
Unsere Kompetenz
Im gesamten Fertigungsprozess wird auf exzellentes Expertenwissen zurückgegriffen.
Optimale Lösungen für jede Anwendung.
Installationsfreundliche Produkte für die einfache Handhabung.
Geprüfte Produkte für höchste Sicherheit.
Höchste Präzision im Produkt.
Höchste Qualität der Produkte durch hundertprozentige Endprüfung.
Ein Innovationsbeispiel: Die Entwicklung der Funkenstrecke
Funkenstrecken sind die leistungsfähigsten Bauteile innerhalb von Überspannungsschutzgeräten. Sie sind in der Lage sehr hohe Ströme sicher abzuleiten. Die Entwicklung reichte von offenen, ausblasenden bis hin zu gekapselten Funkenstrecken. Doch ein Problem blieb bestehen. Der hohe Netzfolgestrom.
Phoenix Contact hat 2015 erstmalig eine Funkenstrecke auf den Markt gebracht, die so hervorragend arbeitet, dass keine Netzfolgeströme mehr auftreten. Diese neue Funkenstrecke ist extrem leistungsfähig und dank der fehlenden Netzfolgeströme auch sehr langlebig.
Anwendungsbereiche
Überspannungsschutz in großen Energiehauptverteilungen
Überspannungsschutz in großen Energiehauptverteilungen
Überspannungsschutz in der Gebäudeeinspeisung ist inzwischen Standard. In Wohngebäuden setzen Sie dies einfach um, da eine weitere Absicherung des SPD aufgrund der Größe der Vorsicherung meistens entfällt.
Anders sieht dies in großen Energiehauptverteilungen aus. Vorsicherungen kleiner 315 A sind selten – eine Vorsicherung für den SPD wird somit benötigt. Diese Vorsicherung kostet Platz, Geld und wertvolle Leitungslänge. Platz und Kosten sind in diesem Fall aber das kleinere Problem. Kritisch wird schnell die Leitungslänge. Informieren Sie sich hier zu den technischen Hintergründen und unserer Lösung.
Überspannungsschutz für Photovoltaikanlagen
Überspannungsschutz für Photovoltaikanlagen
Neben dem Umweltschutzgedanken ist mit der Installation einer Photovoltaikanlage die Unabhängigkeit vom Energieversorger häufig das erklärte Ziel.
Eine Investition in eine Photovoltaikanlage ist auf mindestens 20 Jahre ausgelegt. Eine lange Zeit, in der viel passieren kann. Wie alle elektrischen Geräte sind auch PV-Anlagen empfindlich gegenüber Überspannungen: Wechselrichter, PV-Module, Batteriespeicher und Leitungen sind alles Bauteile, die Schaden nehmen können. Ein wirkungsvoller Schutz vor Überspannungen erhöht somit die Betriebssicherheit der Anlage und bietet Sicherheit für die Besitzer. Dass dieser Schutz nicht kompliziert und aufwändig ist, zeigen wir Ihnen auf den einzelnen Seiten.
Hochverfügbare Infrastruktur
Überspannungsschutz für hochverfügbare Infrastruktur
Die fortschreitende Digitalisierung stellt immer höhere Anforderungen an die Verfügbarkeit heutiger Anlagen und Services. Als Beispiel ist hier der Mobilfunkstandard 5G genannt. Die vernetzte Automation muss dauerhaft und fehlerfrei betrieben werden. Eine Störung der Verbindung oder ein Abbruch kann zu Ausfällen und hohen Folgekosten im Produktionsprozess führen. Noch größer sind die Gefahren, wenn es zu einem Netzausfall bezogen auf zukünftige Anwendungen, wie z. B. vernetzte Fahrzeuge und autonomes Fahren kommt.
Überspannungsschutz nach NFPA 79
Der NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery) schreibt den Einsatz von Überspannungsschutzgeräten (SPDs) in Maschinen mit Sicherheitsschaltkreisen für den Nordamerikanischen Markt vor.
Welche Edition gültig ist, entscheidet der Bundesstaat, in dem die Maschine betrieben wird. Somit sind in ganz Nordamerika verschiedene Editionen gültig. Es bietet sich daher an, immer die neueste Edition zu berücksichtigen.
Erfahren Sie hier, welche verpflichtenden Anforderungen sich für elektrische Maschinen aus dem NFPA 79 für den Einsatz von SPDs ergeben.
Überspannungsschutz für Wohngebäude
Überspannungsschutz für Wohngebäude
Auch in privaten Wohngebäuden beginnt der Schutz vor Überspannungen in der Gebäudeeinspeisung. Je nach Umgebungsbedingungen müssen Sie einige Punkte bei der Auswahl der passenden Schutzgeräte beachten. Welche das sind, sowie Hintergründe zu der Auswahl passender Schutzgeräte für Wohngebäude finden Sie in diesem Abschnitt.
Überspannungsschutz für Industriegebäude
Überspannungsschutz für Industriegebäude
Die Auswahl passender Überspannungsschutzgeräte für Industrieanlagen unterscheidet sich vom Überspannungsschutz für Wohngebäude. Höhere Spannungen, andere Umgebungsbedingungen und der Schutz von Daten- und Signalleitungen erfordert leistungsstärkere Produkte. Eine Auswahl von Überspannungsschutz für Industriegebäude sowie weitere Informationen finden Sie hier.
QUINT POWER-Stromversorgung und Überspannungsschutz PLT-SEC
Abgestimmte Komponenten für hohe Anlagenverfügbarkeit
Eine lange Lebensdauer und eine hohe Verfügbarkeit industrieller Anlagen sind die Basis produzierender Unternehmen. Die fortschreitende Digitalisierung und ein stetig steigender Automatisierungsgrad stellen immer höhere Anforderungen an jede einzelne Komponente. Um einen sinnvollen Schutz und eine lange Lebensdauer der Endgeräte zu erreichen und somit auch kosteneffizient produzieren zu können, sind gut aufeinander abgestimmte Komponenten entscheidend.
Überspannungsschutz PLT-SEC und QUINT POWER-Stromversorgungen sind eines unserer perfekten Teams. Die Komponenten sind ideal aufeinander abgestimmt. Sie tragen so zu einer noch höheren Anlagenverfügbarkeit bei.
Überspannungsschutz für Videoüberwachungsanlagen
Überspannungsschutz für Videoüberwachungsanlagen
Ob in der Verkehrsleittechnik, bei Zutrittskontrollen oder der Überwachung von sensiblen Anlagenbereichen sind Videoüberwachungsanlagen nicht mehr wegzudenken. Wie Sie Ihre Kamerasysteme vor Schäden durch Blitz und Überspannungen schützen, erfahren Sie hier.
Impuls- und Hochstromlabor
Impuls- und Hochstromlabor
Leistungsstark, kompetent und akkreditiert
Auf einer Fläche von 1.300 m² betreibt Phoenix Contact ein modernes, leistungsfähiges und akkreditiertes Labor, speziell zur Prüfung von Überspannungsschutzgeräten. Hier lassen sich u. a. Störereignisse nachbilden, wie sie bei Blitzeinschlägen, Schalthandlungen oder elektrostatischen Entladungen auftreten.