Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Funkenstrecken Funkenstrecken sind das Herz unserer Typ 1 Blitzstromableiter. Sie ermöglichen es, die hohen Energien und Stoßströme, die bei Blitzeinschlägen entstehen, im Bruchteil einer Sekunde gegen Erde abzuleiten. Um Ihnen den optimalen Schutz für Ihre Anlagen zu bieten, arbeitet unser Entwicklungsteam stetig an neuen, noch besseren Lösungen.

Getriggerte Multi-Carbon-Funkenstrecke

Robustheit und Ausdauer in perfekter Balance

Entdecken Sie hier die Technik unserer neuen getriggerten Multi-Carbon-Funkenstrecke im Detail und werfen Sie einen Blick in die Historie unserer Funkenstrecken.

Vorteile

  • Keine Alterung, selbst bei multipler Impulsbelastung
  • Besonders hohe Performance auf nur 1 TE Baubreite pro Pol
  • Mehr als doppelt so hohe Energieabsorption als normativ gefordert
  • Schnelle Ansprechzeit und niedrige Restspannung, sehr guter Schutz der elektrischen Anlage
  • Kein Auslösen der Vorsicherung, weder bei kleinen noch großen Überspannungsereignissen

Die Entwicklung der getriggerten Multi-Carbon-Funkenstrecke hat mein Ingenieursherz höher schlagen lassen. Ich freue mich, dass wir mit dieser Technologie einen neuen Meilenstein für Ihre Anlagenverfügbarkeit setzen können.

Dr. Gernot Finis, Geschäftsbereichsleiter System Protection Technologies
Portrait von Dr. Gernot Finis, Geschäftsbereichsleiter System Protection Technologies, Business Area ICE, Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Dr. Gernot Finis, Geschäftsbereichsleiter System Protection Technologies, Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Rendering der neuen Funkenstrecke mit Multi-Carbon-Technologie

Aufbau der neuen Funkenstrecke mit getriggerter Multi-Carbon-Technologie

Getriggerte Multi-Carbon-Funkenstreckentechnologie Robustheit und Ausdauer in perfekter Balance

Die neue getriggerte Multi-Carbon-Funkenstrecke übertrifft die aktuellen Marktstandards deutlich. Dank der neuen Technologie werden alle Blitzströme gleichwertig beherrscht, ohne benachbarte Geräte zu beeinflussen. Selbst die hohen Energien mehrerer Impulsfolgen in kurzer Zeit werden sicher abgeleitet. Die getriggerte Multi-Carbon-Funkenstrecke steht für zuverlässigen und dauerhaften Schutz vor Blitzströmen und Überspannungen jeglicher Art.

Was macht die getriggerte Multi-Carbon-Funkenstreckentechnologie so besonders?

Diagramm mit Kurvenverlauf der Restspannung nach multiplen Impulse
Größenvergleich zwischen Blitzstromableitern mit "Tonnen"-Funkenstrecke und Multi-Carbon-Funkenstrecke
Vergleich der Anforderungen nach dem Ableitvermögen der spezifischen Energie verschiedener Normen und Richtlinien
Schematische Erklärung der Rückwirkungsfreiheit mit der Multi-Carbon-Technologie im Falle einer Überspannung
Restspannungsverlauf von Blitzstromableitern mit Varistoren bzw. mit einer Funkenstrecke
Diagramm mit Kurvenverlauf der Restspannung nach multiplen Impulse

Die neue Multi-Carbon-Funkenstrecke verwendet besonders robuste Materialien. Die abzuleitende Energie wird ideal auf den gesamten Bauraum verteilt. Dadurch zeigt sie keine Anzeichen von Alterung, selbst nach multiplen Belastungen, die über die normativen Anforderungen hinausgehen.

Größenvergleich zwischen Blitzstromableitern mit "Tonnen"-Funkenstrecke und Multi-Carbon-Funkenstrecke

Der FLT-MB-T1… ist der erste Blitzstromableiter mit der getriggerten Multi-Carbon-Funkenstrecke. Diese Technologie ermöglicht eine Baubreite von nur 72 mm. Damit ist das Schutzgerät nur noch halb so groß wie der vergleichbare FLT-SEC-P-T1… mit ähnlichen Leistungswerten. Dies ermöglicht eine platzsparende und flexiblere Installation.

Vergleich der Anforderungen nach dem Ableitvermögen der spezifischen Energie verschiedener Normen und Richtlinien

Bauwerke in exponierter Lage wie z. B. Telekommunikations- oder Windenergieanlagen werden deutlich öfter durch Blitze getroffen als andere Gebäude. Über die Betriebsdauer führt dies zu einer wesentlich höheren energetischen Belastung. Die Blitzstromableiter mit der neuen Multicarbontechnologie können mehr als doppelt so viel Energie ableiten als durch die IEC 61643-11 gefordert und erfüllen dadurch entsprechende Guidelines.

Schematische Erklärung der Rückwirkungsfreiheit mit der Multi-Carbon-Technologie im Falle einer Überspannung

Nach dem Ableiten eines Überspannungsereignisses können innerhalb der Anlage Kurzschlussströme auftreten. Die neue Multi-Carbon-Technologie unterdrückt diese Kurzschlussströme sehr schnell und effizient, sodass selbst kleine Sicherungen nicht auslösen und ihre Anlage immer verfügbar bleibt.

Restspannungsverlauf von Blitzstromableitern mit Varistoren bzw. mit einer Funkenstrecke

Die Funkenstrecke besitzt ein sehr schnelles Ansprechverhalten und einen niedrigen Restspannungsverlauf. Verglichen mit varistorbasierten (MOV) Blitzstromableitern wird die Belastung des Endgeräts deutlich verringert und dadurch die Schutzwirkung für die gesamte der Anlage stark verbessert.

Whitepaper
Getriggerte Carbon-Funkenstreckentechnologie

Entdecken Sie unsere innovative getriggerte Carbon-Funkenstreckentechnologie. Erfahren Sie, wie diese Technologie optimalen Schutz vor Blitzströmen und Überspannungen bietet und flexibel in Ihren Anwendungen eingesetzt werden kann.

Whitepaper herunterladen
Getriggerte Carbon-Funkenstreckentechnologie Whitepaper

Animation der neuen Funkenstrecke

Erfahren Sie mehr über unsere neuen getriggerten Multi-Carbon-Funkenstrecken in dieser Animation. Worin unterscheidet sich die Funktionsweise? Was sind die grundlegenden Vorteile? Kurz und knapp gibt die Animation einen Überblick über unsere neue Funkenstreckentechnologie.

Restspannungsverläufe verschiedener Technologien in Blitzstromableitern

Interaktive Image-Map: Restspannungsverläufe verschiedener Technologien in Blitzstromableitern
Stoßspannungsimpuls
Mit einem Stoßspannungsimpuls wird die Isolationsfestigkeit eines Endgeräts geprüft. Dieses Beispiel zeigt den Impuls im Fall eines Geräts der Überspannungskategorie II.
Restspannungsverlauf getriggerte Multi-Carbon-Funkenstrecke
Die Kurve zeigt die Spannung, auf die ein Blitzstromableiter mit getriggerter Multi-Carbon-Funkenstrecke die Überspannung begrenzt. Die Restspannung ist bereits nach wenigen µs unterhalb der des Varistors und immer unterhalb der Isolationsfestigkeit des Endgeräts (Stoßspannungsimpuls + Betriebsspannung).
Restspannungsverlauf Varistor
Die Kurve zeigt die Spannung, auf die ein varistorbasierter Blitzstromableiter die Überspannung begrenzt. Die Restspannung fällt erst nach Ende des Ereignisses auf die Betriebsspannung zurück.
Betriebsspannung
Der graue Bereich gibt die Amplitude der Betriebsspannung in einem 230-V-Versorgungsnetz an.

Die Evolution unserer Funkenstrecken

Kombiableiter Typ 1+2+3 auf einer Hutschiene installiert

Kombiableiter Typ 1+2+3 FLT-MB... mit getriggerter Multi-Carbon-Funkenstrecke

Kombiableiter Typ 1+2+3 Mit getriggerter Multi-Carbon-Funkenstrecke

Die Blitzstromableiter mit getriggerter Multi-Carbon-Funkenstrecke wurden als Kombiableiter entwickelt. Sie erfüllen neben den normativen Anforderungen für Blitzstromableiter Typ 1 zusätzlich die Anforderungen für Überspannungsschutzgeräte Typ 2 und Typ 3.

Der geringe Schutzpegel von 1,5 kV ermöglicht einen universellen Einsatz, selbst als Geräteschutz.