Tecnologia radio industriale: coprire grandi distanze in modo semplice ed efficiente
I vantaggi:
- Meno costi di installazione e manutenzione grazie all'assenza di cavi
- Libertà di movimento per componenti di automazione mobili o intercambiabili grazie alla comunicazione I/O senza fili
- Nessun costo fisso per supporti di trasmissione grazie all'affidabile tecnologia radio
- Messa in servizio rapida e semplice grazie all'installazione user-friendly
Caratteristiche Trusted Wireless
Comunicazione stabile e priva di interferenze
Trusted Wireless utilizza la cosiddetta tecnologia FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Questa tecnologia sfrutta una gamma di massimo 127 canali nell'intero campo della banda di frequenza, i quali vengono attraversati sulla base di un modello pseudocasuale. In questo modo si aumenta la solidità della comunicazione.
Inoltre, Trusted Wireless consente una gestione particolarmente buona della coesistenza di sistemi di trasmissione radio differenti. Con l'impiego di diverse bande RF (radio frequency), è possibile far funzionare in parallelo e senza problemi più sistemi Trusted Wireless. Esiste anche la possibilità di nascondere determinati canali in modo mirato (black list), ad esempio per far funzionare in parallelo sistemi WLAN senza limitazioni di potenza.
Trasmissione sicura
Nella tecnologia brevettata Trusted Wireless, il protocollo non è accessibile al pubblico, di conseguenza la tecnologia è protetta efficacemente da accessi indesiderati. Inoltre, sono stati implementati altri meccanismi di sicurezza: la cifratura dati a 128 bit garantisce che i pacchetti dati ipoteticamente ascoltati non vengano compresi. Il controllo integrità verifica l'autenticità del mittente e rifiuta i messaggi che sono stati modificati.
Bande di frequenza
Se le onde radio devono superare muri o altri ostacoli, il segnale si indebolisce. Maggiore è la frequenza, maggiore è l'attenuazione, vale a dire che l'attenuazione del segnale a 2,4 GHz è maggiore rispetto a quella di un segnale a 868 MHz o 900 MHz.
La maggiore potenza di trasmissione nella banda 868/900 MHz consente di superare distanze notevolmente superiori rispetto a quanto avviene nella banda 2,4 GHz. Nella banda 2,4 GHz il tempo di trasmissione è inferiore e la portata dei dati è maggiore rispetto alla banda 868 MHz o 900 MHz. Da un lato nella banda 2,4 GHz sono disponibili decisamente più frequenze, dall'altro sono possibili velocità di trasmissione dati più elevate attraverso l'aria. Inoltre nella banda 2,4 GHz non deve essere rispettata alcuna durata d'uso temporale (Duty Cycle) giuridicamente regolamentata, come accade nella banda 868 MHz.
Il sistema di trasmissione radio Radioline di Phoenix Contact comprende moduli radio per 868 MHz (Europa, Sudafrica), 900 MHz (America del nord e del sud) e per 2,4 GHz (in tutto il mondo).
Gestione di rete decentrale
Per quanto riguarda la gestione della rete, le tecnologie come WirelessHART o Zigbee seguono un principio centralizzato. Ciò significa che tutti i messaggi viaggiano su un master centrale e, così facendo, creano un traffico notevole nella rete radio.
Trusted Wireless, al contrario, punta su una gestione di rete decentrale. A questo scopo, nella rete radio vengono strutturate le cosiddette zone parent-child, nelle quali un modulo radio sovraordinato viene denominato parent e i moduli accoppiati child.
L'intera gestione della rete viene eseguita all'interno della zona parent-child e non deve essere effettuata per mezzo del manager centralizzato. Questo riduce notevolmente il traffico di messaggi in tutta la rete e accelera lo scambio di dati.
Opzioni di personalizzazione flessibili
Trusted Wireless offre la possibilità di impostare la velocità dati dell'interfaccia radio e di aumentare la sensibilità del destinatario. In caso di velocità dati ridotta, è possibile coprire una distanza notevolmente maggiore rispetto a una velocità dati elevata. L'utente può quindi eseguire un'impostazione personalizzata in base all'applicazione e alla copertura desiderata.
Il sistema di trasmissione radio Radioline di Phoenix Contact consente di realizzare in modo semplice e flessibile collegamenti punto-punto, reti a stella o mesh e di trasmettere sia segnali I/O che dati seriali. Tramite le interfacce RS-232 e RS-485 integrate, con Radioline è possibile collegare i moduli I/O al controllore, anche direttamente mediante il protocollo Modbus.
Esempi applicativi
Trusted Wireless, ossia il sistema di trasmissione radio Radioline, è stato appositamente sviluppato per l'impiego industriale, per la trasmissione di dati di comando seriali e segnali I/O analogici e digitali. Questa combinazione è particolarmente indicata per l'uso in impianti estesi e reti di grandi dimensioni, ad esempio nel settore dell'acqua/acque reflue oppure nella tecnica di processo.
Possibilità d'impiego nella tecnologia di processo
- Monitoraggio del livello di riempimento dei serbatoi
- Controllo della temperatura
- Misurazioni dei flussi
- Stazioni di pompaggio e zone di pozzi
- Monitoraggio delle pipeline
- Monitoraggio delle perdite
- Infrastrutture in parchi chimici
Possibilità d'impiego nel settore acqua/acque reflue
- Impianti di trattamento delle acque
- Collegamento di stazioni di pompaggio remote
- Collegamento di pozzi remoti
- Componenti rotanti (ad esempio in un ponte depuratore)
- Monitoraggio del livello di riempimento