Inserimento sicuro del lato DC È sufficiente utilizzare un sezionatore DC all'interno dell'inverter? Ottieni maggiori informazioni e scarica la brochure "Protezione contro le sovratensioni per impianti fotovoltaici per tetti".

Quadro di stringa con interruttore di manovra sezionatore in DC
Collaboratore Phoenix Contact con tablet

Sapevi che...

Accertati che il sezionatore DC abbia la capacità di disconnessione necessaria. A differenza della tensione alternata, con la tensione continua non c'è alcun passaggio dallo zero.

Il rischio di arco voltaico con una disconnessione errata è elevato. Questo vale anche quando si estraggono le spine DC sotto carico: in questo caso vi è il rischio di incendio e di morte.

Disinserimento sicuro del lato DC

È sufficiente utilizzare un sezionatore DC all'interno dell'inverter?
Dal punto di vista normativo, questo attivatore è sufficiente. Ma che succede ai cavi che sono collegati ai moduli FV? Essi rimangono sotto tensione, anche quando l'inverter viene disconnesso dalla fonte di tensione continua per mezzo dell'attivatore DC integrato. Spesso la lunghezza dei cavi aumenta se l'inverter non è installato vicino ai moduli FV. E in molti casi i cavi vengono poi posati passando attraverso l'edificio. In caso di manutenzione, riparazione o estensione, non è possibile mettere fuori tensione questi cavi.

La soluzione è semplice: installa un sezionatore DC aggiuntivo vicino ai moduli FV, meglio ancora se insieme alla protezione contro la sovratensione in una scatola di collegamento del generatore. L'installazione è semplice. La scatola di collegamento del generatore è stata testata ed è pronta per essere collegata. E anche la posa dei cavi verso l'inverter sarà più facile. Non tutte le stringhe devono essere posate verso l'inverter. È sufficiente utilizzare una coppia di cavi per MPP Tracker.

Ma cosa succede se non si può più raggiungere il sezionatore DC presente nella scatola di collegamento del generatore, ad esempio in caso di incendio? Anche se è un mito quello secondo cui le case con impianti FV non vengono spente dai vigili del fuoco, i cavi DC dovrebbero poter essere disattivati. Soprattutto se vengono posati passando attraverso l'edificio.

Un interruttore di emergenza per vigili del fuoco, preferibilmente installato direttamente sul sistema di distribuzione principale, permette di scollegare in sicurezza i cavi FV. Se l'interruttore di emergenza per vigili del fuoco viene azionato, il sezionatore DC presente nella scatola di collegamento del generatore viene disattivato da uno sganciatore di minima tensione. Quest'ultimo funziona in modo sicuro anche in caso di caduta di tensione all'interno dell'interruttore di emergenza o dell'intero edificio.

È possibile arrestare involontariamente e inavvertitamente l'impianto FV attraverso la disattivazione remota. Questo accade in caso di brevi oscillazioni di tensione dovute all'attivazione dello sganciatore di minima tensione. È quindi utile essere dotati di interruttori di emergenza per vigili del fuoco con riconnessione automatica in caso di azionamento involontario. Se la tensione viene disinserita tramite l'interruttore di emergenza per vigili del fuoco, essa dovrà naturalmente essere riattivata anche manualmente.

Scatola di collegamento del generatore per impianti fotovoltaici fino a 1.000 V DC

Scatola di collegamento del generatore

Scatola di collegamento del generatore per impianti fotovoltaici fino a 1000 V DC

Per la connessione di stringhe 2x2. Con protezione contro la sovratensione (tipo 1+2), sezionatore DC per vigili del fuoco con accesso remoto e connessione Push-in per il lato ingresso e uscita.