I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Gli Stati Uniti utilizzano l'energia solare per un cambiamento climatico positivo

Riduzione dell'impronta di CO₂ attraverso impianti per l'utilizzo di energia rinnovabile.
Impianto fotovoltaico sul tetto della filiale statunitense di Phoenix Contact

Obiettivo del progetto

Per ridurre la dipendenza dalla rete elettrica, la filiale americana ha installato sul tetto un impianto fotovoltaico da 961 kW. Nei momenti di picco, il sistema genera fino al 30% del fabbisogno energetico totale.

Traguardi

  • Scelta di una società di progettazione e installazione dell'impianto fotovoltaico
  • Realizzazione e installazione dell'impianto

150.000$

Risparmio annuo sui costi dell'elettricità

30 %

Copertura del fabbisogno energetico con l'energia solare

Impianto fotovoltaico sul tetto della filiale statunitense di Phoenix Contact

Due sistemi per un maggiore rispetto del clima

Il progetto con energia solare è un altro passo verso la riduzione dell'impronta di CO₂ della filiale statunitense.Il generatore solare sul tetto del centro logistico va a integrare il sistema di trigenerazione già installato, che genera il 50% dell'elettricità dell'impianto statunitense. Nelle giornate di sole in primavera e in autunno, i due sistemi dovrebbero generare elettricità sufficiente ad alimentare l'intero impianto. Nei momenti di picco o nelle giornate nuvolose è comunque necessaria un'ulteriore quantità di energia elettrica dalla rete.

Per la progettazione del generatore solare sul tetto Phoenix Contact USA si è avvalso della collaborazione con Gatter & Diehl Consulting Engineers e Terrasol Energies, Inc.. Nella parte di monitoraggio del sistema vengono utilizzati numerosi prodotti Phoenix Contact.

Impianto fotovoltaico sul tetto della filiale statunitense di Phoenix Contact

Moduli fotovoltaici a perdita d'occhio: il generatore solare è composto da 2.185 moduli fotovoltaici di SunPower, che possono generare fino a 961 kW. Una sovvenzione di 250.000 dollari da parte del Dipartimento di Protezione Ambientale della Pennsylvania e una di 270.000 dollari dal fondo PPL ACT 129 hanno contribuito a compensare l'investimento di 1,8 milioni di dollari nel generatore solare.

Phoenix Contact USA è all'avanguardia: attuare un cambiamento al servizio della comunità e dell'azienda. Ad aprile 2023 la filiale è stata premiata con il Pennsylvania Governor's Award for Environmental Excellence. È la quarta volta che Phoenix Contact USA riceve questo premio.

Image for sustainability development goal number 07
Energia pagabile e pulita

Sfruttare l'energia solare

Per noi è una priorità assoluta ridurre l'impronta ecologica di Phoenix Contact nel lungo periodo. La sostenibilità e le energie rinnovabili sono al centro della visione di Phoenix Contact per una società completamente elettrica: la All Electric Society.

Jack Nehlig, Presidente

Il tuo contatto per questo progetto

Doug Ferguson
Doug Ferguson
Senior Vice President Americas Operations Services

Anche questo potrebbe interessarti