Phoenix Contact breidt zijn productienetwerk voor de Noord-Amerikaanse markt uit

13-05-2024
Groepsfoto met Dirk Görlitzer, Frank Stührenberg, Mauricio Kuri en Marco del Prete

Om het groeipotentieel van de Noord-Amerikaanse markt te benutten, plant Phoenix Contact een nieuw gebouw voor de productie van elektronica en elektromechanica in Mexico. Hiervoor werd in februari de maatschappij Phoenix Contact Production S.A. de C.V. opgericht.

De productielocatie in de regio Querétaro zal tegen 2032 een totale oppervlakte van 20.000 vierkante meter hebben en ongeveer 700 mensen tewerkstellen. In totaal zullen de investeringen tot 2032 ongeveer 50 miljoen euro bedragen. Het is de bedoeling dat de productie eind 2025 na de eerste bouwfase van start gaat.

"Vanuit een internationaal perspectief zullen we onze productie nog verder uitbreiden om de leveringsroutes voor onze producten en oplossingen te verkorten en zo mogelijke verstoringen in de leveringsketens te verminderen", aldus Frank Stührenberg, CEO van Phoenix Contact, die de plannen in een algemene context plaatst. De nabijheid van de Amerikaanse markt was een belangrijke factor bij de keuze voor de nieuwe locatie. Toegang tot middelen en expertise voor de productie van elektronica was ook belangrijk. "Mexico ligt direct naast de VS, heeft de nodige competentieclusters en biedt ook arbeidskostenvoordelen", verklaart Dirk Görlitzer, COO Phoenix Contact en hoofd van de business area Industrial Components and Electronics, de beslissing. Geografisch gezien biedt Mexico het voordeel van logistieke verbindingen met zowel de Golf van Mexico als de Stille Oceaan. De regio Querétaro ligt in centraal Mexico tussen de centrale havens van Veracruz en Manzanillo en is logistiek goed verbonden met de VS.

Om de plannen en strategische investeringen in Mexico te bespreken, hadden Frank Stührenberg en Dirk Görlitzer op de Hannover Messe een ontmoeting met Mauricio Kuri, gouverneur van Querétaro, en Marco del Prete, secretaris van het Ministerie van Duurzame Ontwikkeling in Querétaro.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications