Ti diamo il benvenuto all'All Electric Society Park

Mondo sostenibile di domani, tecnologie di oggi.
Panoramica dell'All Electric Society Park e del flusso di energia elettrica

Sperimentare, scoprire ed esplorare il futuro:

Quanto sono affidabili le fonti di energia rinnovabili? Da dove prendiamo l'energia quando il sole non splende e il vento non soffia? Perché esistono diversi modi per ricaricare un'auto elettrica? E come fa l'elettricità verde a entrare nell'auto, in un edificio o nella produzione?

Le risposte a queste e ad altre domande interessanti si possono trovare nel nostro Parco All Electric Society: sperimenta dal vivo con noi a Blomberg come l'energia viene generata, immagazzinata, distribuita e come il consumo energetico viene ottimizzato – e come tutte queste aree sono interconnesse.

Prime impressioni dell'All Electric Society Park

All Electric Society Park
Persone davanti a una turbina eolica nell'All Electric Society Park
Una donna e un uomo davanti a un monitor all'All Electric Society Park
Un uomo e due bambini presso una parete di interazione nell'All Electric Society Park
Ripresa notturna dell'All Electric Society Park con turbina eolica e inseguitore solare

Pianifica la tua visita con noi

  • Orari di apertura Padiglione All Electric Society e cubi: dal lunedì alla domenica dalle 7:00 alle 21:00.
  • L'accesso all'All Electric Society Park è libero ____ ed è possibile visitarlo in qualsiasi momento.
  • Ingresso: la visita è gratuita.
  • Età: il parco è adatto a persone di tutte le età. La spiegazione delle applicazioni è pensata in particolare per aiutare i bambini e i visitatori non esperti a comprendere i temi della All Electric Society.
  • Indirizzo: Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

L'All Electric Society Park in sintesi

Image-Map interattiva: Cartina dell'All Electric Society Park
Energy Storage
Le nostre batterie di accumulo immagazzinano l'energia rinnovabile in eccesso. Si attivano quando non c'è il sole, non soffia il vento o c'è un'elevata richiesta di energia. L'affidabilità della connessione e delle tecnologie di automazione integra in modo ottimale le batterie di accumulo nell'alimentazione elettrica.
Phoenix Contact offre le soluzioni adatte a questo problema
Energy Storage
Power-to-X
Convertendo l'energia elettrica in idrogeno, questo può essere immagazzinato. Il processo si chiama elettrolisi. L'energia accumulata viene utilizzata quando non è possibile generare energia rinnovabile. Il monitoraggio e l'automazione dei processi sono fondamentali per un funzionamento affidabile.
Queste soluzioni di Phoenix Contact contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo
Power-to-X
Thermodynamical Center
La distribuzione dell'alimentazione termica assicura il riscaldamento e il raffreddamento di tutti gli edifici dell'All Electric Society Park. Qui mostriamo il circuito di riscaldamento e raffreddamento e spieghiamo come riscaldare utilizzando un accumulatore di ghiaccio. L'automazione intelligente di edifici garantisce un controllo climatico ottimale.
Queste soluzioni di Phoenix Contact contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo
Thermodynamical Center
Water and Environment
Un mondo sostenibile non ha bisogno solo di elettricità rinnovabile. Dobbiamo utilizzare tutte le risorse preziose in modo responsabile. Nell'All Electric Society Park utilizziamo un'irrigazione automatizzata e orientata alla domanda. Qui ti spieghiamo come funziona.
Phoenix Contact offre le soluzioni adatte a questo problema
Water and Environment
Wind Power
Nell'All Electric Society Park è possibile entrare in una vera e propria turbina eolica. Qui mostriamo cosa deve sopportare un impianto ad energia eolica in caso di tempesta e neve. Per garantire che l'elettricità sia sempre generata in modo affidabile, i sistemi sono monitorati. Ciò consente di reagire tempestivamente agli eventi meteorologici.
Phoenix Contact offre le soluzioni adatte a questo problema
Wind Power
Solar Power
L'energia solare è la fonte di elettricità sostenibile dell'All Electric Society Park. Ci sono moduli fotovoltaici su tutti i tetti, sulle facciate del padiglione e persino nei percorsi pavimentati. Per una buona riuscita della transizione energetica, l'energia solare deve essere immessa nella rete elettrica in modo rapido e affidabile.
Queste soluzioni di Phoenix Contact contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo
Solar Power
Sottostazione
La cabina di rete locale fornisce l'elettricità rinnovabile presso l'All Electric Society Park. Due trasformatori assicurano la giusta frequenza e tensione. In caso di guasto, non avremmo più elettricità. Le cabine di rete locali sono monitorate digitalmente per riconoscere e risolvere rapidamente i guasti.
Phoenix Contact offre le soluzioni adatte a questo problema
Sottostazione
Power Center
La distribuzione dell'alimentazione elettrica rifornisce di corrente l'All Electric Society Park. La sfida consiste nel mantenere stabile la rete elettrica nonostante l'alimentazione decentralizzata. Qui dimostriamo che il giusto equilibrio tra produzione e utilizzo dell'energia è fondamentale.
Phoenix Contact offre le soluzioni adatte a questo problema
Power Center
Mobilità elettrica
La mobilità elettrica è una componente importante sulla strada verso un futuro sostenibile. Qui mostriamo in che modo l'energia arriva all'auto elettrica e non deve sempre essere utilizzata solo per la guida. La potente tecnologia di ricarica rende la mobilità elettrica adatta all'uso quotidiano.
Phoenix Contact offre le soluzioni adatte a questo problema
Mobilità elettrica
Padiglione All Electric Society
Il padiglione della All Electric Society è il punto di partenza ideale per la visita. Qui spieghiamo la visione futura della All Electric Society. L'accoppiamento settoriale è importante in questo caso. In questo modo si creerà un sistema complessivo di mobilità, infrastrutture, industria ed energia che utilizza esclusivamente energie rinnovabili.
Ulteriori informazioni su All Electric Society
Padiglione All Electric Society

L'All Electric Society Park è stato progettato in modo che tu possa capirlo in autonomia. A questo scopo sono disponibili diverse fonti di informazione.

Sui monitor presente nei cubi di vetro e nel padiglione si trovano le seguenti informazioni:

  • Panoramica dell'All Electric Society Park con tutti i flussi di energia e dati, oltre alle finestre informative nella vista "PARK".
  • Video esplicativi corrispondenti al tema del cubo nella vista "CUBE".
  • La vista "EXPERTS" fornisce informazioni tecniche più dettagliate.

Sono tutti monitor touch, quindi è possibile scegliere cosa vedere. Le interazioni sono integrate nei cubi di vetro per adattarsi al rispettivo tema. Grazie a questi elementi ludici, puoi provare personalmente cosa può fare la tecnologia di All Electric Society.

I codici QR si trovano sui vari oggetti presenti nel parco. Questi possono essere scansionati con uno smartphone per ottenere ulteriori informazioni sull'oggetto.

Il luogo migliore per iniziare la visita è il padiglione della All Electric Society. Sei libero di scegliere come proseguire verso le altre stazioni.

Cos'è la All Electric Society?

Nella All Electric Society si utilizza solo energia elettrica generata in modo rigenerativo. Le azioni sostenibili non significano automaticamente solo una rinuncia. Si tratta piuttosto di garantire che le risorse esistenti siano utilizzate in modo ottimale e siano ugualmente disponibili per tutte le persone del mondo.
Ciò è reso possibile dal cosiddetto accoppiamento settoriale: la connessione di tutte le aree rilevanti della vita e del lavoro, come la mobilità, l'energia, le infrastrutture e l'industria, per formare un sistema complessivo. In questo modo, l'energia verde viene distribuita in base alla domanda e in modo automatizzato, affinché sia sempre disponibile dove serve.

Una grande idea per il futuro, presentata in modo compatto

L'All Electric Society Park illuminato di notte
Turbina eolica nell'All Electric Society Park
Panoramica dell'All Electric Society Park visitabile
Inseguitore solare nell'All Electric Society Park
Quadro elettrico nell'All Electric Society Park
L'All Electric Society Park illuminato di notte

È un po' più grande di un campo di calcio. Il Padiglione All Electric Society è il fulcro del parco e illustra cosa significhi l'All Electric Society per Phoenix Contact e come l'accoppiamento settoriale contribuisca a un flusso ottimale dell'energia rigenerativa.

Turbina eolica nell'All Electric Society Park

Garantisce il funzionamento di un impianto a energia eolica a un'altezza elevata: la turbina eolica. Normalmente quest'area così delicata è accessibile solo agli specialisti, ma nel nostro parco non solo si ha la possibilità di osservare da vicino la sala macchine, ma anche di entrarvi.

Panoramica dell'All Electric Society Park visitabile

Nel parco, cubi di vetro interattivi permetteranno ai visitatori di sperimentare i temi della All Electric Society in modo giocoso. Tutti i cubi sono collegati in rete tra loro in modo intelligente. Ciò significa che si sa sempre quanta energia è disponibile e dove è necessaria.

Inseguitore solare nell'All Electric Society Park

I circa 550 moduli fotovoltaici nell'All Electric Society Park assicurano l'approvvigionamento di energia completamente rinnovabile. Ai moduli sul tetto o ai moduli fotovoltaici integrati nelle finestre, si aggiungono 26 m² di lastrico solare calpestabile integrato nei marciapiedi.

Quadro elettrico nell'All Electric Society Park

Collega tra loro tutti i componenti dell'All Electric Society Park. La corrente attraversa cavi per una lunghezza totale di 7 km. Gli altri 12 km di cavi sono necessari per la connessione dati.

All Electric Society Park – Making Of

FAQ

Cubi con punto interrogativo
Cubi con punto interrogativo
Parcheggi con stazioni di ricarica per auto elettriche presso l'All Electric Society Park
Cubo con punto interrogativo
Cubo con punto interrogativo
Cubi con punto interrogativo

Sì. L'accesso è possibile anche con sedie a rotelle, passeggini, carrozzine, ecc.

Cubi con punto interrogativo

No. Nel Parco All Electric Society, le basi per un mondo sostenibile e vivibile sono spiegate in modo tale che le soluzioni tecniche possono essere comprese anche senza avere conoscenze pregresse.

Parcheggi con stazioni di ricarica per auto elettriche presso l'All Electric Society Park

Sì, sono disponibili stazioni di ricarica AC di Tipo 2 da 22 kW (32 A/400 V) a pagamento. Queste stazioni di ricarica offrono la possibilità di ricaricare ad hoc tramite una Giro Card e di ricaricare tramite una tariffa di roaming.

Scarica la piantina dei parcheggi
Cubo con punto interrogativo

Per la visita dovresti programmare dai 60 ai 90 minuti, in modo da poter vedere tutto con calma. Naturalmente, ciò varia a seconda dell'interesse per i singoli temi.

Cubo con punto interrogativo

I servizi igienici si trovano nel seminterrato del Padiglione All Electric Society. L'accesso avviene tramite la scala esterna sul lato dell'edificio.

Le persone con difficoltà motorie possono suonare il campanello presente presso la porta della scala al piano terra del padiglione. Ci dirigiamo quindi verso l'ascensore.