Adeguamento sicurezza macchine Scopri i servizi per rendere i macchinari conformi alle normative vigenti, garantendo così la sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro.

Adeguamento sicurezza macchine
Tecnico sicurezza che modifica un progetto su carta

Assessment Area Adeguamento Macchine

Questa fase prevede nel dettaglio la verifica in termini generali della rispondenza della macchina oggetto di analisi ai requisiti minimi di sicurezza richiesti dalle normative vigenti.
Nel caso questa prima valutazione non dimostri la piena rispondenza della macchina oggetto di studio, vengono individuati e indicati in apposito rapporto tecnico gli interventi necessari all’implementazione delle misure di sicurezza necessarie per il raggiungimento dell’adeguato livello di sicurezza della macchina.

Il processo di valutazione è applicabile, con metodi e riferimenti differenti, a tutte le macchine, sia a quelle che ricadono sotto la Direttiva Macchine 2006/42/CE sia a quelle antecedenti il 1996. Per l’Assessment viene utilizzato un tool software proprietario, in continua evoluzione e che è frutto della pluriennale esperienza acquisita dagli esperti Phoenix Contact nell’ambito della sicurezza macchine.
Questo tool software permette la rapida redazione di rapporti tecnici molto dettagliati e che consentono un’immediata comprensione della situazione e delle priorità di intervento. Da tali report può già scaturire da parte di Phoenix Contact un’indicazione di massima dei costi stimati sui successivi servizi di Remediation, Fase 1 e Fase 2.

Panoramica impianto industriale per la produzione di automobili

Remediation Fase 1 Area Adeguamento Macchine

Remediation Fase 1 è la fase che prevede la progettazione di quelle funzioni di sicurezza che in una precedente fase di Assessment sono state identificate come mancanti e necessarie per un adeguato livello di sicurezza della macchina oggetto di analisi.
Il servizio Remediation Fase 1 prevede la progettazione preliminare delle funzioni di sicurezza da implementare, svolta mediante approfondimento dei risultati di una precedente fase di Assessment, necessaria per l’esecuzione delle modifiche necessarie sul macchinario.

Per avviare la Remediation Fase 1 risulta quindi necessario disporre, come input iniziale, delle informazioni derivanti da una precedente fase di Assessment (non è strettamente necessario che si disponga di un Assessment predisposto da Phoenix Contact).
Possono infatti essere considerate anche analisi preesistenti messe a disposizione dal cliente, che verranno comunque sottoposte a una valutazione critica nell’ambito delle attività previste. L’attività di Remediation Fase 1 prevede infatti una nuova approfondita analisi della macchina o impianto in studio per una conferma della adeguatezza e della integrabilità delle misure necessarie identificate dall’Assessment, a tal fine si prevedono:

  • rilievi tecnico-progettuali presso la sede del Cliente;
  • identificazione e progettazione di possibile/i soluzione/i tecnica/he necessaria/e con scelta dei dispositivi di sicurezza e definizione delle loro interrelazioni;
  • fornitura di un rapporto tecnico all’interno del quale viene fornita una descrizione della/e soluzione/i;
  • indicazione di costi per successiva Remediation.
Tecnici sicurezza che discutono di fronte ad un macchinario industriale

Remediation Fase 2 Area Adeguamento Macchine

La Remediation Fase 2 è la fase che prevede l’elaborazione delle modifiche necessarie sul macchinario, relative al progetto esecutivo, e con l’obiettivo di adeguarne il livello di sicurezza e la realizzazione fisica di dette modifiche. La fornitura e l’installazione a regola d’arte sulla macchina o sull’impianto dei necessari dispositivi e componenti, avviene con l’impiego di adeguate soluzioni tecnologiche previste in fase progettuale.

L’installazione prevede il corretto montaggio dei dispositivi, il loro eventuale settaggio o programmazione, la realizzazione dei collegamenti elettrici, idraulici, pneumatici, sia in armadio elettrico sia a bordo macchina, come da specifica.
Completano la Remediation Fase 2, la realizzazione, alla presenza del cliente, di un collaudo funzionale dei dispositivi di sicurezza installati e la redazione di un verbale di collaudo, il trasferimento delle necessarie informazioni relative alle soluzioni installate (formazione) agli operatori di macchina e ai manutentori e la fornitura delle informazioni da inserire a livello di manuale d’uso e manutenzione della macchina.
La nostra struttura opera in qualità di “main contractor”, con proprie risorse tecniche o coordinando qualificati “sub-contractor” secondo un processo operativo orientato al Functional Safety Management descritto dalla norma IEC 61508.

Operatore tecnico che controlla le notifiche tramite smartwatch di fronte ad un macchinario industriale

Validation Area Adeguamento Macchine

La Validation è la fase conclusiva di un progetto di adeguamento di macchine o impianti in uso e prevede un’attestazione circa la correttezza degli interventi svolti, con riferimento alle specifiche progettuali e ai riferimenti legislativi pertinenti o alle norme tecniche applicate.
Tale attestazione è caratterizzata dal rilascio di un documento tecnico di validazione, che potrà assumere forma, contenuti e denominazioni diversi in funzione di ogni singolo progetto e fare riferimento, caso per caso, a uno o a più dei seguenti testi normativi o giuridici (elenco non esaustivo):

  • EN ISO 13849-2 - “Sicurezza del macchinario- Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Parte 2: Validazione”;
  • EN IEC 17050-1 – “Valutazione della conformità - Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore - Parte 1: Requisiti generali”;
  • Decreto Legislativo 81/08 - Artt. 23 e 72 (comma 1 e 2) – “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

All’interno del documento tecnico di validazione, a seconda dei casi e ove previsto:

  • si dichiara la conformità della macchina alle normative vigenti applicabili;
  • si dichiara che l’intervento eseguito non ha comportato una Marcatura CE ex-novo della macchina;
  • si riporta un dettaglio degli interventi eseguiti;
  • si attesta l’affidabilità delle Funzioni di Sicurezza;
  • si attesta che per la macchina è consentita la messa in servizio, la vendita, la concessione in uso, la messa a disposizione in comodato a titolo oneroso o altra forma eventualmente utilizzabile al fine della produzione e/o all’uso da parte di un lavoratore adeguatamente istruito ovvero formato ed addestrato.
Digital Safety Solutions
Cerchi maggiori informazioni?

Il Team Digital Safety Solutions grazie all'esperienza diretta nei processi relativi alla progettazione, produzione, validazione e marcatura di macchine e impianti è in grado di assisterli nella gestione di tutte le problematiche legate alla sicurezza di macchine e impianti.

CONTATTA I NOSTRI ESPERTI
Caschetto di sicurezza con logo Phoenix Contact, sullo sfondo si trovano diversi operatori tecnici che discutono intorno ad un tavolo