Progetta e crea la tua custodia per l'elettronica

Realizza in pochi passaggi il tuo ordine

Il configuratore di custodie per l'elettronica

Le custodie per l'elettronica sono utilizzate in quasi tutti i settori e mercati e svolgono la funzione primaria di proteggere i componenti interni e migliorare l'estetica del prodotto. L’evoluzione tecnologica e la crescita dei bisogni di chi le impiega, sempre più specifici, ha generato la necessità di personalizzazioni via via più frequenti. La customizzazione delle custodie consente, infatti, di creare un prodotto unico e funzionale, che soddisfa in pieno le specifiche esigenze applicative. Tuttavia, nella realizzazione di dispositivi elettronici con housing customizzato, è fondamentale porre attenzione ai costi, gestire progetti con maggiore flessibilità e ridurre al minimo i tempi di progettazione. Nel processo di produzione, oltretutto, vengono coinvolte anche più figure, esterne all’azienda, per l’approvvigionamento delle materie prime, l’impiego di macchinari per la lavorazione delle meccaniche, per effettuare serigrafie, fresature e torniture. Un processo lungo, quindi, che genera dispendio di tempo e costi di gestione non indifferenti e che si ripercuotono sul costo complessivo del prodotto.

Essere autonomi è la chiave vincente

Diventa quindi sempre più stringente la necessità, per i costruttori di dispositivi elettronici, di realizzare in autonomia e con la massima velocità prodotti custom, mantenendo al minimo gli investimenti su attrezzature necessarie alla produzione (es. stampi). Ciò vale anche in situazioni in cui il costruttore deve creare custodie modulari con un elevato numero di features da aggiungere al progetto.

Certificazioni

La progettazione custom di una custodia per l'elettronica richiede una serie di attività lunghe e dispendiose e il coinvolgimento di aziende e partner esterni per effettuare test e prove di omologazione. Una vera e propria sfida per il personale degli uffici tecnici e acquisti, che hanno l’onere di ridurre al minimo i processi e ottimizzare le fasi di certificazione delle custodie.

Come rendere la produzione più smart? Come ovviare alle lunghe procedure di certificazione?

__Desideri realizzare custodie per l’elettronica custom, ottimizzare i processi, selezionare i singoli componenti da una ricca libreria e senza errori?

Prova il configuratore online per custodie elettroniche di Phoenix Contact, rendi più smart il tuo lavoro!__

Ampia selezione dei componenti

Realizza la tua custodie per l'elettronica

Facile e immediato

Il configuratore ti offre la possibilità di creare la tua soluzione personalizzata, con la garanzia del risultato perfetto, senza soprese al momento della messa in produzione.
Con l’impiego del configuratore online di Phoenix Contact ti liberi dall’onere di dover coinvolgere progettisti meccanici, elettronici ed enti certificatori. E’ tutto a portata di mano!

Configurare la tua custodia online è facile!

Attraverso il configuratore online di Phoenix Contact, usufruisci di un servizio completo, ti affidi ad un unico fornitore e hai a disposizione infinite soluzioni per personalizzare la tua custodia in semplici passaggi. Inoltre puoi gestirla come un qualsiasi articolo standard.

Partner esperto

Soluzioni innovative da un partner esperto

Phoenix Contact, l'esperienza al servizio dell'elettronica industriale

In qualità di produttore leader nell’elettronica industriale da oltre 50 anni, Phoenix Contact sviluppa soluzioni innovative di connessione e custodie di qualità, con integrate le migliori tecnologie per la connessione e l’interfaccia uomo-macchina, per applicazioni in quasi tutti i settori industriali e delle infrastrutture. Il portafoglio conta più di 60.000 prodotti per la trasmissione di segnali, dati e potenza. Tale varietà di tecnologie agevola tutti coloro che hanno l’onere di svolgere lo studio e la progettazione e l’utilizzatore finale beneficia di un prodotto di qualità e sicuro nel tempo.

I vantaggi Molto più di un semplice configuratore!

Il configuratore è semplice e gratuito, in pochi click puoi definire la forma della tua custodia e gli elementi che la compongono: dal colore alle tastiere, dalle HMI perfettamente integrate alla connessione, fino alla gestione della dissipazione termica. Puoi visualizzare il risultato finale in tempo reale, scegliere e configurare tutte le connessioni e gli strumenti di interfaccia per la tua soluzione. Il tutto senza costosi investimenti in progettazione meccanica o in attrezzature specifiche per la produzione.
Al termine della configurazione, il tuo progetto sarà considerato come un articolo codificato, potrai inviare l'ordine e ricevere la tua custodia pronta all’uso, Tutte le custodie e relativi componenti sono certificati e a norma, conformi alle disposizioni internazionali.

Ampia selezione dei componenti

Realizza la tua custodie per l'elettronica

Prova il configuratore di custodie per l'elettronica

Desideri realizzare la tua custodia personalizzata? Prova subito e gratuitamente il configuratore di custodie per l'elettronica di Phoenix Contact.