La scelta giusta con il nuovo configuratore online per il cablaggio del sistema per controllori

24.06.2025
Configuratore online per cablaggio del sistema

Il nuovo configuratore online per il cablaggio del sistema per controllori di Phoenix Contact consente di selezionare in modo semplice e rapido una soluzione personalizzata.

L'interfaccia utente intuitiva e i modelli 3D garantiscono una facile gestione del nuovo tool. Con pochi clic è possibile selezionare i componenti adatti della soluzione, che consistono in adattatori frontali, cavi di sistema e moduli di trasferimento del segnale. Selezionando i prodotti è possibile visualizzarli immediatamente come modello 3D per un feedback visivo.

Una volta individuata la soluzione di cablaggio del sistema personalizzata, viene assegnato automaticamente un ID soluzione, che può essere richiamato sul sito web se necessario. Nel file PDF generato in aggiunta vengono descritti nel dettaglio i componenti della soluzione ed è disponibile per il download.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications