I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Connettori M12 assemblabili con bloccaggio rapido Push-Pull e connessione Push-Lock

21.05.2024
La connessione Push-Lock combinata con il bloccaggio rapido Push-Pull

I vantaggi comprovati dei connettori M12 includono la loro robustezza industriale e le dimensioni compatte. Phoenix Contact esalta questi punti di forza con una gestione semplice e senza utensili. Il bloccaggio rapido Push-Pull e la connessione Push-Lock del conduttore rendono il montaggio e l'installazione semplici e affidabili.

Il nuovo standard nell'automazione di fabbrica è rappresentato dai connettori M12 Push-Pull con bloccaggio rapido. Il Push-Pull consente un inserimento sicuro e senza utensili anche in spazi ristretti e con un'elevata densità di cablaggio. In questo modo risparmierai fino all'80% di tempo di installazione rispetto a un collegamento a vite. Le lunghezze individuali dei cavi sono realizzate con connettori M12 confezionabili. Anche in questo caso non c'è bisogno di viti, perché la tecnologia Push-Lock rende la connessione dei conduttori comoda e semplice. I conduttori rigidi e pretrattati possono essere inseriti direttamente nel vano morsetti. Per collegare cavetti a filo sottile o conduttori con sezioni maggiori e per allentare i conduttori già collegati, è sufficiente aprire il punto di collegamento con la leva. Il portacontatti è contrassegnato da numeri e colori. In questo modo si semplifica l'assegnazione dei conduttori e si evitano errori di collegamento. Il collegamento saldo e sicuro è garantito da una forza di contatto definita e stabile a lungo termine. La gamma di prodotti di cablaggio M12 Push-Pull e di connettori confezionabili è disponibile in versioni schermate e non schermate, diritte e angolate.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications