Connettori industriali HEAVYCON per centri elaborazione dati

22.07.2025
Connettore HEAVYCON per centri elaborazione dati

I nuovi connettori HEAVYCON Data Center di Phoenix Contact ottimizzano la trasmissione di energia dalla PDU al rack IT e offrono una robusta trasmissione di energia fino a 70 A. La bassa resistenza di contatto dei contatti a crimpare riduce il fabbisogno energetico fino al 60%. La minore generazione di calore riduce anche la necessità di raffreddamento.

Gli operatori si affidano alla nostra collaudata tecnologia di connessione per la distribuzione dell'alimentazione dalle PDU ai rack IT. La struttura compatta dei connettori Data Center fa risparmiare spazio nel cablaggio. Inoltre, il bloccaggio Click-in senza utensili riduce notevolmente i tempi di installazione. Con una corrente nominale di 70 A e una tensione nominale di 690 V, i connettori HEAVYCON sono progettati per applicazioni complesse. I connettori hanno un numero di poli pari a 4 + PE e supportano sezioni del conduttore da 6 a 25 mm² (da AWG 10 a AWG 4). Il pressacavi integrato nelle dimensioni M32 o M50 è disponibile con o senza sistema antitrazione e garantisce un collegamento sicuro.
I connettori HEAVYCON Data Center offrono quindi una soluzione potente ed efficiente dal punto di vista energetico per i moderni centri elaborazione dati.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications