CO₂-Reduktion durch den Einsatz biobasierter Kunststoffe in der Geräteanschlusstechnik

22.04.2024
Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse aus biobasierten Kunststoffen

Phoenix Contact setzt bei seinen Produkten auf einen sukzessiven Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit. Bereits heute gibt es in den Produktkategorien Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse Lösungen, die aufgrund von Prozessoptimierungen und nachhaltigen Materialien deutlich verbesserte CO₂-Bilanzen aufweisen.

Mit der Leiterplattenklemme MKDS 3, dem RJ45-Steckverbinder (Variante 6) und Elektronikgehäusen der Serie ICS 20 sind bereits Artikel mit biobasierten Materialbestandteilen erhältlich. Diese Artikel bestehen aus thermoplastischen Kunststoffen auf Basis der Rizinuspflanze, die alle technischen und zulassungsrelevanten Anforderungen genauso erfüllen wie konventionell hergestellte Kunststoffe. „Dadurch können wir die Kohlenstoffbilanz unserer Produkte verbessern, ohne Abstriche bei den Produktanforderungen einzugehen“, sagt Timur Uzunlar, Manager für Leiterplattenklemmen bei Phoenix Contact.

Welchen Einfluss die Produktherstellung auf die Umwelt hat, macht das Unternehmen seinen Kunden durch die Ermittlung eines ökologischen Fußabdrucks für das jeweilige Produkt, dem sogenannten Product Environmental Footprint, kurz PEF, transparent.

Das weltweit renommierte Rating-Unternehmen Ecovadis hat kürzlich das nachhaltige Engagement von Phoenix Contact mit der Goldmedaille ausgezeichnet, was den hohen Anspruch des Unternehmens im Bereich Nachhaltigkeit unterstreicht.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications