Piccolo sistema di telecontrollo per stazione di trasformazione Il Gruppo GRÄPER è attivo nel settore delle stazioni di rifornimento, dei prefabbricati in calcestruzzo e della produzione di pietra arenaria calcarea. L'azienda si concentra sulle stazioni di rifornimento, compresa la necessaria elettrotecnica. Phoenix Contact ha fornito al Gruppo GRÄPER il quadro di telecontrollo e il piccolo sistema di telecontrollo smartRTU per la stazione di trasformazione di Hermeskeil.

Quadro di telecontrollo di Phoenix Contact presso il Gruppo GRÄPER

Profilo cliente


Logo Gruppo GRÄPER

Gruppo GRÄPER

  • Specializzata in elettrotecnica e in soluzioni innovative per la costruzione di edifici in cemento armato per proteggere contenuti tecnici di alta qualità
  • 750 ingegneri e operai specializzati
  • Fornitore di soluzioni complete per le moderne stazioni di rifornimento
  • Realizzazione di 4.500 stazioni all'anno, il 75% delle quali completamente attrezzate e pronte per la connessione

Sfida

Un'azienda industriale ha aumentato la propria capacità produttiva. È necessaria una connessione di rete nuova e altamente disponibile nella rete a 10 kV del gestore di rete.
A causa della quantità di energia richiesta, il cliente ha quindi bisogno di un trasformatore di dimensioni corrispondenti con un piano di protezione della rete associato.

  • Telecontrollo per il controllo a distanza dei pannelli dei cavi di ingresso
  • Trasmissione dei valori misurati (consumo energetico e alimentazione)
  • Ingegneria della protezione
  • Protezione del trasferimento

Soluzione


Dipendenti davanti al quadro di telecontrollo

Telecontrollo innovativo

Con la soluzione di controllo standardizzata e ampliabile modularmente, le stazioni di trasformazione sono automatizzate in modo particolarmente intelligente. Le varianti personalizzate ti offrono varie funzioni: dal semplice monitoraggio fino al controllo complesso del tuo impianto. La piattaforma tecnologica smartRTU è una soluzione di telecontrollo modulare per diversi campi di applicazione nelle reti elettriche. Consente l'elaborazione continua e la fornitura di informazioni sullo stato e sull'orario degli eventi. Ciò è possibile con funzioni predefinite e una semplice parametrizzazione grazie all'interfaccia web. Non sono necessarie conoscenze di programmazione e programmi. La struttura modulare consente la registrazione e l'emissione di un'ampia gamma di informazioni binarie e analogiche.

Con Phoenix Contact il Gruppo GRÄPER ha trovato un partner innovativo e tecnicamente ben posizionato nel campo delle tecnologie di protezione, telecontrollo e regolazione, con il quale possiamo integrare utilmente le nostre soluzioni nel campo dell'ingegneria energetica.

Gruppo GRÄPER

Conclusione


Dipendenti di Heinrich Gräper GmbH

Lavorare in partnership

In futuro, anche nel settore dell'energia aumenteranno le sfide in materia di digitalizzazione, automazione e monitoraggio dei sistemi. In qualità di fornitore di soluzioni complete per le moderne stazioni di rifornimento, il Gruppo GRÄPER deve inevitabilmente confrontarsi con questo problema. Sono quindi necessarie soluzioni su misura e standardizzate per le diverse esigenze dei clienti dell'industria dei servizi e delle infrastrutture. Phoenix Contact ha la risposta giusta a queste sfide e offre una soluzione di telecontrollo intelligente con la smartRTU. Le soluzioni per le moderne stazioni di trasformazione vengono cercate e trovate in partnership. Per il futuro è prevista anche la realizzazione di altri progetti.