Supporto per batteria per custodie OCS e POS

21.01.2026
Set di supporti per batteria OCS Bat Hold installato in una custodia OCS

Il nuovo supporto per batteria OCS Bat Hold di Phoenix Contact è stato progettato appositamente per le custodie per l'elettronica delle serie OCS e POS.

Viene utilizzato per fissare in modo sicuro le batterie da 72 a 720 kWh. Realizzato in acciaio zincato, il supporto consente di installare facilmente sistemi autosufficienti anche in condizioni ambientali estreme. Questa soluzione compatta lascia spazio sufficiente per l'installazione di ulteriori componenti elettronici. Il supporto è composto da un set di fissaggio della batteria e da una piastra di montaggio con base. Il montaggio semplice dell'OCS Bat Hold richiede un solo utensile (chiave SW 13).

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management