Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Schalten, Messen und Überwachen im Gleichstromnetz Entdecken Sie die Vorteile einer gleichstrombasierten Energieverteilung. Besonders wichtig sind dabei das zuverlässige Schalten, präzise Messen und kontinuierliche Überwachen von Energieströmen. Erfahren Sie mehr über diese entscheidenden Funktionen.

Schalten, Messen, Überwachen im Gleichstromnetz

Was ist beim Schalten, Messen und Überwachen in DC-Netzen zu beachten?

Der Hauptunterschied zwischen Gleichstrom (DC) und Wechselstrom (AC) liegt in der Art und Weise, wie die elektrische Ladung durch das Netz fließt. Bei Gleichstrom fließt die Ladung konstant in eine Richtung, während sie bei Wechselstrom periodisch ihre Richtung ändert.

Beim Schalten in Gleichstromnetzen verläuft der Strom nicht durch Null, wie bei Wechselstromnetzen. Dies macht das Schalten von Gleichstrom potenziell gefährlicher, da Lichtbögen entstehen können, die schwerer zu löschen sind. Das Messen in Gleichstromnetzen gestaltet sich einfacher, da die Spannung und der Strom konstant sind. In einem Wechselstromnetz werden Effektivwerte gemessen, weil die Spannung und der Strom sinusförmig variieren.
Auch Überwachungssysteme für Gleichstromnetze müssen auf konstante Spannung und konstanten Strom ausgelegt sein. Manche Arten von Fehlern, die in Wechselstromnetzen auftreten, werden möglicherweise nicht erkannt, wie z. B. ein Phasenausfall.

Schalten im Gleichstromnetz Anforderungen an das lichtbogenfreie Schalten

Im Rahmen des Projekts DC-INDUSTRIE2 erforschte Phoenix Contact mit Teilnehmenden aus Wirtschaft und Forschung das Thema Gleichstromnetze. In diesem Zusammenhang wurden die folgenden Anforderungen an das Schalten im Gleichstromnetz formuliert.

Symbol galvanische Trennung
Symbol Überstrom- und Kurzschlussschutz
Symbol Über- und Unterspannungsschutz
Symbol Vorladung Batterie
Symbol Erdschlussschutz mit Blitz
Symbol galvanische Trennung

Bei Geräten mit Halbleiterschaltern ist eine zuverlässige Trennung des Stromkreises bauartbedingt nicht immer sichergestellt. Daher wird eine allpolige galvanische Trennung mit elektromechanischen Bauteilen realisiert, ähnlich wie bei Schützen oder Relais.

Symbol Überstrom- und Kurzschlussschutz

Die Hauptaufgabe eines Schutzorgans besteht darin, bei Überstrom oder Kurzschluss innerhalb einer angemessenen Zeit sicher abzuschalten. Bei DC-Lasten ist die sichere Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschlüssen ebenso wichtig wie bei AC-Lasten. Aus diesem Grund ist eine zuverlässige Abschaltung entscheidend für die Stabilität und Sicherheit dieser Systeme.

Symbol Über- und Unterspannungsschutz

Bei zu hohen Spannungen verhindert der Überspannungsschutz insbesondere die Gefahr von Beschädigungen an Verbrauchern.
Der Unterspannungsschutz gewährleistet, dass eine Last bei ausreichend hoher Spannung eingeschaltet wird.

Symbol Vorladung Batterie

Ungeladene kapazitive Lasten am Ausgang des Schaltgeräts (z. B. Zwischenkreise) erzeugen im Schaltmoment für kurze Zeit den Zustand eines Kurzschlusses. Um diese Stromspitzen zu vermeiden, werden die Kapazitäten vorgeladen, bis die Spannungen von Geräteausgang und Kapazität angeglichen sind.

Symbol Erdschlussschutz mit Blitz

Ein Erdschluss birgt die Gefahr, Schaden an Menschen und Anlagen zu verursachen. Diese Gefährdungen sind zu berücksichtigen. Während der Kurzschlussschutz bei Fehlern im Gerät abschaltet, schützt der Erdschlussschutz bei Fehlern zwischen Gerät und Erde.

Um Energiedaten zu besprechen, stehen zwei Personen in der Produktionshalle mit einem Laptop

Messen im Gleichstromnetz Genauigkeit gemäß dem Eichgesetz

Ein wesentlicher Vorteil von Gleichstromnetzen ist die Möglichkeit, Energie zurückzuspeisen. Diese Anwendung erfordert jedoch präzise Messungen. Energiezähler für sowohl Wechselstrom (AC) als auch Gleichstrom (DC) unterliegen dem Eichgesetz, wenn sie für finanzielle Abrechnungen verwendet werden. Zur Erhöhung der Genauigkeit und der Reduzierung von Wandlungsverlusten bietet sich in Gleichstromnetzen eine direkte Messung in DC an. Im Gegensatz zu Wechselstromnetzen ist die DC-Messung einfacher, da keine Phasenverschiebung berücksichtigt werden muss.

Produktionshalle mit Robotern

Überwachen im Gleichstromnetz Regelung ist einfacher als im Wechselstromnetz

Messen ist die Voraussetzung für das Überwachen in elektrischen Netzen. Die Überwachung sieht vor, dass Grenzwerte im System eingehalten werden z. B. die Spannung im DC-Netz darf maximal 650 V betragen. Bei Sollwertabweichungen muss ein Überwachungssystem reagieren und Gegenmaßnahmen einleiten. Dies kann zum einen das Ausregeln oder im Notfall auch das Abschalten der Anlage bedeuten. Eine Überwachung im Gleichstromnetz gestaltet sich im Gegensatz zum Wechselstromnetz einfacher, da die Spannung "nur" konstant gehalten werden muss. Ein Beispiel ist die All Electric Society Factory von Phoenix Contact. Hier ist der AIC (Active-Infeed-Converter) der Kern für Überwachung und Regelung. Fällt die Spannung im Netz ab, liefert der AIC Energie aus dem Batteriespeicher oder dem AC-Netz nach. Steigt die Spannung im Netz, wird Energie entweder gespeichert oder zurück ins öffentliche Netz gespeist.

Installation des DC-Leistungsschalters CONTACTRON ELR HDC im Schaltschrank

Innovativer DC-Leistungsschalter CONTACTRON ELR HDC für das Schalten von hohen DC-Lasten

Die Integration von Erzeugern, Speichern und Verbrauchern im Gleichstromnetz bringt spezielle Herausforderungen wie dem lichtbogenfreien Schalten. An jedem DC-Abzweig muss sicheres Schalten gewährleistet sein. Mit dem CONTACTRON ELR HDC erscheint der erste multifunktionale DC-Leistungsschalter am Markt, der die Anforderungen für den Einsatz in DC-Netzen erfüllt.

Produkte und Lösungen für ein sicheres DC-Netz


Personen betrachten ein neu entwickeltes Produkt

Forschung und Entwicklung Innovationskraft und Zukunftssicherheit zeichnen uns aus

Der Einsatz von Gleichstromnetzen in der Industrie steht noch am Anfang. Daher stellen technische Hürden und fehlende Standards unsere Kunden aktuell teilweise noch vor Herausforderungen. Um dem entgegenzuwirken und den Ausbau von Gleichstromnetzen voranzutreiben, engagiert sich Phoenix Contact bereits seit Jahren in internationalen Forschungsprojekten und Gremien, wie der ODCA, Shift2DC und HybSchaDC zum Thema Gleichstrom und investiert viel in die eigene Produktentwicklung.

Kontakt

Lassen Sie uns gemeinsam durch den Ausbau von Gleichstromnetzen eine nachhaltigere Zukunft gestalten

Gern unterstützen wir Sie bei der Umsetzung Ihres DC-Netzes und beraten Sie hinsichtlich Produkten und Lösungen.